Easy Embedded Programming: How to Program an I2C and SPI bus

게시자

The fourth video explains how to program an I2C and SPI bus. These are necessary to communicate with external components on the same bus.

To demonstrate the SPI, the SCB component is also used but configured as SPI this time. The L6474 datasheet gives all the specifications to configure the bus. It is said that the SDI is sampled on the rising edges of the CK and the SDO is latched on the falling edges of the CK. In SPI specification that is translated CPHA = 1 and CPOL = 1. MSB must be first and it’s a standard Motorola protocol. After each byte transmission, the chip select must be rised high that is the case.

This configuration is entered in the GUI that pops up when clicking on the SPI component. The purpose of this exercise is to read the L6474 configuration register. It has the address 0x18 and a default value of 0x2E88. To get this value, we need to send a GetParam command with the binary value bx0011 1000 = 0x38. The protocol requires to send the GatParam command followed by 2 NOP functions to receive 2 bytes of data.


 Before writing code, pin out must be configured. Following arduino rules, the SPI pins are port 0, pins 0, 1, 2 and 3. The L6474 must also be reset, and the pin is on port 0 pin 5.


Using the SPI APIs generated by the PSOC, the program is again simple. After resetting the device, the SPI block is started. A function, setUpDefaultValuesL6474 is called to send the command GetParam at address 0x18 followed by 2 NOP functions. SPIM_SendCommandPacket is called with the buffer {0x38, 0x00, 0x00} and put in an array to be transferred thanks to the function SPIM_spiUartPutArray. As the number of bytes sent is equal to the number of bytes received, once the received buffer size is to this number, we know we received all the data. This data is then extracted and the buffer is cleared.
 

A great advantage of arduino shields is the easy access to all the pins. A logic analyzer can sniff exchange packets and save a lot of time in the debug phase. As shown below, 0x38 was sent, and two packets, respectively, 0x2E and 0x88 were received. . The SPI bus works as expected and the PSOC communicated with the motor driver L6474.

 



최신 동영상

죄송합니다. 선택한 필터와 일치하는 결과가 없습니다.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.