LEDアクセサリー
LEDテクノロジーとその応用がますます普及するにつれて、利用可能なアクセサリの範囲が急増しています。LEDは主に商業/家庭用照明、娯楽、標識に使用されます。既知のLEDアクセサリには、ライト バー、ストリップ ライト、トランス、デコーダーなどがあります。
ライトバーは通常、車両のヘッドライトとして使用されます。軽量、耐久性、低消費電力といった明確な利点があります。ストリップ ライト (LEDテープ ライトまたはリボン ライトとも呼ばれます) は、下側が粘着性のある、柔軟なLEDバンドです。装飾用に使用されると、適応性の利点があります。フィットするようにカットでき、エッジを操作しやすい柔軟性があり、熱の発生が少ないです。壁紙やまつげといったユニークな形で応用されているものもあります(例:Soomi Parkのデザイン)。
LEDトランスは、LED器具を通る交流電流を直流電流に変換するコンポーネントです。このような変圧器は、箱型、トロイダル型(円形)、または地中埋設型変圧器の形をとっています。
LEDデコーダーは内部の電気コンデンサーの一部であり、一定速度で電気を蓄積し、放電します。建物や車に使用され、固有のちらつき機能を備えています。これらは主に、エラー メッセージやちらつきを止めるHID変換キットで使用されます。
- LEDアクセサリー