Breaking the Size Barrier in CO2 Sensing

Consumers in today’s economy are increasingly preferring smaller and smaller devices. In this article, learn how the latest ultra-compact CO2 sensor from Sensirion achieves an unparalleled price/performance ratio while taking up less board space.

Sensirion once again proves to be a pioneer in innovation for environmental sensing solutions. The SCD4X represents the first CO₂ sensor in miniature format, having a space requirement of only one cubic centimeter. This innovation is based on the principle of photoacoustic sensor technology, combining minimum size with maximum performance and opening up numerous new possibilities for integration and application. Due to its unparalleled price-performance ratio, the SCD4x is particularly suitable for series production and cost-sensitive applications.

PASens® Technology is the photoacoustic CO₂ measurement innovation that makes the SCD4X possible. In short, the CO₂ concentration is determined as follows:

   ● The SCD4X’s light source is switched on and emits narrowband IR light into the measurement volume. This leads to vibrational excitations of the gas molecules to be measured, here CO₂. 

   ● After a short time (typically a few milliseconds) the oscillations subside, which leads to an increase in temperature, which in turn leads to an increase in pressure.

   ● Compared to the excitation and de-excitation times of the gas molecules, the pressure inside the measuring chamber balances out quickly, so that the pressure increase can be recorded by a microphone connected to the measuring chamber.

   ● After several 10ms the light source is switched off, whereby the temperature and thus the pressure decreases due to thermalization of the measuring cell with the environment and the system returns to its initial state. 

   ● The measurement process is repeated several times to increase the signal-noise ratio of the generated signal. 

관련 상품 참조

SCD40-D-R1

Sensirion AG Air Quality Sensors 보기

관련 상품 참조

SCD41-D-R2

Sensirion AG Air Quality Sensors 보기

관련 상품 참조

SCD40-D-R2

Sensirion AG Air Quality Sensors 보기

관련 상품 참조

SCD42-D-R2

Sensirion AG Air Quality Sensors 보기

관련 상품 참조

SCD4X CO2 GADGET

Sensirion AG Air Quality Sensors 보기

 

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.