今日の経済においては、消費者はますます小型のデバイスを好むようになっています。この記事では、Sensirionの最新の超小型CO2センサーが、ボードスペースを節約しながら比類のない価格性能比を実現する方法について説明します。
Sensirionは、環境センシング ソリューションの革新における先駆者であることを再び証明しました。SCD4Xは、必要なスペースがわずか1立方センチメートルの、超小型フォーマットの最初のCO₂ センサーです。このイノベーションは、光音響センサー技術の原理に基づいており、最小のサイズと最大のパフォーマンスを組み合わせ、統合とアプリケーションのさまざまな新しい可能性を切り開きます。SCD4xは、比類のない価格性能比を備えているため、量産やコスト重視のアプリケーションに特に適しています。
パセンス® テクノロジーは、SCD4Xを可能にする光音響CO₂ 測定の革新です。つまり、CO₂濃度は次のように決定されます。
● SCD4Xの光源がオンになり、測定ボリューム内に狭帯域IR光を放射します。これにより、測定対象となるガス分子(ここではCO₂)の振動励起が起こります。
● しばらくすると(通常は数ミリ秒)、振動が治まり、温度が上昇し、圧力も上昇します。
● ガス分子の励起時間と脱励起時間と比較して、測定室内の圧力はすぐにバランスをとるため、測定室内に接続されたマイクで圧力の上昇を記録できます。
● 数十ミリ秒後に光源がオフになり、測定セルが環境によって熱化されるため温度と圧力が低下し、システムは初期状態に戻ります。
● 測定プロセスは、生成された信号の信号対雑音比を高めるために複数回繰り返されます。