DC 전기 모터는 두 세기에 가까운 시간 동안 인기가 높았습니다. 이 기사에서는 DC 전기 모터의 기본 사항을 알아보고 이러한 모터를 구동하는 데 필요한 회로를 살펴볼 수 있습니다. 또한 신형 설계인 브러시를 사용하지 않은 DC 모터 설계를 소개합니다.
브러시 DC 모터 기본 사항
DC 모터는 자석과 그 둘레를 감은 와이어를 사용해 전기를 운동으로 전환하는 방식입니다. 모터를 구성하는 4가지 주요 부품은 정적 자석(고정자), 회전자, 정류자, 브러시입니다. 회전자를 통해 전력이 공급되면 전기장이 생성되는데 이 전기장이 고정자로 생성된 자기장과 반대로 작용하여 회전 운동이 발생합니다.
브러시를 사용하지 않은 DC 모터 기본 사항
브러시를 사용하지 않은 모터는 브러시로 전력을 회전자에 전달하는 대신 트랜지스터와 좀 더 복잡한 구동 회로를 사용합니다. 브러시 모터와 비교했을 때 토크-전력비가 더 높고 효율도 더 우수합니다. 또한 마모 부품인 브러시가 없기 때문에 수명이 더 깁니다.
브러시 모터의 구동 회로
단순한 전기 모터는 전력만 공급하면 구동할 수 있습니다. 하지만 더 복잡한 요구 사항을 충족하려면 구동 회로가 필요합니다. 모터의 속도를 제어하는 데는 펄스 대역폭 변조(PWM) 설정을 이용합니다. 이 설정은 트랜지스터와 플라이백 다이오드로 구성되어 있으며, 모터로 흐르는 전류를 빠르게 켜고 끔으로써 효과적으로 속도를 줄여 주는 역할을 합니다. 트랜지스터 4개를 사용하는 H-브리지 회로의 경우 전류 방향을 반전시켜 모터의 방향을 제어할 수 있습니다.
결론
브러시 모터는 간단하면서도 상대적으로 가격이 저렴하고 내구성이 뛰어납니다. 알맞은 구동 회로 설계와 함께 Diodes, Inc 부품 등 고품질 부품을 사용하면 이러한 장치를 최신 설계에 쉽게 통합할 수 있습니다.