DC電気モーターは2世紀近くにわたって人気を博してきました。この記事では、基本を学び、それらを駆動するために必要な回路について説明します。また、新しいブラシレスDCモーターの設計についても紹介します。
ブラシ付きDCモーターの基礎
DCモーターは磁石と結線されたワイヤを使用して電気を運動に変換します。これらは、固定磁石(ステータ)、ローター、整流子、ブラシの4つの主要コンポーネントで構成されています。ローターに電力が送られると、ステーターによって生成された磁場に対抗する電界が生成され、回転運動が生まれます。
ブラシレスDCモーターの基礎
ブラシレス モーターは、ブラシを使用してローターに電力を伝達するのではなく、トランジスタとより複雑な駆動回路を使用します。ブラシ付きモーターと比較すると、トルク対電力比が高く、効率が優れている傾向があります。さらに、磨耗するブラシがないので、長持ちします。
ブラシ付きモーターの駆動回路
シンプルな電気モーターは、電力を供給するだけで駆動できます。ただし、より複雑なニーズには駆動回路が必要になります。モーターの速度を制御するには、パルス幅変調 (PWM) 設定が使用されます。これにはトランジスタとフライバックダイオードが含まれており、モーターへの電流のオン/オフを急速に切り替えて、速度を効果的に低下させる役割を果たします。4つのトランジスタを使用したHブリッジ回路は、電流の方向を反転することでモーターの方向を制御できます。
結論
ブラシ付きモーターはシンプルですが、比較的安価で耐久性に優れています。適切なタイプの駆動回路設計と、Diodes, Inc. などの高品質のコンポーネントを使用すれば、これらの主力製品を最新の設計に簡単に統合できます。