홀 효과 센서를 사용하여 자기장에 의해 도체에 유도된 전압을 감지할 수 있습니다. 이 센서 출력은 감지 패키지에 내장된 전자 장치를 기준으로 자기장 강도 및 방향에 비례하거나 이진수일 수 있습니다. 이 장치에 대한 자세한 내용 및 리드 스위치와의 비교 방법은 홀 효과와 리드 스위치 비교에 관한 문서를 참조하십시오.
이 문서에서는 여덟 가지의 홀 효과 센서 응용 분야에 대해 살펴보겠습니다. 산업용부터 자동차와 빌딩 관리에 이르기까지 이 장치의 용도는 다양합니다.
1. 도어 개폐 센서
일상 및 스마트 공간에서 홀 효과 센서가 가장 많이 사용되는 분야는 아마도 도어(또는 윈도우) 개폐 센서일 것입니다. 도어 프레임에 자석이 배치되고 센서 장치는 도어에 배치됩니다. 도어가 닫히면 도어 센서가 자석과 정렬되어 홀 효과 센서가 작동됩니다. 도어가 약간 열리면 홀 효과 센서가 꺼집니다. 이 테마는 경보 시스템이나 기타 스마트 공간 시설에 통합되는 등 다양하게 변형될 수 있습니다.
2. 브러시를 사용하지 않은 DC(BLDC) 모터 제어
홀 효과 센서는 특정 유형의 BLDC 모터를 제어하는 데 필수이며, 움직이는 회전자의 자기 효과를 기반으로 정밀하게 속도를 제어할 수 있습니다. 다른 BLDC 전동기 회로에서는 역기전력을 사용하여 제어합니다. Arrow.com에서 다양한 BLDC 모터에 대해 알아보십시오.
3. 자전거 속도 감지
자전거 컴퓨터에는 일반적으로 영구 자석이 스포크에 부착되어 있어 회전할 때마다 센서 장치를 통과하게 됩니다. 이 자기 사이클링은 휠의 RPM과 동일하며, 휠 직경과 약간의 수학적 계산을 통해 자전거의 선형 속도를 직관적으로 알 수 있습니다. 홀 효과 센서로 자석의 존재를 감지하여 데이터를 다른 자전거의 컴퓨터 전자 장치로 전달합니다.
4. 산업용 홀 효과 센서: 공압 실린더 상태
공압 실린더는 밀거나 당기는 동작과 힘을 내기 위해 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 위치 피드백은 처리 기능을 보장하는 데 매우 중요하며, 공압 선형 작동기의 실린더 내부에는 종종 자기 요소가 내장되어 있습니다. 엔지니어와 기술자는 홀 효과 감지 장치를 실린더 외부에 부착하여 감지 위치를 미세 조정할 수 있습니다.
5. 키보드 홀 효과 스위치
대부분의 키보드에서 물리적 스위치를 사용하여 키를 누르는 반면, 몇몇 키보드에서는 홀 효과 센서를 사용하여 이 작동을 감지합니다. 홀 효과 센서의 아날로그 기능은 키 누름을 아날로그 입력으로 읽을 수 있음을 의미합니다. 대문자 표시를 제어하는 데 키를 짧고 길게 누르는 방식을 사용해 shift 키의 필요성을 없앨 수 있다는 점이나, 트리거 포인트를 동적으로 조정할 수 있다는 점을 생각해 보십시오. 키는 아날로그 조이스틱의 역할을 하기도 합니다. 여전히 낯선 사용 사례이지만, 이 입력형의 잠재성은 엄청납니다.
6. 전류 감지
홀 효과 센서가 영구 자석에서 자기장을 감지할 수 있는 것처럼, 이 장치는 전류 흐름에 의해 발생하는 자기장도 감지할 수 있습니다. 이 구성에서 홀 효과 장치는 비접촉 전류 센서 역할을 하므로, 배선 설정을 수정하지 않고도 모니터링할 수 있습니다. 홀 효과 센서를 전기선 주위에 둘 수 있으므로, 직접 연결/분리하지 않아도 됩니다.
7. 홀 효과 센서 자동차 응용 분야
차량에는 움직이는 부품이 매우 많이 있으며, 홀 효과 센서를 구현하여 내부 작동을 모니터링할 수 있습니다. 더 나은 감지 기능을 통해 기존의 가스로 작동하는 자동차와 최신 전기 자동차에서 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 여기 설명된 바와 같이 자동차 전류 감지에 홀 효과 장치를 구현할 수 있습니다.
8. 홀 효과 프로브
홀 프로브는 자기장 강도를 결정하는 보정 장치입니다. 해당 목록의 다른 장치와 달리 이 장치의 일반적인 목적은 과학적 측정 및 실험이지, 장비를 직접 자동화하거나 모니터링하기 위함이 아닙니다. 일부 사용자에게는 이 장치가 필요하지 않을 수 있으나, 까다로운 과학 검사에 홀 효과 프로브는 필수일 수 있습니다.
통합 준비에 사용되는 홀 효과 센서
일반적으로 홀 효과 센서 패키지에는 애플리케이션의 출력 신호를 적절하게 포맷하는 센서 요소 및 기타 전자 부속품이 포함됩니다. 매우 견고하게 밀봉된 고체 상태의 장치이며, 다양한 유형의 장치가 감지 프로젝트에 통합될 준비가 되어 있습니다.
완벽한 홀 효과 센서를 찾는 고객을 위해 Arrow는 상위 제조사의 수천 개의 장치를 보유하고 있습니다. Allegro MicroSystems A1192LUBTN-T 센서 또는 Infineon Technologies TLE49595UFXHALA1 센서와 같은 인기 있는 장치는 대량으로 갖추어 놓았습니다.