霍尔效应传感器用于读取磁场对导体产生的电压。该传感器输出可以与磁场强度和方向成比例,也可以是二进制的,这取决于嵌入在传感组件中的电子器件。有关这些器件的更多信息以及与簧片开关的对比情况,请务必查看霍尔效应与簧片开关文章。
在本文中,我们将探讨八种霍尔效应传感器应用。这些器件用途广泛,包括工业、汽车以及楼宇控制。
1.门开关传感器
在日常生活和智能空间中,霍尔效应传感器最常见的用途可能是门(或窗)开/关传感器。磁体安放在门框上,而传感器单元放置在门上。关闭时,门传感器与磁铁对齐,并触发霍尔效应传感器。当门半开时,霍尔效应传感器关闭。此主题还有许多不同用途,可以集成到报警系统或其他智能空间住宿设施中。
2.无刷直流 (BLDC) 电机控制
霍尔效应传感器对于控制某些类型的 BLDC 电机至关重要,可以根据运动转子的磁效应实现精确的速度控制。其他 BLDC 电机配置使用反电动势控制。浏览 Arrow.com 精选的 BLDC 电机,了解更多信息。
3.自行车速度检测
自行车计算机通常在辐条上安装一块永久磁铁,每转一圈就会经过一个传感器单元。这种磁循环相当于车轮的转速,可以通过车轮直径和一点数学知识,直观地了解自行车的线速度。霍尔效应传感器用于检测磁铁的存在,将数据传递给其他自行车计算机电子设备。
4.工业霍尔效应传感器:气缸状态
气缸在工业中通常用于启动推拉动作和推拉力。位置反馈对于确保过程功能至关重要,而气动线性致动器通常在气缸内嵌入一个磁性元件。霍尔效应传感单元(或多个单元)可以连接到气缸的外部,允许工程师和技术人员微调磁性读取位置。
5.键盘霍尔效应开关
虽然大多数键盘使用物理开关来记录按键,但其他键盘使用霍尔效应传感器来读取这种动作。霍尔效应传感器的模拟能力意味着可以将按键作为模拟输入来读取。设想一下,如果不再需要 shift 键,通过短按和长按来控制大小写,或者可以动态调整触发点会怎样。按键甚至可以一起充当模拟操纵杆。虽然这种输入类型仍然是一个奇特的用例,但有巨大的潜力。
6.电流传感
正如霍尔效应传感器可以从永磁体获得磁场一样,这些器件也可以感应电流产生的磁场。在这种配置中,霍尔效应器件充当非接触式电流传感器,无需修改布线设置即可进行监控。霍尔效应传感器可以放在电线周围,因此您不必直接处理连接/断开问题。
7.霍尔效应传感器汽车应用
车辆有大量的活动部件,可以使用霍尔效应传感器来监控内部运行情况。利用更好的传感功能,传统的油车和新兴的电车的效率就能得到提高。此外,霍尔效应器件可用于汽车电流传感,如本文所述。
8.霍尔效应探头
霍尔探头是一种经过校准的器件,用于确定磁场强度。与本列表中的其他器件不同,这种器件的典型用途是用于科学测量和实验,而不是直接自动化或监控设备。虽然有些用户可能永远都不需要这样的器件,但霍尔效应探头对于严格的科学测试来说是必不可少的。
霍尔效应传感器可用于集成
霍尔效应传感器套件通常包括传感器元件和其他电子配件,可根据您的应用对输出信号进行适当格式化。作为固态密封器件,它们往往非常坚固耐用,而且种类繁多,可随时集成到您的传感项目中。
如果您正在寻找完美的霍尔效应传感器,Arrow 提供来自顶尖制造商的数千种器件。Allegro MicroSystems A1192LUBTN-T 传感器或 Infineon Technologies TLE49595UFXHALA1 传感器等热门器件都可以批量购买。