onsemi AI systems [Blog]

As vision-based AI systems are becoming ubiquitous in the automotive, industrial, and consumer spaces, the sensors capturing information to be analyzed are becoming more sophisticated.

It is important, when designing systems that need to utilize machine vision, that there are many aspects to keep in mind. Understandably, one of the most important features is quality of image, which some mistakenly think to be exclusively sensor resolution. While resolution is important, if the full amount of image data is not transferred from the sensor to be used in the AI-based vision system, then it is wasting hardware and making the analysis more difficult. Both frame rate and clarity should be improved within the system to make sure the AI-based vision system has the best images to analyze, getting the cleanest results.

onsemi has several solutions to these problems including the AR0234CS CMOS image sensor, which is great for implementing in vision systems to make sure you are getting high frame rate (120 fps), high data rate MIPI interface, and low power consumption in your product. With its 1/2.6-inch 2.3 Mp CMOS digital image sensor and active-pixel array of 1920x1200 you will be sure to get clearer images and lower noise in both low light and bright light environments.

Another family of sensors to look at is the XGS Global Shutter that offers excellent image quality and supports resolutions from 2 Mp to 45 Mp. The common architecture allows you to develop products with multiple resolutions quickly and effectively, getting your system into production faster. These sensors also excel at capturing moving objects without motion artifacts which commonly lead to reduced accuracy in many applications, such as object detection and object tracking.

So hopefully now you know a little more and start your designs with more than resolution in mind.



최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.