The Raspberry Pi Zero W: The Smallest Pi with Built-in Wi-Fi

게시자

Earlier this year, the Raspberry Pi Foundation launched the Raspberry Pi Zero W, the latest iteration of the affordable and utilitarian Raspberry Pi single board computers. The Pi Zero W takes all of the embedded development features of the Pi Zero and adds Wifi and Bluetooth connectivity. Here is a breakdown of the Raspberry Pi Zero W specs.

In the past, Pi Zero users had to add a wireless dongle or a USB hub to get wireless connectivity for their designs. Now, thanks to an integrated Cypress CyW43438 wireless chip, the Raspberry Pi Zero W offers wireless 802.11n LAN and Bluetooth 4.0 connectivity, making it an excellent tool for IoT solutions.

Like the Raspberry Pi 3, the Pi Zero W features a Broadcom BCM2835 1GHz processor with 512MB RAM and is up-clocked to 1 GHz, making it 40% faster than the original Raspberry Pi. With dimensions of 66.0mm x 30.5mm x 5.0mm, it is now the smallest form factor Raspberry Pi to have wireless connectivity.

The Pi Zero W features Mini HDMI and USB on-the-go ports to maintain the board’s compactness and to allow you to add the peripherals you need. The board also maintains the same shape, connectors and mounting holes as the Raspberry Pi Zero v1.3, so if you have any v1.3 accessories or cases, most of them will still work with the Raspberry Pi Zero W.

With the added feature of on-board WiFi and Bluetooth connectivity, the Raspberry Pi Zero W has enormous potential for your upcoming projects.

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.