스마트 사무실 IoT 애플리케이션에서 사용되는 주요 센서 8가지

미국에는 약 970억 평방피트의 사무실 공간이 있으며 이 수치는 향후 30년간 1/3이 더 증가할 예정입니다. 상업용 사무실의 막대한 글로벌 규모를 생각해 보았을 때, 건물의 효율성, 안전성 및 편안함을 높여 주는 기술이 광범위하게 채택된 상황입니다.

센서는 이러한 기술의 핵심에 있습니다. 사무실 자동화 솔루션에서 IoT 센서가 사용되는 방식에 대한 자세한 설명과 함께, 업무 공간에서 가장 일반적인 IoT 스마트 센서 8가지를 소개합니다.

스마트 사무실 온도 센서

책상 앞에서 재킷을 입고 지내야 했거나 불편할 정도로 더운 회의실에 앉아 있어야 했던 경험이 있다면 스마트 사무실에서 온도 센서가 띠는 중요성을 이해할 수 있을 것입니다. OSHA에서 권장하는 업무 공간의 온도는 20~24°C입니다. 다행히도 회의 중에 땀을 뻘뻘 흘리는 것은 이제 과거의 일입니다.

현대적인 사무실 건물에는 소요 비용이 수천 달러까지도 달하는 크고 복잡한 HVAC 시스템이 있습니다. 이러한 시스템은 흔히 업무를 처리하기에 편안한 조건을 유지하고자 그리드에 분포된 온도 센서를 활용해 추가 환기, 냉방 또는 난방이 필요한 영역에 대한 정보를 받습니다. 예를 들어 남향인 사무실 공간은 북향인 사무실 공간보다 낮 시간 온도가 높은 경우가 많기 때문에 공간별로 업무 시간 동안 필요한 냉방 및 난방 수준이 서로 다릅니다.

습도 IoT 스마트 센서

OSHA에서는 또한 업무 공간의 권장 습도를 상대 습도 20%~60%로 정한 바 있습니다. 하지만 이러한 권장 습도는 공간 사용자의 편안함을 특별히 고려하지 않은 것입니다.

습기가 충분하면 곰팡이가 대규모로 번식할 수 있습니다. 예를 들어 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 상대 습도를 50% 미만으로 유지해야 곰팡이 증식을 억제할 수 있으며 상대 습도가 55% 이상인 환경에서는 검은곰팡이가 자랄 수 있다고 합니다.

또한 상대 습도가 낮으면 집먼지 진드기 및 기타 해충이 생기는 것을 예방할 수 있습니다.

습도 센서 및 기타 IoT 스마트 센서를 적절하게 구현하면 사무실 공간에서 감지되는 습도가 필요 설정점을 넘었을 때 공간에서 사용하는 HVAC 장치가 적절한 조치를 취해 습도를 낮출 수 있습니다.

일산화탄소 센서

일산화탄소는 자연적인 과정과 인공적인 과정에서 모두 발생하는 유독성 기체입니다. 중독 및 사망을 유발할 수 있습니다. 도심 영역에서는 내연 엔진의 밀도가 높아 일산화탄소가 농축될 수 있으며 이에 따라 사무실 공간의 공기질이 떨어질 수 있습니다.

일산화탄소 센서는 건물 강령에 따라 건물 사용자의 중독을 방지하기 위한 수단으로 반드시 설치해야 하는 경우가 많으며, 이후 사무실 공간의 IoT 대기 오염 센서에서 이를 활용합니다. 스마트 IoT 일산화탄소 센서는 일산화탄소 수준이 위험한 속도로 높아지고 있음을 나타내고 일산화탄소가 건강에 유해한 수준에 도달할 수 있음을 공간 사용자에게 알려 줍니다.

사무실의 움직임 감지 센서

IoT 움직임 감지 센서는 사무실 공간에 실제로 사용자가 있는지 파악하는 데 사용됩니다. 부차적으로 IoT 움직임 감지 센서는 스마트 조명 또는 스마트 난방/냉방과 같은 스마트 건물 기능을 작동시키는 데 사용됩니다.

움직임 센서가 가장 일반적으로 사용되는 곳은 화장실, 창고 등 사용자 출입이 산발적인 영역입니다. 이러한 센서는 움직임이 감지되었을 때 건물의 카메라 시스템에 정보를 전송하거나 조명 및 배기 시스템을 켤 수 있습니다.

움직임 센서의 작동 방식에 대해 자세히 알아보십시오.

스마트 접촉 센서

사물이 열리거나 닫힐 때를 감지할 수 있다면 이 역시 건물 효율성 및 건물 사용자 안전성에 유용할 수 있습니다. 예를 들어 더운 여름 낮 시간 또는 추운 겨울 밤 시간에 창문이 열려 있는지 여부를 알면 건물 효율성 및 에너지 소비에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 전기기계식 스위치 및 접촉 센서를 사용해 보안이 중요한 공간에 사람이 출입한 때를 확인할 수 있습니다.

적외선 센서

IoT 스마트 적외선 센서는 다양한 스마트 빌딩 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 적외선 센서는 움직임을 간접적으로 감지하는 데 사용할 수 있으며 화염 등 특정한 광원을 감지하는 데도 사용할 수 있습니다. 능동 적외선 센서는 움직임과 사물까지의 거리를 감지하는 데 사용할 수 있으며, 흔히 이용자의 근접도 또는 이동 방향을 파악해야 하는 스마트 보안 시스템에서 활용됩니다.

하지만 스마트 적외선 센서가 가장 자주 사용되는 용도는 어두운 공장 또는 수하물 분류 터미널과 같이 여러 유형의 움직임이 있는 공간에서 인간의 움직임을 감지하는 것입니다.

연기 센서

기존의 사무실 화재 경감 시스템은 화염이 있을 때 이를 감지하여 화재 스프링클러 헤드를 작동하는 형태가 많습니다. 하지만 스마트 건물에서는 화염이 발생하기도 전에 화재원을 찾는 것이 목표입니다. 이에 따라 그리드에서 연기를 감지하고 연기원의 위치를 나타내는 데 스마트 연기 감지 센서를 활용합니다. 덕분에 건물 운영자 및 엔지니어는 화재가 시작되기 전에 이를 감지할 수 있습니다. 사무실 공간, 제조 영역, 창고 시설 및 기타 스마트 건물 애플리케이션에서는 매우 중요할 수 있는 부분입니다.

오디오 센서

사무실 공간에서 많은 시간을 보냈다면 공간 사용자가 많고 여러 사람이 대화를 하는데도 사무실이 묘하게 조용하게 느껴지는 경험을 한 적이 있을 수 있습니다. 이는 대부분 백색 소음 발생기 덕분인데, 공간 사용자로 인해 발생하는 산발적인 소음을 '묻히도록' 하는 데 흔히 사용됩니다. 이러한 스마트 백색 소음 발생기가 제대로 기능할 수 있도록 흔히 오디오 센서 및 오디오 프로세서를 사용해 백색 소음이 아닌 주파수를 파악하고 필요에 따라 백색 소음을 증폭하거나 줄입니다.

업무 공간 속 IoT 스마트 기기의 미래

IoT는 전 세계에서 사무실 공간을 지속적으로 개선하고 최적화하고 있습니다. 업무 공간 속 IoT 스마트 기기는 더 효율적이고, 안전하고, 편안하고, 쾌적한 공간을 만들어 나가는 중입니다.

이 센서 목록에 오늘날 IoT 업무 공간에서 사용되는 가장 일반적인 센서들이 포함되어 있기는 하지만, 자동화된 사무실 공간에서 기술이 계속해서 혁신을 거듭해 나갈 것은 자명한 사실입니다. 스마트 건물은 지속적으로 성장하고, 에너지 소비를 줄이고, IoT 기술을 활용해 미래에도 일상적인 작업을 뒷받침할 것입니다.

Learn how Arrow의 IoT 제품이 Sensor to Sunset™, 즉 최고로 도약할 수 있는 안목을 통한 솔루션을 제공하는 방법을 알아보십시오.


최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.