スマートオフィスIoTアプリケーションで使用される上位8つのセンサー

推定では 970億平方フィートのオフィススペース 米国では、今後30年間でその数は3分の1増加すると予想されています。商業オフィスの世界的規模が巨大であることから、建物の効率、安全性、快適性を高めるテクノロジーが広く導入されてきました。

センサー この技術の中核をなすものです。ここでは、職場で最も一般的な8つのIoTスマート センサーと、IoTセンサーがオフィス オートメーション ソリューションにどのように使用されるかについて詳しく説明します。

スマートオフィス温度センサー

デスクでジャケットを着たり、不快なほど暑い会議室に座ったりしたことがあるなら、スマートオフィスにおける温度センサーの重要性が理解できるでしょう。OSHA は、作業場の温度を68 - 76°Fに保つことを推奨しています。幸いなことに、会議で汗を流す日々は終わりつつあります。

現代のオフィスビルには、数十万ドルの費用がかかる大規模で複雑なHVACシステムが備わっています。これらのシステムでは、多くの場合、グリッド内に分散された温度センサーを利用して、快適な作業環境を維持するためにどのエリアに追加の換気、冷却、または加熱を行う必要があるかを通知します。たとえば、南向きのオフィススペースは、北向きのオフィススペースよりも日中の気温が高くなることが多く、就業時間中、各スペースに異なる冷房および暖房能力が必要になります。

湿度IoTスマートセンサー

OSHAは作業スペースの湿度についても、相対湿度20% ~ 60% の範囲の推奨事項を設定しています。ただし、これらの湿度の推奨値は、居住者の快適さのためだけに設定されたものではありません。

湿気が多すぎるとカビが著しく繁殖する可能性があります。たとえば、 米国環境保護庁 (EPA) は、カビの繁殖を抑えるには相対湿度を50% 未満に保つ必要があり、相対湿度が55% を超える環境では黒カビが繁殖する可能性があると述べています。

さらに、相対湿度が低いと、ダニやその他の害虫の発生を抑えることができます。

湿度センサー やその他のIoTスマート センサーを適切に実装すると、オフィス空間で感知された湿度が必要な設定値を超えた場合に、その空間に空気を供給するHVACユニットが適切な除湿対策を講じることができます。

一酸化炭素センサー

一酸化炭素は、自然および人工のプロセスによって生成される有毒なガス状毒物です。中毒や死を引き起こす可能性があります。都市部では、内燃機関の高密度化により一酸化炭素濃度が高くなり、オフィス空間の環境品質が低下する可能性があります。

一酸化炭素センサーは、居住者を中毒から守る手段として建築基準法で義務付けられていることが多く、その後、オフィス空間の IoT空気質センサー に利用されています。スマートIoT一酸化炭素センサーは、濃度が危険なペースで上昇していることを示し、不健康な一酸化炭素濃度に達する可能性があることを居住者に通知します。

オフィス内のモーション検知センサー

IoTモーション検出センサーは、オフィススペースがアクティブに使用されているかどうかを把握するために使用されます。次に、IoTモーション検出センサーは、スマート照明やスマート暖房/冷房などのスマートビルディング機能をトリガーするために使用されます。

モーションセンサー は、洗面所や収納スペースなど、人が散発的に使用するエリアで最もよく見られます。動きが検出されると、これらのセンサーは建物のカメラ システムに情報を送信したり、照明や排気システムをオンにしたりすることができます。

モーションセンサーの仕組み について詳しくはをご覧ください。

スマートコンタクトセンサー

物体が開いているか閉じているかを検出する機能は、建物の効率性と居住者の安全にとっても役立ちます。たとえば、暑い夏の日や涼しい冬の夜に窓を開けておくかどうかを知ることは、建物の効率とエネルギー消費に長期的な影響を与える可能性があります。さらに、 電気機械スイッチ と接触センサーを使用して、セキュリティ上重要なスペースへのアクセスを検知することもできます。

赤外線センサー

IoTスマート 赤外線センサー は、さまざまなスマート ビルディング アプリケーションに使用できます。赤外線センサーは、受動的に動きを検出したり、炎などの特定の光源を検出したりするために使用できます。アクティブ赤外線センサーは、物体の動きや距離を検出するために使用でき、利用者の近さや移動方向を把握する必要があるスマート セキュリティ システムでよく使用されます。

しかし、スマート赤外線センサーは、暗い工場や手荷物配送ターミナルなど、他の種類の動きも存在する空間での人間の動きの検出に最もよく使用されます。

煙センサー

従来のオフィス火災軽減システムでは、多くの場合、スプリンクラー ヘッドを破裂させるために炎の存在に依存しています。しかし、スマートビルは、炎が出る前に火元を見つけることを目指しています。そのため、スマート 煙検知センサー がグリッド内で活用され、煙を検知して煙の発生源の位置を示します。これにより、建物のオペレーターやエンジニアは火災が発生する前にそれを検出できるようになります。これは、オフィススペース、製造エリア、保管施設、その他のスマートビルディングアプリケーションでは極めて重要です。

オーディオセンサー

オフィス空間でかなりの時間を過ごしたことがある人なら、人がいっぱいいると、たとえ会話があっても、オフィスが妙に静かになることに気づいたことがあるかもしれません。これは、居住者によって発生する散発的なノイズを「消す」ために一般的に使用されるホワイト ノイズ ジェネレーターのおかげであることが多いです。これらのスマートホワイトノイズジェネレーターをアドホックに動作させるには、オーディオセンサーと オーディオプロセッサ 非ホワイトノイズ周波数を理解し、必要に応じてホワイトノイズを増幅または低減するためによく使用されます。

職場におけるIoTスマート デバイスの未来

IoT 世界中のオフィススペースを継続的に改善し、最適化しています。職場のIoTスマート デバイスにより、空間がより効率的、安全、快適、そして楽しくなります。

このセンサーのリストには、今日のIoT職場でよく見られる最も一般的なセンサーが含まれていますが、自動化されたオフィス空間ではテクノロジーが革新し続けることは間違いありません。スマート ビルディングは今後も成長を続け、エネルギー消費を抑え、IoTテクノロジーを活用して日常業務をサポートしていきます。

方法を学ぶ ArrowのIoT製品 センサーからサンセットまでソリューションを提供™。


ArrowPerksロイヤルティ プログラム サインアップ バナーEN


最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here