프로젝트에 차단불가 전력 공급(UPS)이 필요하십니까?

게시자

지금까지 애써 작업한 디자인이 예상치 못한 서지 전압이나 정전으로 날아가게 하지 마십시오. 차단불가 전력 공급(UPS)을 사용하면 프로젝트를 안전하게 보호할 수 있습니다. UPS가 왜 필요한지, 또 언제 필요한지를 알아보고, 귀하에게는 어떤 UPS가 가장 적절한지 자세히 살펴봅니다.

UPS 무엇입니까?

UPS 목적은 입력 전력 소스가 고장난 경우 긴급 전력(주로 납축 전지 사용) 제공하는 것입니다. UPS 비상 전력 시스템이나 대기 발전기와 다른 점은 배터리(수퍼 커패시터 또는 플라이휠) 사용하여 거의 순간적으로 전력을 차단할 있다는 것입니다.

배터리 자체의 런타임은 대개 5~20분으로 길지 않습니다. 그러나 중요한 데이터/진행 상황을 저장하거나, 작업을 모두 정상적으로 종료하고, 정전의 원인이 문제를 해결할 있을 정도로 충분해야 합니다.

예기치 못한 과부하로 인해 데이터 손실, 비즈니스 중단, 심지어는 부상이나 사망 같은 심각한 문제가 발생하기도 합니다. UPS 사용하면 데이터 센터, 컴퓨터, 기타 전기 장비 등의 하드웨어를 보호할 있습니다.

차단불가 전력 공급에는 가지 종류가 있습니다. 정적, 동적(회전), 하이브리드가 그것입니다. 정적 UPS 전력 전자 변환기를 사용하고, 동적 UPS 전자기력 엔진(발전기 모터) 사용하며, 하이브리드는 정적 UPS 동적 UPS 조합을 사용합니다. 전자 분야에서 이러한 위상이 어떻게 사용되는지 살펴보겠습니다.

1. 오프라인/대기 UPS

오프라인/대기 UPS 가지 유형 가장 기본적인 유형입니다. 가벼운 서지 보호와 배터리 백업 기능을 제공합니다. 정상 작동 중에는 전력 소스(일반적으로 AC 콘센트)에서 전력이 공급됩니다. 전력 소스에서 허용 한계 이탈이나 고장이 감지되면 "오프라인/대기"배터리로 전환한 DC/AC 인버터로 이동합니다. 따라서 전력 소스와 배터리 사이에 약간의 전송 시간이 생깁니다.

대기/오프라인 UPS 어떻게 구성됩니까?

대기/오프라인 UPS에는 대개 전력 소스 또는 배터리 컴포넌트에서 작동하는 스위치가 있습니다. 전력 소스가 배터리를 충전하는 AC/DC 정류기로 연결되므로 대부분이 배터리 컴포넌트에 있습니다. DC/AC 인버터로 이동하여 부하로 출력됩니다.

New Offline UPS

                                   그림 1: 오프라인/대기 UPS(프로세스 흐름을 녹색으로 표시)

2. 온라인/이중 변환 UPS

온라인/이중 변환 UPS DC/AC 인버터와 항상 연결되어 있다는 점에서 대기/오프라인 UPS 다릅니다. 따라서 전력 소스와 배터리 사이에 전송 시간이 없어 서지, 순간 전압 저하, 전기 노이즈, 정전에 안전하게 대비할 있습니다.

온라인/이중 변환 UPS 어떻게 구성됩니까?

이중 변환 UPS 전력 소스는 정상 작동 중에도 AC/DC 정류기로 들어가서 매번 DC/AC 인버터를 통과하기 때문에 "이중 변환"이라는 용어가 사용됩니다

New Online UPS

                   그림 2: 온라인/이중 변환 UPS(프로세스 흐름을 녹색으로 표시)

3. 라인 인터렉티브 UPS

라인 인터렉티브 UPS

라인 인터랙티브 UPS 디자인 면에서 오프라인/대기 UPS 비슷하지만 온라인/이중 변환 UPS 특징도 갖고 있습니다. 라인 인터랙티브 디자인은 멀티탭 가변 전압 자동 변압기나 부스트 컨버터를 사용하여 작은 저전압 과전압(기준 전압에서 20%) 처리합니다. 저전압/과전압 상태에서도 배터리를 사용하지 않고 계속 충전하다가 과소 전압/과다 전압이 발생했을 배터리를 사용합니다.

라인 인터랙티브 UPS 어떻게 구성됩니까?

디자인은 오프라인/대기 UPS 비슷하지만 주요 라인에 자동 변압기 또는 부스트 컨버터가 포함되어 있습니다. 이를 통해 저전압 전압을 올리거나 과전압 전압을 낮춥니다.

New Line Int

                                  그림 3: 라인 인터랙티브 UPS(프로세스 흐름을 녹색으로 표시)

어떤 유형을 선택해야 합니까?

간단한 표를 이용해 차단불가 전력 공급의 유형별 장단점을 자세히 살펴보십시오

0617 When to Use an Uninterruptible Power Supply Pros and Cons Large

결론:

가장 기본적 유형인 오프라인/대기 UPS 가정용 컴퓨터, 프린터, 스캐너 같은 애플리케이션에 적합합니다.

온라인 UPS 최고의 보호 기능을 갖춰 가장 신뢰할 만하며, 전송 시간을 조금도 허용할 없는 상황이나 모터 애플리케이션에 적합합니다. 데이터 센터 또는 집중 치료 병동에 알맞은 유형입니다.

라인 인터랙티브 UPS 약간의 새그와 서지에 적합하며, 전력 소모가 적습니다. 안정적이고 효율적이면서 경제적인 UPS 필요할 때는 라인 인터랙티브가 해답입니다.

*특정 유형의 UPS(라인 인터랙티브, 온라인, 오프라인) 검색하려면 UPS 페이지의 파라메트릭 검색 막대를 사용하여 UPS 유형 섹션으로 이동한 원하는 UPS형을 검색하십시오.

인기 차단불가 전력 공급

최신 뉴스

Sorry, your filter selection returned no results.

개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 잠시 시간을 내어 변경사항을 검토하시기 바랍니다. 동의를 클릭하면 Arrow Electronics 개인정보 보호정책 및 이용 조건에 동의하는 것입니다.

당사의 웹사이트에서는 사용자의 경험 향상과 사이트 개선을 위해 사용자의 기기에 쿠키를 저장합니다. 당사에서 사용하는 쿠키 및 쿠키 비활성화 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 쿠키와 추적 기술은 마케팅 목적으로 사용될 수 있습니다. '동의'를 클릭하면 기기에 쿠키를 배치하고 추적 기술을 사용하는 데 동의하는 것입니다. 쿠키 및 추적 기술을 해제하는 방법에 대한 자세한 내용과 지침을 알아보려면 아래의 '자세히 알아보기'를 클릭하십시오. 쿠키 및 추적 기술 수락은 사용자의 자발적 선택이지만, 웹사이트가 제대로 작동하지 않을 수 있으며 사용자와 관련이 적은 광고가 표시될 수 있습니다. Arrow는 사용자의 개인정보를 존중합니다. 여기에서 당사의 개인정보 보호정책을 읽을 수 있습니다.