响应太空 5G 架构的号召

太空一直是通信技术最后的疆域。鉴于在地球轨道上开展的所有活动,包括 SpaceX 等雄心勃勃的私营企业的行动,将 5G 基础设施部署到地球之外的压力日益增加;然而,这项技术需要足够稳健且能够承受太空的恶劣环境。

卫星显然是 5G 技术的终点,其延迟比现有的 4G 网络低得多,从而使地面上的消费者受益。直到最近,卫星通信一直独立于更广泛的移动网络生态系统。但是随着 5G 架构的加入,最新、最出色的卫星正在成为网络中的关键接触点,这些卫星提供广泛的连接来支持自动驾驶、远洋舰队、飞机和数十亿个小型物联网设备,尤其是在偏远的农村地区。

虽然宇宙飞船的数量比私营企业在轨道上发射的诸多卫星少得多,但过去几年进入轨道的数量也有所增加。宇宙飞船不再只是为国际空间站提供补给以及人员旅行;甚至还出现关于太空酒店的讨论,还可以肯定的是,客人们在他们失重的房间里也想要有可靠的 Wi-Fi。

所有先进的技术最终都会流向普通消费者,因此为太空所做的 5G 创新将不可避免地降临到地球上。无论如何,5G 网络组件需要长期忍受地外环境的严酷现实,且无法动手维护。这些需求将给设计带来压力,并催生出更先进的半导体能力。


地外 5G 网络为地面带来诸多益处

下一代卫星可为数据密集型应用提供额外带宽,在支持全球 5G 基础设施方面发挥着关键作用。与此同时,移动网络提供商正在升级地面设备,以打造面向未来的基础设施,包括接收从太空发射的 5G 信号的能力,为无线客户提供更好的用户体验。

但这些客户千差万别,可能是移动游戏玩家,也可能是使用蜂窝网络传输 4K 视频的智能手机用户,但这些 5G 卫星也可以支持智能家居物联网设备,包括电器和安保系统。企业也能从外地 5G 支持中受益,能够跟踪航运集装箱,医生将能够执行远程手术,公用事业和能源公司将能够监控发电机、天然气管道和石油管道的实时状态。全球的自动驾驶汽车和物联网设备将从卫星通信中的 5G 架构中受益匪浅。

即使在 5G 设备在地面部署的同时,Omnispace 和 Lockheed Martin 等公司也在探索太空基地 5G 网络,以了解如何对地面基础设施进行补充。与此同时,美国宇航局和 Northrup Grumman 正在合作进行 5G 太空概念验证,包括在 Grumman 的天鹅座太空船上对集成通信单元进行为期两周的测试。

正如所有这些地面设备在整合 5G 网络组件时都有特定的设计考虑因素一样,那些位于太空中的设备也是如此,且在未来几年预计将添加数十亿移动设备用户,这反过来将大幅增加对带宽的需求。


5G 信号需要能够承受太空恶劣环境的基础设施

在太空中构建 5G 架构,无论是卫星还是其他航天器,都有几个关键的设计考虑因素。

无数设备共享 5G 信号所导致的高密度,会给频谱带宽这一有限的资源带来巨大的压力。这可能会导致射频干扰,进而影响卫星、飞机和其他航空航天技术有效运行的能力。随着所有这些卫星进入太空,气象卫星运营商等现有运营商,担心较新的 5G 信号会侵占他们的频率。而且,由于大多数商用 4G 网络已经用完了所有可用的频分双工 (FDD) 频带,大多数 5G 网络将使用时分双工 (TDD) 频带,这些频带有自己独特的要求,容易受到不同类型的干扰,可能会影响网络延迟和性能。

TDD 架构使用单个频带进行发射和接收,这比 FDD 更具优势。然而,随着 5G 在地面基站的部署,设计人员已经不得不解决交叉链路干扰问题。当一个基站在发射时,另一个基站同时在同一频带接收时,就会出现这种干扰。这可以通过确保所有基站同时发送或同时接收来避免。

这些室外基站的较高功率也是一个因素。由于这在基站之间创造了更好的传播条件,因此当上行链路中的基站受到来自另一个基站的下行链路的干扰时,交叉链路干扰可能会很严重。而随着 5G 基站的增加,即使是在太空中,也会使交叉链路干扰的管理变得更加复杂。

随着人们越来越重视航空航天领域的“太空”,将有必要解决 5G 解决方案在轨道上将面临的极端条件。虽然基站设备确实需要坚固耐用,但太空有自己的一套环境要求,包括酷热和严寒、极端振动和高压等,所有这些都取决于设备是在运输途中还是在地球上空运行。虽然商用飞机和其他军事应用已经在这方面形成一些创新,但构建面向太空的 5G 架构将进一步推动发展的需求。

与其说 5G 系统本身在太空中是不同的,不如说它们需要以不同方式进行安放和连接。首先,它们需要能够承受发射到太空中时产生的热量,以免在大气层中烧毁。这意味着 5G 架构需要热屏蔽来进行保护,但又不会干扰操作。为防止熔化或熔合,需要有效而紧凑的冷却系统和热管理,能够为它离开或进入大气层,并长期在轨道上运行做好准备。


针对太空进行设计时的考虑因素

无论您正在为地外用途构建什么电子系统,您都需要考虑进行组装所使用的所有连接器和电缆,包括 5G 网络组件。连接器和电缆的外壳以及触点的金属对于任何电子设备(包括 5G 网络组件)承受太空的恶劣环境都至关重要,以便它们在进入轨道后能够应对高电流和纹波强度以及极低的温度,同时仍能满足速度、延迟和性能的要求。太空时代的连接器及其外壳将需要超越军用级别。

监测所有这些 5G 网络组件的运行状况将比在地面上更加重要。集成电子设计已经朝着更先进的飞机运行状况监测系统发展,以便飞行员能够了解任何故障并进行弥补。在太空中,这同样至关重要,甚至更加复杂,因为需要大量的传感器协同工作,但也必须能够在太空中运行,从而导致成本有些高昂。更大的挑战是,5G 系统需要增加冗余,因为即使可以诊断出问题,但在轨道上也很难进行修复。


结论

现实情况是,无论是在地面还是在太空,5G 网络仍处于早期阶段。尽管我们针对 6G 标准达成一致还有很长的路要走,但中国已经声称向太空发射了第一颗 6G 卫星,其任务是进行地球观测以及测试高频太赫兹通信有效载荷,该有效载荷发送数据的速度可能比 5G 快几倍。

太空一直处于技术进步的前沿,部分原因在于“有需求就有创造”。轨道上出现 5G 架构需求,就意味着有必要弄清楚 5G 网络怎样才能在太空中持久运行。在最后疆域的任何创新终将回到地球,以补充和加强地面 5G 基础设施。


newsletter 1



最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。