即日起至 1 月 31 日,Arrow Electronics 为 Silicon Labs 最新发布的 EFR32xG28 平台全线开发套件提供半价优惠。
此优惠仅面向 Arrow Electronics 客户,适用于无线电板套件、Explorer 套件和专业套件,帮助开发人员了解这些 SoC 的性能。在广泛的智能家居和工业应用中,长距离网络变得越来越有必要,xG28 系列结合了高性能 sub-GHz 无线电和 2.4 GHz 蓝牙 LE 无线电,实现 sub-GHz 网络中新的多协议用例。这些器件还具有内置 AI/ML 硬件加速器,可在边缘实现机器学习,是实现远程自动化的关键。
在 arrow.com 上购买,输入您要查找的 xG28 工具零件编号,或点击下面超链接的产品编号。结账时,输入代码 WORKSWITH 可节省 50%。此优惠仅限于前 100 名客户/公司。
该促销代码对以下 xG28 评估板中的一款产品有效,可享受半价优惠:
- xG28-RB4400C
EFR32xG28 + 2.4 GHz 低功耗蓝牙 (LE) 和 +14 dBm 无线电板设计用于与 WSTK 和 Pro Kit 主板配合使用,支持开发基于 sub-GHz 和 2.4 GHz 蓝牙 LE 无线协议的无线物联网设备,包括 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、Proprietary、Wi-SUN 和 Z-Wave。该套件包括 BRD4401C 双频射频板,可同时支持 +20 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz 射频。无线电板提供完整的参考设计和设计文件。
- xG28-RB4401C
EFR32xG28 + 2.4 GHz Bluetooth LE 和 +20 dBm 无线电板设计用于与 WSTK 和 Pro Kit 主板配合使用,以支持开发基于 sub-GHz 和 2.4 GHz Bluetooth LE 无线协议的无线物联网设备,包括 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、专有协议、Wi-SUN 和 Z-Wave。该套件包括 BRD4401C 双频射频板,可同时支持 +20 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz 射频。无线电板提供完整的参考设计和设计文件。
- xG28-PK6024A
EFR32xG28 +14 dBm + 2.4 GHz Bluetooth LE Pro 套件旨在支持基于 sub-GHz 和 2.4 GHz 协议(如 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、专有协议、Wi-SUN 和 WM-BUS)的无线物联网设备的开发。专业套件包括 BRD4401C 双频无线电(能同时提供 +20 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz 射频)和专业套件主板。无线 Pro 套件主板包含一个板载 J-Link 调试器,带有数据包跟踪接口和一个虚拟 COM 端口,可通过扩展头对所附无线电板以及外部硬件进行应用程序开发和调试。xG28 Pro 套件为开发大批量、可扩展的 sub-GHz 无线物联网应用提供了所有必要工具。
- xG28-PK6025A
EFR32xG28 +20 dBm + 2.4 GHz Bluetooth LE Pro 套件旨在支持基于 sub-GHz 和 2.4GHz 协议(如 Amazon Sidewalk、Bluetooth LE、Silicon Labs Connect、专有协议、Wi-SUN 和 WM-BUS)的无线物联网设备的开发。专业套件包括 BRD4401C 双频无线电(能同时提供 +20 dBm 868/915 MHz 和 +10 dBm 2.4 GHz 射频)和专业套件主板。无线 Pro 套件主板包含一个板载 J-Link 调试器,带有数据包跟踪接口和一个虚拟 COM 端口,可通过扩展头对所附无线电板以及外部硬件进行应用程序开发和调试。xG28 Pro 套件为开发大批量、可扩展的 sub-GHz 无线物联网应用提供了所有必要工具。
- xG28-EK2705A
EFR32xG28 +14 dBm + 2.4 GHz Bluetooth LE Explorer Kit 专用于支持开发基于 sub-GHz 无线协议和 2.4 GHz Bluetooth LE 的无线物联网设备。Explorer 套件支持 mikroBUS(TM) 和 Qwiic 连接器,是快速原型开发和软件开发的理想之选。该电路板支持 868/915 MHz 和 2.4 GHz Bluetooth LE,并支持板载调试器。
- PG28-PK2506A
PG28 Pro 套件是在 EFM32PG28 微控制器上进行应用开发的理想起点。该电路板具有传感器和外设,展示了 EFM32PG28 微控制器的部分功能。此外,该电路板还是一个功能齐全的调试器和能源监控工具,可与外部应用程序配合使用。
*促销代码为 (1) XG28 评估板五折。参与促销的评估板包括 xG28-RB4400C、xG28-RB4401C、xG28-PK6024A、xG28-PK6025A、xG28-EK2705A 和 PG28-PK2506A。其他除外条款可能适用。促销代码不可与其他代码同时使用,但可添加到结账时自动应用的任何免运费促销活动中。此优惠不可用于任何独家定价的订单,客户必须在下订单时选择其中之一。MyArrow 客户仅在 arrow.com 上购买商品时有资格享受此优惠,而且所购物品中不能有特价商品。折扣不适用于在 My.arrow.com 或 verical.com 上的购物。在优惠到期日之前,每位顾客只能使用促销代码进行一 (1) 笔交易。优惠将于美国中部时间 2024 年 1 月 31 日晚上 11:59 到期。Arrow Electronics 保留随时终止本促销活动的权利。