蓝牙技术已经成为现代生活中不可或缺的一部分,它为许多设备提供了方便的无线连接,使得人们能够更加轻松地使用各种智能设备。从连接耳机到智能家居设备,蓝牙技术已经成为人们生活中常见的无线接口。本文将为您介绍蓝牙技术的发展与趋势,以及由安森美(onsemi)所推出通过蓝牙5.2认证的车规系统单芯片(SoC)的产品特性。
低成本、低功耗、短距离的通信技术
蓝牙技术最初是由瑞典爱立信公司在1994年开始开发的,当时,他们希望创造一种无线技术,可以将移动电话与其他设备连接起来,并实现数据传输和通信。为了实现这一目标,爱立信公司联合了其他公司,成立了蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, SIG),该联盟的目标是开发一种低成本、低功耗、短距离通信的技术,可以实现设备之间的互联互通。
在1999年,蓝牙技术第一个版本正式推出。当时,蓝牙技术的主要应用是连接手机和耳机等设备,以及实现无线数据传输。随着时间的推移,蓝牙技术逐渐成熟,不断发展和改进,目前蓝牙技术已经成为一种广泛应用的无线通信技术,可用于手机、平板、耳机、智能家居、物联网等各种设备中。
由于蓝牙技术可以实现无线连接,方便使用者在不同设备之间进行数据传输,减少了设备之间的线缆,加上蓝牙技术是一种标准化技术,设备之间可以通过蓝牙技术进行互联互通,而不需要担心兼容性问题,因此蓝牙已经成为各种便携设备的标准接口,结合上蓝牙技术的低功耗特性,还有助于延长设备的电池寿命,使其适用于需要长时间使用的设备,如智能手机、智能手表和智能家居设备等。
目前蓝牙技术的传输距离通常在10米内,这使得它适用于短距离通信,如连接手机和耳机、键盘和鼠标等设备。蓝牙技术具有高度的安全性,可保护数据的安全和隐私,蓝牙技术支持加密、身份验证和授权等安全功能,可以有效地保护设备和数据的安全。由于蓝牙技术拥有众多的优势,因此已经成为众多电子产品首选的无线接口之一。
不断演变与发展的蓝牙无线通信技术
蓝牙技术至今仍在一直不断发展和改进,随着成本的降低与技术的发展,目前几乎已经是各种便携设备的标准无线接口。在2020年,蓝牙5.2标准发布,它提供了更快的数据传输速度、更低的延迟和更长的通信范围。此外,蓝牙5.2还引入了一些新功能,例如方向性广播和数据格式协商,这些功能可以提高蓝牙在室内定位和设备互操作性方面的能力。
另一方面,一种新型的蓝牙Mesh网络也发展出来,可以实现大规模的物联网设备互联互通,它通过建立一个网状网络,让设备之间直接通信,而无需通过中心控制器。这种分布式的设计可以提高网络的可靠性和弹性,使得蓝牙Mesh可以广泛应用于智能家居、智能城市等领域。
为了实现更高质量的音频传输,BLE Audio(蓝牙低功耗音频)也应运而生,它可以实现高质量的无线音频传输,同时也具有低功耗的特点,可以让使用者在不影响音质的情况下,更长时间地使用蓝牙耳机、扬声器等设备,这对于许多消费者来说是一个非常实用的功能。
此外,蓝牙AOA(Angle of Arrival)和AOD(Angle of Departure)是蓝牙5.1所引入的新功能,可以实现更精确的室内定位,通过测量蓝牙信号的角度,可以精确计算出移动设备的位置,从而实现更准确的定位和导航。这些新的功能和特点为蓝牙在智能家居、物联网等领域的应用提供了更多的可能性。
业内最低功耗的车用无线射频收发器
由安森美推出的无线射频收发器NCV-RSL10属于RSL10系列,是一款无线电系统单芯片(SoC),具有超低功耗、多协议,通过汽车Bluetooth® 5.2认证,为汽车带来了业内最低功耗的Bluetooth® LE MCU。
NCV-RSL10有助于实现先进的新功能,包括使用钥匙链或智能手机的无钥匙进入、有效安全性和诊断警告,以及增强的信息娱乐控制,同时还能最大程度提高能效。RSL10具有Bluetooth 5.2认证无线电SoC提供的2 Mbps数据速率支持,是前几代蓝牙速度的两倍,并有专为满足汽车独特需求而设计与认证的多种功能,具有内置数据加密、可湿性侧面镀层封装,和更高的温度运行范围,随时可用于任何标准下的汽车应用。
NCV-RSL10具有−17 dBm至+6 dBm的发射功率,高Rx灵敏度(BLE模式,1 Mbps)为−94 dBm。在Tx峰值(PHY)@0 dBm时为4.3 mA(3.3 V电源),Rx峰值(PHY)则为2.7 mA(3.3 V电源),在深度睡眠、I/O唤醒(3.3 V电源)时仅需25 nA,在深度睡眠、有源外部32 kHz振荡器(3.3 V电源)时则需40 nA,在峰值接收和深度睡眠模式下提供业界最低功耗。
满足多种车用标准的高度集成系统单芯片
NCV-RSL10符合AEC−Q100 2级,支持PPAP、ETSI、FCC认证,可在−40℃至+105℃的温度范围工作,具有先进的无线功能,包括通过LE 2−Mbit PHY(高速)认证的蓝牙5.2,以及支持对早期BLE规范的向后兼容性,可支持的蓝牙配置文件包括Proximity、Time、HID over GATT(HOG)、警报通知、电话警报状态、定位和导航、Rezence无线充电,并具有增强的数据安全性,采用直接内置于硬件中的AES128加密加速器模块来保护设备数据。
NCV-RSL10具有极为可靠的装配,采用可湿性侧面镀层QFNW48,7x7毫米封装,是高度集成的SoC,采用灵活的双核架构(Arm® Cortex-M3处理器,32位DSP),内置384 kB闪存。此外,NCV-RSL10的数据速率为62.5至2000 kbps,支持灵活的电源电压范围(1.1−3.3 V),并支持无线固件(FOTA)更新。NCV-RSL10可广泛地应用于无钥匙进入、信息娱乐控制、主动安全、自动驾驶、轮胎监测系统/胎压监测系统等汽车应用。
搭配NCV-RSL10的RSL10软件开发套件(SDK)可利用方便的抽象、驱动程序和从Blinky到完整BLE外围器件,以及两者之间的任何范例应用,实现超低功耗BLE应用的开发。SDK的主要功能包括免费的基于Eclipse®的onsemi IDE,以及对Keil μVision®和IAR Embedded Work Bench®的支持,具有完整的低功耗蓝牙协议栈,以及带有Android™和iOS应用程序的FOTA,并支持FreeRTOS™。
结语
整体而言,蓝牙无线通信技术具有无线连接、低功耗、兼容性和安全性等优势,已经广泛应用于智能手机、智能家居设备、耳机和键盘等产品中。未来,随着技术的不断发展,蓝牙技术也将会进一步升级和发展,为人们带来更加方便和高效的通信体验。
由安森美推出的NCV-RSL10是通过蓝牙5.2认证,并符合车规的系统单芯片,具有行业最低功耗、极高的安全性和可靠性,可用于汽车无钥匙进入、信息娱乐控制、主动安全和自动驾驶等应用,将会是有意开发相关产品厂商的最佳选择。