互联照明驱动智能建筑应用市场快速增长

0323-ArrowTimes-onsemi-Header-Image-820x410

互联照明通过网络连结以接收与传送信息,将使照明设备更智能、更节能、更易于管理,结合可见光通信(VLC)技术,将可提供室内定位功能,使其应用范围更为宽广,市场成长空间将极为庞大。

本文将为您介绍互联照明相关技术的发展,以及由安森美(onsemi)所推出的NCL310xx智能LED驱动器系列的产品特性与优势。

全球互联照明市场极具发展潜力

顾名思义,互联照明便是可以进行网络连结的照明设备,又可称之为智能照明,照明设备通过网络连结,便可以进行远程的照明管理,这是智能建筑的基础功能之一。如此一来,将能使电源的使用拥有更高的效率,若能集成各式各样的传感器(房间占用率、温度、湿度、CO/CO2 ……),以及通过LED、PoE和KNX设备进行寻址,将更能有效地管理建筑物内各个房间的使用状况,实现更智能的建筑物管理。

依据市场调查显示,在2020年的全球智能照明市场约有89亿美元,预计到2027年则将成长到289亿美元,复合年增长率(CAGR)将可达到18.3%,取决于来源和时间表,复合年增长率将在15 ~ 30%之间,极具市场发展潜力。

0317-Onsemi-Global-Market

采用可见光为载体的数据通信技术

可见光通信(VLC)其实并不是什么新技术,早在1880年代的贝尔实验室推出的光电话便是采用VLC技术,发展历史比无线电还早,其采用的可见光的频率介于400 THz(波长780 nm)至800 THz(波长375 nm)之间,VLC是使用可见光为载体的数据通信技术,数据传输速率较低(kb/s)。

可见光无线通信技术(Light Fidelity,简称Li-Fi),是一种利用VLC来实现互联网的信息传输。通俗地说,可见光无线通信技术就是以各种可见光源作为信号发射源,通过控制器控制灯光的通断,从而控制光源和终端接收器之间的通信。Li-Fi是一种允许双向传输光的VLC形式,不同的是,它不是采用无线电频谱,而是通过配备特殊芯片的LED灯具控制,利用可见光谱来传输数据。

Li-Fi具有高带宽(其带宽是Wi-Fi的1万倍)传输能力,在5米(16英尺)的距离内使用白色LED时,速度为500 Mbit/s,在实验室条件下使用五个LED时,在更远的距离上速度为100 Mbit/s,并具有高安全性(室内电脑、行动终端信息不会泄露到室外)、节能等特点。尽管Li-Fi灯具必须保持打开状态才能传输数据,但是灯具可以调暗至人眼看不到的程度,却仍然能够执行数据传输。

此外,运用VLC技术还可以进行室内定位,使用调光功能(通过MCU控制)用于传输数据,通过保持平均的LED输出电流,来载入人眼无法察觉的信号,当使用外部接收器(智能手机、平板电脑…)时,手机或平板上的图像传感器可以接收并读取数据,并便利用手机处理器来计算出位置信息。另一方面,目前一些灯具可以通过采用Yellow Dot通信协议,定义了PWM频率、占空比和符号率的VLC方案来传输信号。

0317-Onsemi-VLC

支持定位功能的可见光通信技术

相较于射频无线通信技术,VLC拥有更高的抗干扰能力,对反射不太敏感(适用于金属环境),并且不会受到附近射频发射源的影响,也不会对其他通信系统造成影响,更适合应用对电磁干扰敏感的场域,像是飞机、医院、有爆炸风险的场域,并具可扩展性,通信渠道不会因为使用大量接收端设备而饱和,且具有更高的安全性,其本质上仅限于视距范围内通信(不穿墙),可依据光源来定位。此外,VLC系统复杂性也相对较低,无需额外的功率放大器和信号链,可降低功耗和设计复杂性。

想要利用VLC来进行室内定位时,首先可将每个LED灯具设定一个唯一的ID,并布建与指示出该灯具在建筑物内的位置,然后LED可通过VLC发送信号至接收器端,接收装置接收到信号并译码后计算出位置信息,接收装置可以是摄像镜头(模块)或是光电二极管(photodiode),其精确度可以准确到15公分。

以移动机器人运用VLC进行室内定位为例,其定位精度可达到几十厘米,并可抗射频干扰,由于信号仅限于建筑物内部,因此本质上相当安全,且指令可以通过灯具网络单向传输,并可通过增强的现有射频基础设施来进行双向传输。定位时在平面图数据库会包含灯具位置和唯一ID,灯具会连续传输其唯一ID,机器人的光学传感器或摄像头模块则会捕获ID,然后机器人应用三角原理进行定位。

0317-Onsemi-VLC-Positioning

支持可见光通信的智能LED驱动器系列

看好智能建筑市场的发展,安森美推出了NCL310xx智能LED驱动器系列,将通信接口、系统电源、LED驱动器和计量功能全部集成在一个芯片中,NCL310xx系列智能LED驱动器以高效率、单通道或多通道、互联灯具应用为目标。

NCL310xx系列具有非常高的集成度,提供了两个辅助DC-DC转换器来为微控制器、传感器和其他外围设备供电,包括用于测量和报告输入和输出电流和电压、LED温度和DC-DC电压的精确计量,而整个范围的故障保护和诊断涵盖设备、应用和用户安全。

NCL310xx系列包括集成DC-DC转换器的NCL31000,与为多通道应用移除了DC-DC转换器的NCL31001,以及集成了IEEE802.bt PD(90W)的NCL31010。其中的NCL31000系列具有连通性、集成、控制和定位功能特性,专为PoE设计、可见光通信,支持RF/MCU连接(SPI/I2C串行接口),集成了97%高效的LED驱动器、3.3V降压转换器、在2.5-24V可调降压转换器,支持功率计量,拥有高级光引擎控制能力,真正的可调光至黑暗,可通过多通道功能进行颜色混合与环境设置,室内定位的精度在30cm以内,可启用VLC并与手机通信。

NCL310xx智能LED驱动器系列具有21.5 V至57 V的宽输入电压范围,适用于专有的100 W+应用,集成3.3 V降压转换器(仅适用于NCL31000),集成可调2.5 − 24 V降压转换器(仅适用于NCL31000),集成高效降压LED驱动器,支持44.4 kHz至1 MHz可调开关频率,使用内部精密2.4 V基准,可以0.1%的精度深度调光至零,拥有一流的线性度,具有~50 kHz的高调制带宽,支持VLC能力并与Yellow Dot兼容。

NCL310xx在微控制器重新闪烁(热启动)期间,可用内部DIM DAC进行独立的LED控制,具有低EMI参考设计、I2C/SPI接口,具有可用于测量电压/电流的高精度诊断功能,可防止LED短路和开路,支持LED过压/欠压和过流保护、芯片过流保护、芯片和LED过温保护,结温范围为−40℃至+125℃,提供48引脚QFN 7x7封装,这些器件不含铅且符合RoHS标准。

0317-Onsemi-LED

满足可见光通信需求的双通道解决方案

NCL31000是安森美LED驱动器系列的新成员,专门针对灯具应用,非常适合可见光通信和管理照明系统,能够处理100W+应用,集成了IEEE802.3bt认证的PoE-PD接口和高效降压LED驱动器,支持高线性度高带宽模拟与数字调光和低至零电流的PWM调光。

NCL31000包括一个集成的固定3.3V DC-DC和一个可调DC-DC转换器,诊断模块包含一个ADC,可测量输入和LED输出电流、电压、LED温度、DC/DC电压和电流。快速安全机制可保护芯片的关键模块,并可一起使用具有灵活的状态报告和中断机制的诊断测量。NCL31001与NCL31000相同,只是它不包括两个DC-DC转换器,NCL31000和NCL31001的组合是双通道解决方案的理想选择。

NCL310xx智能LED驱动器系列可广泛应用在室外照明中的互联路灯、建筑照明,室内照明中的办公室照明、工业照明、剧场灯光、医疗照明,在温室农业中的多通道管理照明,在显示器中用于显示数据(电子墨水价格标签、LED显示屏)、专业和高端显示器的背光,以及应用于危险环境。在进行室内定位时,通过VLC,可定位资产和产品的位置,引导客户和乘客,协助仓库自动化、自动导引车定位。

安森美还推出PoE接口智能LED驱动器评估套件 — NCL31010GEVK,支持IEEE 802.3bt,带高效有源电桥,具备Class 6 / 60W LED驱动能力、RJ45数据直通连接器、通信与控制接口、支持EMI/EMC优化。评估套件包括NCL31010REFGEVB的PoE接口智能LED驱动器参考设计(1英寸外形),NCL31010AASGEVB的PoE LED驱动器Arduino适配器扩展板与环通以太网电缆(RJ45)。

结语

通过采用VLC技术来传输信息的互联照明设备,除了可以提供更易于管理与节能的智能建筑应用,还能够提供室内定位功能,并拥有绝佳的信息安全性,是极具发展潜力的市场。由安森美推出的NCL310xx智能LED驱动器系列,可以广泛使用于室内与室外的互联照明应用,值得有兴趣投入相关产品开发的厂商进一步深入了解。

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。