使用 Arrow Growhouse 评估套件,探索更智能的室内农业经营方式。
采用 Analog Devices 的信号调节、转换器和电源管理技术,带 IP67 级连接器的 Amphenol 加固型机箱,通过 Silicon Labs 预认证模块实现蓝牙Ò和 Zigbee 连接,以及通过 Arrow Connect 管理云面板。评估套件还包括一个土壤监测节点、一个用于最多六个通道调光控制的 LED 节点、一个由 OSRAM OLSONÒ SQUARE 高功率 LED 提供动力的光引擎,以及一个用于系统配置和控制的移动应用程序。
特点
– 使用 Analog Devices 信号调节、模数
转换器进行传感、测量和解析,实现高度准确和敏度的测量
– Analog Devices© Power by Linear ™ 技术
– 用于数据聚合和集中控制的关卡
– 监测土壤湿度和 PH 值的土壤节点
– 适合第三方光引擎上最多六个通道调光控制的 LED 模式
– 光引擎由 OSRAM OLSON® SQUARE 高功率 LED 提供动力
– 使用 Silicon Labs 模块实现蓝牙和 Zigbee 连接
– 带 IP67 级连接器的 Amphenol 加固型机箱
– 套件包括安装和集成所需的全部传感器和电缆
– 用于系统配置和控制的移动应用程序
– 通过 Arrow Connect 管理的云面板