当前的车载音响可采用新的智能屏互联系统(Display Audio)来连结智能手机,通过Android Auto或CarPlay软件系统使智能手机与汽车连接,以映像的方式将手机上的APP呈现在车载显示屏上。这些APP能够通过车辆配装的按键或旋钮以及语音和手指触控控制,而不用在手机上进行操作。让智能屏互联系统成为车上信息娱乐系统的中枢,市场发展潜力惊人。
高集成方案降低设计、生产成本
当前的智能屏互联系统整合芯片方案,能够提供车载音响开发厂商快速与低成本的解决方案。像是Ample AM610核心板采用Freescale的Cortex™-A9 i.MX 6S的单核处理器,具备集成的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎,能够支持1080P的高清影片播放,并拥有极低的功耗与丰富的扩充接口,可以实现高清显示,支持高清视频与众多音视频格式解碼,收音机接收、倒车视频显示、SD和USB多媒体存储,独立的导航与多媒体输出,可以外挂蓝牙、GPS、WiFi模块,能够与智能手机进行连接,是高阶产品的理想选择。
此外,针对较低阶的系统,Ample也推出A2智能屏互联系统,其采用ST的STA1095单芯片解决方案,能够支持多种音频格式解码,音频切换、音效音场处理、模拟音频输入/输出,独立的安全控制网络,内嵌三个音频DSP、Cortex M3协处理器、Cortex R4主处理器,使用一个A2集成方案,便可以取代以往需要使用多个元器件才能取得的效果,其还支持SD和USB多媒体存储,收音机接收、倒车影像输入、车辆诊断讯息显示等功能,也可搭配蓝牙模块,进行手机互联,是最经济的智能屏互联系统解决方案。
智能屏互联系统支持高清的彩色触屏显示,并特别为智能手机集成进行了优化,它可以采用有线(如USB)或无线技术(如Bluetooth)来与智能手机进行通信。当互联成功后,主机屏幕将会与智能手机屏幕同步显示,手机端与主机端的触屏操作均能实现功能。使用者可以存取他们的智能手机进行电话拨号,以及存取通讯簿、音乐、导航、信息,并对第三方App进行优化,支持Android、IOS的智能手机操作系统。
随着科技的进步,汽车工业正在展开信息化的大改革,其中,车载音响的功能扩展将会是汽车信息革命的开端,然后逐步朝向车联网世界迈进,其中带来的商机将难以估计,Ample的智能屏互联系统集成解决方案,将会是协助您迈入汽车革命商机的敲门砖。