工业4.0驱动工业自动化快速发展

在工业4.0概念的驱动下,运用像是IO-Link网络解决方案与工业物联网(IIoT)的传感器技术,使工业自动化应用朝向更为智能化、更具通用性与更易于定制的方向发展。本文将为您介绍工业自动化的相关应用与解决方案,并进一步了解工业4.0的发展方向。

IO-Link网络解决方案是工业4.0的基础

所谓的工业4.0概念,便是要求在商品进行生产的过程中,从供应链、生产端、质量控制与包装和运输等流程中,进行更智能、更弹性的流程管理,包括灵活的接单能力、生产过程的实时监控,以及对生产设备进行预测性维护,以减少停机的时间,并同时能够达到节能减废的目标。

想要实现工业4.0的目标,其中一项关键技术便是IO-Link网络解决方案,它可以解决物联网应用环境中的信号嘈杂问题,也可以解决采用不同布线的线路混乱现象,并可大幅减少在安装/维修时造成的生产停机时间。

传统采用模拟技术进行信号传输时,由于需要经过多次A/D转换,导致精度损失,受到EMI和其他外部因素的影响,可能会影响到模拟信号,而导致检测不到信号,若采用防止EMI的屏蔽电缆,其价格也较为昂贵。在工业环境中若采用IO-Link的数字化技术,可消除不必要的多次A/D转换,可确保不损失精度,也不需要屏蔽电缆,因为数字信号具备抗EMI的能力,可以采用非屏蔽电缆,可节省成本、空间和使用模拟I/O卡的费用,采用数字载体也可以同时承载多种数据。

IO-Link技术具有更强的抗噪能力,采用简单的3线数字数据传输,能够减少转换损失、传输速度更快,可采用标准连接器和电缆(非屏蔽M12/M8电缆),电缆线长可超过20米,在一个端口上可以进行输入/输出双向传输,因此可以连接传感器和执行器。此外,IO-Link标准不受限于单一制造商,可适应任何现有的PLC和总线,可以替代多个标准,具有通用性,可方便、轻松定制设计具弹性的生产线,并可进行无缝式远程监控,可灵活接单并减少停机时间,通过远程机器状态监控,可实现预测性维护和节能,使其成为推动工业4.0的基础。

依据统计数据显示,在2020年时,全球已经有超过1600万个IO-Link节点,预计到2023年时,IO-Link市场预计将达到120亿美元以上,其中尤以亚太地区将会是IO-Link应用最大的市场,将可占有全球30%以上的市场空间,以及超过36亿美元的市场份额。

BDKarinaArrowTimes_Apr2

完整的IO-Link解决方案与技术支持

针对市场对IO-Link技术的迫切需求,艾睿电子推出了符合IEC 61131-9 IO-Link规范的ARW-IOLM4P-STM32L4控制板,可执行从控制器到传感器/执行器的点对点连接,ARW-IOLM4P-STM32L4是基于STM32L431RBT6控制器的多合一IO-Link Master 4端口解决方案,采用低功耗的STM32 ARM®Cortex®- M4 MCU,并包括符合IO-Link V1.1.34端口主控制器堆栈,已通过IO-Link主控端的一致性测试,可支持通过SPI连接到主机CPU,可简化IO-Link主控设计,减少软件工作量,并提供有保证的IO-Link功能,艾睿电子提供ARW-IOLM4P-EVAL01/02评估板,可缩短产品上市时间。

除了作为IO-Link通信核心的主控端和设备端收发器IC之外,ST还提供完整的生态系统,包括丰富的评估板产品组合与合作伙伴,ST和艾睿电子、TEConcept签署了三方合作伙伴关系,其具体成果是IOLM4P,这是一款基于超低功耗STM32L44端口IO-Link主芯片解决方案,具有集成协议栈,能够控制多达四个IO-Link设备

另一方面,艾睿电子还可提供来自STL6360 IO-Link主控收发器与L6362A IO-Link从属收发器,提供8-CH IO-Link主站和DI/DO Hub参考设计与IO-Link从属软件平台,可用于工业4.0IO-Link接口,以连接传感器/执行器,可应用于工业自动化系统、Profinet/以太网/Profibus、可编程逻辑控制器与预测性维护等场合。

此外,艾睿电子还与ST合作开发单一MCUIO-Link MasterEthernet IPProfinet功能的微控制器,可支持8IO-Link设备,支持双控架构(PC或嵌入式主机),包含符合IO-Link V1.1.2标准的8端口主控制器堆栈,带有2个集成的EtherNet/IP接口,其采用的核心芯片包括STMSTM32H743ZIT6VN808-32-EL6360M24256-BRDW6TPL7986ASLVU2.8-4A1SMA4F28AMicrochipKSZ8863RLLAmphenolM12A-05PMMC-SF8B20,以及Apps ElectronicsAE-RJC101013AE-SB16001AbraconABM8W-19.2000MHZ-8-J1Z-T3,可应用于IO-Link主集线器、PLC、工厂自动化等领域。

艾睿电子也推出IO-Link塔灯解决方案,其采用M12标准工业连接器,可通过IO-Link接口控制执行器塔灯,并可配置不同的模式,支持IO-Link版本1.1/1.0物理层兼容,采用的核心芯片包括ST的四路低电位智能电源开关IPS4260LIO-Link双通道收发IC L6364Q,以及ARM Cortex-M0+ 32MCU STM32G0718Kbit串行EEPROM M24C081500W TVS SMB15F24A,以及模拟多路复用器STG3157CTR,并采用MurataMEMS谐振器WMRAG32K76CS1C00R08MHz的陶瓷谐振器CSTNE8M00G520000R0,还有Amphenol ICCM12圆形4 POS ST 通孔4端子1端口的M12A-04PMMP-SF8001BergStik板对板连接器77311-1180xLF,可应用于执行器塔灯控制、工厂自动化与控制与楼宇自动化应用。

艾睿电子还与TE-concept合作,支持IO-Link软件和合规性测试,可协助客户进行IO-Link预先测试,可提供TE-Concept控制工具、IO-Link主测试仪、IODD DesignerIO-Link诊断工具,以及ST的所有电子组件与Amphenol的连接器、电缆、模块,可加快IO-Link相关应用的产品开发速度。

先进的IO-Link主控和设备端芯片

ST看好IO-Link技术的发展,从一开始就加入了IO-Link联盟,可提供主控和设备端芯片来实现IO-Link通信中的物理层,包括L6360L6362A收发器与L6364的新设备芯片。

L6360是一款符合PHY23线)的单片IO-Link主收发器,支持COM1COM2COM3模式。C/Q输出级可编程为高电位、低电位或推挽,可编程截止电流和截止电流延迟时间,并结合热关断和自动重启功能,保护设备免受过载和短路的影响C/QL+输出级能够驱动电阻、电感和电容负载,可驱动高达10 mJ的电感负载,监控电源电压并检测低电压条件。

L6360 IO-Link通信主收发器IC的电源电压范围为18 - 32.5 V,可支持高达500 mA L+保护的高电位驱动器,可支持额外的IEC61131-2 type-1输入,并支持短路、过流、过压(> 36 V)、过热、ESD等保护功能,采用小型化的VFQFPN-26L3.5 x 5 x 1 mm)封装。

L6362A则是符合PHY23线连接)的IO-LinkSIO(标准IO)模式收发器IC,支持COM1COM2COM3模式,可允许低电位、高电位侧和推挽输出配置,可驱动任何类型的负载(电阻、电容或电感)。L6362A是在24 V环境中运行的工业传感器的理想接口,可连接到PLC、工业IO模块或IO-Link主控端。

L6362A的电源电压范围为7 - 36 V,具有极其高效的功率级,RDSON0.8 Ω / 1 Ω(低电位/电位),输出电流高达300 mA,能够驱动L/C/R高达500mJ/30μF,支持唤醒检测,以及5 V3.3 V10 mA可选线性稳压器,还包含一组丰富的保护功能,包括VCCGNDOUTHOUTLI/Q引脚之间的反极性,这是安装工业传感器的关键特性,其他保护功能还包括输出短路、过压/欠压、过载、过温和快速瞬态条件(±1 kV500 Ω18 μF耦合),具有EMC稳健性,可面对突波、浪涌与ESD,可在-40125的温度范围工作,采用微型DFN封装(3 x 3毫米)。

新推出的L6364则是一款双通道IO-Link设备收发器IC,它可在具有传感器或执行器功能的微控制器与24 V电源和信号电缆之间提供一座桥梁,指定用于支持COM2COM3模式下的IO-Link通信。

BDKarinaArrowTimes_Apr4

多合一、灵活的PLC解决方案

ST针对工业自动化应用,也推出具有12个输入和12个输出的全功能工业级可编程逻辑控制器(PLC),支持采用触摸屏显示器的人机界面(HMI),这种一体化解决方案可确保快速轻松地访问所有控制功能,搭配具有DSPFPU指令的高性能STM32F7微控制器、具有L1缓存的自适应实时加速器(ART Accelerator™),以及具有专用Chrom-ART Accelerator™LCD-TFT控制器,用于创建增强图形内容。

这个解决方案在输入和输出阵列上都提供了多种可能性,包括带SPI接口的电隔离8通道高电位智能功率固态继电器(ISO8200AQ)或4通道低电位智能功率开关(IPS4260L)可以驱动输出,而高速数字输入电流限制器(CLT01 -38SQ7)或自供电数字输入电流限制器(CLT03-2Q3),则可分别提供高速SPI和支持60V的自供电输入。

STISO8200AQ是具有SPI接口的电隔离、八通道高电位工业输出驱动器,每通道输出电流可达0.7A,具有带菊花链的20 MHz SPI接口,嵌入了多项保护功能,包括过热(外壳和每个通道)和接地丢失,并可感应负载的快速退磁,符合IEC 61000-4-2IEC 61000-4-4IEC 61000-4-5IEC 61000-4-8标准。

ST IPS4260则是一款四路低电位智能电源开关,具有四个独立的受保护信道,每个信道具有0.5 A电流能力,嵌入了多种保护功能,包括接地和VCC断线、过压和开路负载,具备丰富的诊断功能,包括过载和热关断(通用和每通道),并符合IEC 61131-2标准。

 

用于位置和运动监测的工业传感器

工业传感器节点中使用了许多不同的位置和运动监测传感器,以检测物体的位置和方向,或检测物体沿一个或多个轴的位移和旋转。ST针对不同的用例制造了一系列最先进的数字传感器,像是具有多目标检测能力的飞行时间(ToF)测距传感器,嵌入了ST的第三代FlightSense专利技术,结合了高性能接近和测距传感器、多目标距离测量和自动污迹校正等功能,可以检测物体的位置与距离。此外,加速度计则可参考地球的重力场,通常用于检测最终产品的方向或在检测到外部运动时唤醒系统,STMEMS加速度计则可以极低的功耗提供高精度测量结果。

ST已经推出多款的ToF测距传感器,包括VL53L3CX多目标检测ToF测距传感器、VL53L0XToF测距传感器、VL53L1CB先进的多区域和多对象检测的ToF测距传感器、VL53L1X ToF测距传感器、VL53L4CD ToF高精度接近传感器、具有扩展范围测量的VL53L4CX ToF传感器、VL6180V1 ToF接近传感器、VL6180X接近传感器和环境光感应(ALS)模块等,可满足客户不同应用的多样需求。

ST也针对不同应用,推出多款加速度计,包括可用于工业应用、具有数字输出的超低功耗高性能3轴加速度计IIS2DH,以及采用MEMS技术的数字输出运动传感器,可用于工业应用的高性能超低功耗3轴加速度计IIS2DLPC,用于工业应用的高分辨率、高稳定性3轴数字倾角仪的IIS3DHHC,用于工业应用、具有数字输出的高性能超低功耗3轴加速度计IIS328DQ,以及MEMS数字输出双运动和温度传感器LIS2DTW12等,可以针对工业应用提供多样化的加速度测量。

ST也提供1点或3点翻滚传感器校准,可计算3轴传感器(通常是加速度计)的偏移和增益。MotionFX以往仅提供磁力计和陀螺仪校准ST则添加MotionFX库的加速度计校准功能,可让最终用户轻松实现定制和增强(MotionFX仅以二进制格式提供,而不提供源代码),并易于在每个微控制器上使用(MotionFX只能在STM32上运行),可适用于ST的所有加速度计、eCompass模块和iNemo惯性IMU

NFC技术也可应用在工业自动化领域,ST推出的ST25R3916/7是高性能NFC通用器件EMVCo读取器,在适用时可支持NFC发起方、NFC目标、NFC读取器和NFC卡仿真模式。该NFC IC完全符合EMVCo 3.0模拟和数字标准,针对POS终端应用进行了优化,即使在天线周围有嘈杂的LCD显示器等恶劣的条件下,也能实现最快的EMVCo 3.0认证周期。

ST25R3916/7设计用于在宽电源范围(-40+105范围内为2.65.5 V-20+105范围内为2.45.5 V)和宽广的外设IO电压范围(从1.655.5 V)。由于这种高射频输出功率、低功率模式和宽电源范围的组合,这些器件非常适合基础设施的NFC应用。

BDKarinaArrowTimes_Apr6

高精度、超低功耗的参考设计与传感器

针对工业智能传感应用,ST也推出STEVAL-IOD04KT1工业智能传感器套件,这是基于L6364WIO-Link设备收发器的参考设计,可协助加速IO-Link工业连接领域的智能工业传感器开发应用。该套件包含STEVAL-IOD004V1主板(不单独销售)、STLINK-V3MINI编程器和调试器工具(包括一个M8-M12工业连接器适配器20厘米的电缆),STEVAL-IOD004V1主板具有STM32G071EB这款主流Arm®Cortex®-M0+ RISC内核MCU,工作频率高达64 MHz,以及L6364W可用于SIOIO-Link传感器应用的双通道收发器IC,此外还有IIS2MDC这款高精度、超低功耗的3轴数字输出磁力计,以及ISM330DHCX这款带有机器学习内核的iNEMO惯性模块,和带有数字输出的有限状态机,适用于工业应用。

STEVAL-IOD04KT1参考设计支持IO-Link协议栈v.1.1,可提供额外的传感器连接器、状态LEDM8工业标准连接器,尺寸仅有45.8 x 8.3 mm,且形状易于集成到工业传感器外壳中,并提供可在STM32G071EB上运行的相关固件示例,使多个实际用例的实现成为可能。此参考设计的目标是基于IO-Link的智能工业传感器应用,具有易于配置、远程监控、减少接线、高级诊断和易于设备更换等功能。

结语

在朝向工业4.0发展的工业应用环境中,必须借助更先进的数字化IO-Link网络技术,以及搭配各式各样的传感器,才能达成更智能的工业自动化应用。艾睿电子与ST等伙伴合作,推出了完整的解决方案与技术服务,能够加快相关应用的开发速度,请即刻与艾睿电子联系,以取得更详细的产品与技术信息。

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。