初涉电子行业,我们会很快对所取得的所有成就,在生活中创造的所有令人震撼的自动化,以及我们能让周围事物得以改善的各种方法感到兴奋不已。现在已经有数不清的传感器、显示器、马达和照明灯。
我们会很快埋头于列出我们需要把想法变成现实的所有事物,却往往忘记了项目的根本,直到我们将这个想法付诸行动。实际上我们到底要怎么做才能为我们正在努力创造的设备提供电力呢?在电子产品中,除了其他的元器件之外,没有什么比电源更重要。在装配家庭实验室时,它有助于你有多种多样的选择可任你自由支配,值得庆幸的是,其中许多电源可以从旧电子产品和废旧电脑回收而来。
你需要为之提供电源的项目类型和你为其提供的电源类型可以分成几个类别:适用于单板计算机的低功率电源,照明和机器人技术所用的中功率电源,用于家庭酿造加热元件的高功率电源。单板计算机包括很多产品,诸如 Raspberry Pi、 Arduino、 BeagleBone Black, 以及 DragonBoard 410c。这些单板机大多数使用 5V 电源,一般高达约 2A 的 Dragonboard 需要一个 12V 输入电源。对于像机器人或 3D 打印机中的马达系统,你可以看到其电压范围从 3V 到 50V+ ,电流峰值可达 10A 以上。许多马达系统的电源规格是由你用来驱动马达的现有系统以及那些芯片的处理能力所决定,所以要留意使它们与你想使用的马达相匹配。家庭自动化系统把单板计算机与马达系统的需求混合在一起,并且增加了处理电池输入的需求,所以可以将它们放置在远离交流电源插座的地方。一旦你开始着眼于家庭酿造或者其他高功率的系统,你用来控制系统的直流电源功率就比较低,之后有可能使用可以把混合物煮沸的 5500W 交流加热元件。创建你自己的 3D 打印机可能需要高达 300W 的直流电源,用于挤出机上的加热元件。
对于使用单板计算机的低功率电源项目,很多时候,简单的挂壁式供电电源就足以胜任。我喜欢在我店里的抽屉里保存多种不同电压和功率的电源,以便将其投入到项目中使用。对于大多数的项目,准备 5V 2A 和 12V 1A 的电源将足以应付。很多这样的电源在一端配备了尺寸为 2.1mm x 5.5mm 的桶塞,这在单板计算机上很常见,在某些情况下,为了灵活应用,该电源连接器可以应对 2.5mm x 5.5mm 的尺寸规格。如果该桶塞不符合你的需求,你可以将其剪下来并剥回到裸线,将其插入接线端子或焊接在一个新的接线端上,一定要保持电线上的极性正确,以免烧毁电路板。
在挂壁式电源上,沿电缆并行的导线,有标记的或白色的导线通常是正线,而另一根则为负线。在将其连接到系统之前,你要用万用表仔细检查进行验证,因为有一些是相反的。只要你对于系统没有 100% 的把握,取出万用表也无妨。这款 Mean Well GS12U 和 Artesyn DA12 就是电源产品的好例子,可以买到 5V 或 12V 的规格。如果这些仍不符合你的需要, 在此提供一个链接,你可以在 Arrow 网站上看到我们所有的可选产品。
随着项目变得越来越大,需求的功率越来越高,你会将目标移动到更大的砖型模块电源,这种砖型电源有一条可以接到墙壁的电绳或者也可以只使用螺栓型端子来连接电线。更高功率的供电电源有各种各样的电压和电流,用以满足您的需求,其特征是可以有多个电压输出,允许提供 5V 的电源轨用来支持系统的大脑,还可以提供 24V 的电轨为马达供电,简化你的电力网络。经过长期的满负荷运行,特别是在大功率电源条件下,会产生相当多的热量,这些热量会对元器件施加应力并增加出现故障的几率。为了降低出现故障的几率,需要将供电电源的尺寸增大 10% 到 20%,以此来减少元器件应力并为负载峰值留出余量。
这款 TDK-Lambda 生产的 RWS300B12 电源产品具有 300W 的强劲功率,可选范围从 50W 到 600W。这款 Mean Well 生产的 RSP 系列电源 是另一个不错的选择,如果你需要大量的电力,其功率范围从低到高一直可达 3000W。
以上低功率和高功率的电源可选产品非常实用,尤其是在安装后能够适应该项目,但要真正完成一个实验室,其有效性很难击败标准的台式电源。台式电源能提供可配置的输出和潜在的多个输出,一旦将它们制成试验电路板,这对于系统的启动和运行非常有用。这种灵活性会带来成本增加,但是灵活性是非常有用的。
参阅相关产品
此款 B&K 的精度 1627A 电源产品 ,其单输出功率为 220W,可为您提供从 0 到 30V 的可编程输出,并支持 3A 的电流。这款 Rigol 的 DP832 电源产品 功率为 195W,具有三个输出,其中两个输出范围从 0 到 30V,第三个输出范围从 0 到 5V,全部都支持 3A 的电流。
为你的设计提供电源,有很多种选择,我希望上面的产品能帮你进行一些布局,让你可以将系统快速安装完毕并在你的家庭实验室上开始运行,看到你的设计成为现实。此处的下一步操作将是调查直流至直流转换,它开启了将交流信号进行单点转换的选项,并仍然可以得到您需要的所有电压,或者使用电池供电让系统完全便携。