作者 Jeremy Cook
步进电机最基本的工作原理是,按照精心控制的顺序给线圈通电,从而产生精确的运动。然而,步进电机如何在基本层面上工作的问题,可能难以把握。我们将深入探讨这一主题,解释一种简化的步进操作,然后拆开一台 NEMA17 双极步进电机,在实践中说明这些概念。
步进电机是如何工作的?:简化的电机图示
对于简化的双极步进电机,两组电磁体均由 H 桥控制。这样一来,它们就可以动态切换极性,排斥或吸引转子的永久磁极,如下所示:
另一种变体是可变磁阻电机,它使用与通电线圈对齐的未磁化铁芯。请注意,许多步进机使用四个以上的线圈。
在此图中,B 和 B1 连接在一起,因此当 B 通电时,它充当磁南极,B1 充当磁北极,将转子位置翻转到位。接下来,A1 通电为南极,以吸引转子的北极,A 通电为北极,以吸引磁体的南极。这将按照下面的模式继续进行。当这种单线圈模式通过图形绘制出来时,该模式类似于波,并且通常被称为“波驱动”序列。
顺时针模式(重启)
北: | B1 | A | B | A1 | (A) |
南: | B | A1 | B1 | A | (B) |
步进分辨率为 90º,这确实是一个非常粗糙的步进电机。另一种方法是同时给所有四个线圈通电,北极和南极依次排列。永磁转子指向有源电磁体之间,朝向其组合磁拉力的中心。这种全线圈操作比单线圈驱动设置产生更大的扭矩,但如果完全通电,则需要两倍的功率。
顺时针顺序如下:
顺时针模式(重启)
北: | A1-B1 | B1-A | A-B | B-A1 | (A1-B1) |
南: | A-B | B-A1 | A1-B1 | B1-A | (A-B) |
我们仍然以完整的 90º 步幅移动,但是两种选择都有可能将这两种步幅交错进行 8 步,而不是 4 步。这称为半步,如下图所示:
此处未列印更长的序列,但遵循类似的渐进式步幅运动。值得注意的是,所呈现的模式也可以反过来以逆时针方向步进。
最后,在微步进的帮助下,多磁体设置可以更进一步。在这种配置中,每个极点以模拟正弦模式递增供电,允许这 8 个单独的步幅进一步细分为 16、32,甚至可能更小的增量。
NEMA 17:每转 200 步
除上述简单的磁性排列外,常见的 NEMA17 步进电机每转有 200 个单独的全步。这使得它的单步分辨率为每步 1.8º (360º/200)。典型的 NEMA17 步进有 8 个线圈,在其圆周上交错排列,但其工作方式与上图所示的 A、A1;B、B1 模式相同。
在电机内部,转子磁铁的北极和南极轴向对齐,两端各有一个 50 齿钢帽,可实现永磁/可变磁阻混合运行。每组齿状钢帽齿与其相对的极性转子齿交错排列,每转可达 200 步。
使用半步进可以实现 0.9º 的分辨率,而微步进可以进一步倍增。考虑到步进电机的生产和销售价格通常远低于 100 美元,因此它们是一项惊人的创新。
NEMA 17 步进器:拆卸后深入研究
NEMA17 步进器非常容易拆卸:拧下电机背面的螺栓,然后在桌子或其他坚硬表面上敲击轴。虽然存在一些破碎的风险,但为实现我们的目的,牺牲一个廉价的装置似乎很值得。我更进一步,在外壳的顶部钻了一个洞来观察它的运行情况。
在下图中,您可以看到步进器的主要部件。左边是为便于查看而改装的底部。转子在中间,具有前面讨论过的偏移突起,还有顶部和底部的轴承,以便平稳运行。主电磁铁部分在右边,有 8 个线圈,垂直的磁齿突起用来依次吸引/排斥转子。右下方的波形弹簧使转子保持紧固,除此之外,还有几颗用于固定的螺丝有部分被遮挡住了。
接下来的两张图片显示了转子的更多细节,其中一个小圆盘磁铁被翻转过来以显示极性。之后是定子的特写,具有线圈和突起。
(再次)将所有零部件组装在一起,下图显示了转子和线圈对齐的切面图。Arduino Uno 和电机护罩使用 L293D 驱动芯片按顺序激活步进器。这些芯片特别适合步进器使用,因为它们实施两个 H 桥电路,允许线圈在任一方向上通电。
L293D 电机屏蔽连接到这个改良的步进器上,运行 Adafruit 的电机屏蔽测试代码的改进版本(速度较慢,每转 200 步,而不是默认的 48 步)。LED 连接在线圈输出端,一个方向为红色,另一个方向为蓝色。这使得红色在一个线圈方向亮起,蓝色在相反方向亮起。完成四个步进模式时,可直观显示电流流动情况:
双极步进电机:有用的运动控制
最终,您可能永远也不必考虑步进电机的内部结构,因为只要有合适的驱动器和软件,它们通常就能正常工作。同时,希望这篇文章能让我们对这些神奇的设备有更多的了解。虽然它们的使用有一些限制(例如,没有像伺服那样的内置反馈),但步进器通常是精确旋转控制的最佳选择。
如果您需要基于速度而非纯距离的反馈和调整,请查看我们关于如何实施 PID 控制设置的文章。