超导磁储能 (SMES) 可彻底改变我们的电力存储方式

作者:Steven Shackell

尽管效率一再刷新,但全球耗电量仍在继续增加。发电和储能基础设施也必须发展。目前,抽水蓄能、电池、电容器组和飞轮等储能方法被用于电网层面的储能。每种技术在容量、速度、效率和成本方面都有不同的优势和限制。

另一项新兴技术,即超导磁储能 (SMES),有望推动储能技术的发展。超导磁储能技术将彻底改变我们传输和储存电能的方式。本文将探讨超导磁储能技术,以确定它是什么、如何工作、如何使用以及与其他能源存储技术的比较。


什么是超导磁储能?

SMES 是一种先进的储能技术,其最高级别的储能方式与电池类似。外部电源可为 SMES 系统充电,并将其存储在系统中;需要时,可将相同的电源放电并在外部使用。然而,SMES 系统通过线圈中的直流电流,以磁场的形式储存电能。该线圈由电阻为零的超导材料组成,使磁场的产生非常高效。一旦超导线圈充满电,线圈中的直流电就会持续运行,不会有任何能量损失,从而可以无限期地完美储存能量,直到 SMES 系统有意放电为止。这种高效率使 SMES 系统的端到端效率超过 95%。


超导磁储能系统如何工作?

SMES 技术依靠超导和电磁感应原理,提供最先进的电能存储解决方案。存储来自外部电源的交流电需要 SMES 系统首先将所有交流电转换为直流电。有趣的是,功率转换是 SMES 中唯一效率不高的部分,占系统总损耗的全部

然后,直流电通过超导线产生一个巨大的电磁场,最终用来储存这些能量。超导材料在冷却到临界温度以下时电阻为零,这就是为什么 SMES 系统与其他存储方法不同,没有能量存储衰减或存储损耗。

0124-Solenoid-geometry-generating-electromagnetic-field-body-image

螺线管几何形状产生电磁场的演示

超导线缆被精确地缠绕成环形或螺线管几何形状,就像其他常见的感应设备一样,以产生存储磁场。随着 SMES 系统需要存储的能量不断增加,超导线的尺寸和数量也必须随之增加。例如,北美的一个大型 SMES 项目概念性地引入了 2400MW 的存储容量,其特点是将一个直径达数十公里的存储环埋在地下。

超导磁储能 (SMES) 系统的优势

SMES 系统的显著特点是其无与伦比的效率。在储存能量的过程中,能量浪费极少。SMES 系统的端到端效率接近 100%,而锂离子电池的效率在 80% 到 90% 之间,抽水蓄能水电系统的效率在 70% 到 85% 之间。在农村微电网或大型卫星等能源可能是间歇性或稀缺的应用中,节能是最重要的,最大限度地提高存储效率是必要的,即使前期成本较高。

此外,SMES 系统充电和放电的响应时间都很快,因此非常适合需要快速、精确电力输送和稳定的应用。例如,半导体制造或医疗设施可从 SMES 系统中获益匪浅,因为它们的设备会产生巨大的功率浪涌,而 SMES 系统可轻松应对这些浪涌,即使与高性能锂离子电池系统相比也不遑多让。


超导磁储能系统的缺点

与其他储能解决方案相比,SMES 系统的前期成本非常高。超导材料制造成本高昂,需要低温冷却系统来实现和维持线圈材料的超导状态。

钇钡铜氧化物 (YBCO) 和铋锶钙铜氧化物 (BSCCO) 等超导体是利用高纯度原材料,通过复杂的合成技术制造出来的,因此其制造成本远高于普通线材。此外,YBCO 和 BSCCO 在常压下的临界点分别为 93K (-292.3F) 和 110K (-261F),这意味着它们只有在极低的温度下才能实现超导,并且需要复杂的低温系统来创造这样的环境。

此外,SMES 系统的可扩展性也很有限。除了无法扩展的前期成本外,SMES 系统还具有较高的维护要求,而且存储容量不易增加。相比之下,锂离子电池存储系统可以轻松连接,而组合 SMES 设备则需要扩展低温冷却基础设施。


超导磁储能是能源基础设施的未来吗?

虽然超导磁能存储与其他能源存储应用相比具有极其独特的优势,是真正的先进技术,但在不久的将来,超导磁能存储不太可能在大多数能源存储应用中得到广泛采用。目前,超导材料的能力和供应都很有限。目前的技术需要在低温条件下才能表现出超导性,而且尚未实现批量、可并网的超导体生产。

不过,物理学家们正在努力发现新的高温超导体材料,这些材料有朝一日可能会实现室温超导。如果能够实现这一点,并且这种材料能够大规模生产,那么 SMES 的效率和性能将有可能领先于其他技术,推动市场应用。超导材料、低温技术和降低成本战略方面的进步可显著提高 SMES 系统的竞争力,但如今它们仅限于研究和利基能源基础设施。



参阅相关产品

SLB03090LR801BT

Nichicon 电池 查看

参阅相关产品

SLB04255L0401ED

Nichicon 电池 查看

参阅相关产品

FS0H104ZF

KEMET Corporation 双电层电容器 - 超级电容器 查看

参阅相关产品

LTC3337ERC#TRMPBF

Analog Devices 电池管理 查看

参阅相关产品

SPV1050TTR

STMicroelectronics 电池管理 查看

参阅相关产品

XV3560-2R7407-R

Eaton 双电层电容器 - 超级电容器 查看


您是否在邮件列表上?
注册后可接收专属优惠信息、产品消息以及最新行业新闻。

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。