随着智能手机的快速发展,有许多人已经不携带照相机,而直接使用手机来拍照,这得归功于数字影像传感器的质量不断提高,就算是小巧的体积也有不错的品质,影像传感器已经普遍的应用在需要让机器拥有"视觉"的设备之中。
影像感测结合大数据与人工智能 带动市场蓬勃发展
影像传感器在电子产品上的应用已经越来越广泛,像是智能手机、各种数字摄像机、照相机,在汽车中也开始大量使用摄像机,来增加汽车的安全性,甚至成为自动驾驶应用的关键组成部分。此外,有越来越多的智能手机搭载双影像传感器,用以拍摄出具有较浅景深的照片,来比拟高端单反相机才能够达到的拍摄效果,并可用来拍摄具有景深数据的相片,用于脸部识别功能。
除此之外,许多数字影像传感器也从采用CCD技术,转成采用更热门的CMOS技术,来降低成本并达到省电的目的。新一代的影像传感器也需具备宽动态范围(HDR)功能,以便在光线明暗对比较大的场景下,也能够拍摄出质量更佳的照片。
安森美半导体一直在深耕影像传感器市场,并推出多款影像传感器,以下将为您介绍两款优秀的产品。安森美半导体的AR0238是一款具有1928Hx1088V有源像素阵列的1/2.7英寸CMOS数字图像传感器。它可采用线性或高动态范围模式拍摄图像,并具有滚动快门读数。它包括复杂的相机功能,如像素合并,开窗以及视频和单帧模式。它是专为低光和高动态范围的场景表现所设计,并可以通过一个简单的双线串行接口进行编程。AR0238能够生成非常清晰,锐利的数字图像,并且能够同时采集连续的视频和单帧图像,因此是工业和高清视频等广泛应用的理想选择。
安森美半导体的AR0238可以在其默认模式下运行,或针对帧大小,曝光,增益和其他参数进行编程。默认模式输出是通过HiSPi端口以60帧/秒(fps)的1080p分辨率图像。在线性模式下,它使用并行或串行(HiSPi)输出端口来输出12位或10位的A-Law压缩原始数据。在高动态范围模式下,它输出两个曝光值,ISP将可结合成HDR图像。该器件可以在视频(主)模式或单帧触发模式下操作。
AR0238设计用于在-30°C至+85°C的环境温度范围内工作。AR0238是一款逐行扫描传感器,可以以恒定的帧速率生成像素数据流。它使用一个片上锁相环(PLL),可以选择性地使能一个从6MHz到48MHz之间的单个主输入时钟来产生所有内部时钟。最大输出像素速率为148.5 Mp/s,对应于74.25 MHz的时钟速率。该传感器可支持视频录制和流媒体,1080p60(监控)视频和高动态范围成像应用。
另一款安森美半导体的AR0430影像传感器,也有相当不错的效能。安森美半导体的AR0430是一种堆叠的1/3.2英寸BSI(背照式)CMOS有源像素数字图像传感器,像素阵列为2312H x 1746V(2320H x 1754V,包括边界像素)。AR0430的独特之处在于可同时进行深度感测,它集成了复杂的片上相机功能,如镜像和快照模式。它可以通过一个简单的双线串行接口进行编程,功耗非常低。传感器的核心是一个4 Mp的有源像素阵列,时序和控制电路依次排列整个阵列,重新设置并依次读取每一行,在重置行和读取行之间的时间间隔中,行中的像素可将入射光集成。
AR0430数字图像传感器采用安森美半导体突破性的低噪声CMOS成像技术,在保持CMOS固有尺寸,成本和集成优势的同时,实现近CCD图像质量(基于信噪比和低光敏度)。AR0430传感器可在10位模式下以每秒120帧(fps)的速度生成全分辨率图像,片上模数转换器(ADC)可为每个像素生成一个12位或10位的值。传感器包含一组控制和状态寄存器,可用于控制传感器许多方面的行为,包括帧大小,曝光和增益设置,这些寄存器可以通过双线串行接口访问。
AR0430是一种逐行扫描传感器,可以以恒定的帧速率生成像素数据流。它使用片上锁相环(PLL),通过一个在6 MHz和48 MHz之间运行的主输入时钟来产生所有内部时钟。AR0430的主要应用是智能手机,平板电脑,双摄像头和消费类设备。
在iPhone X带动脸部识别应用的发展之后,将会有更多结合大数据、人工智能与影像撷取的相关应用推出,也代表着影像传感器市场将更为蓬勃发展,安森美的这两款影像传感器,将是你的绝佳选择。