科技在医疗保健产业所带来的变革和创新

1123-ArrowTimes-Murata-Header-Image-820x410

近年来,得益于电子技术、信息技术的进步,以及市场需求升级,科技在医疗保健应用可提供的功能逐渐增加,除了智能通报之外,还具有实时监测、实时定位、通气计算、药物计算、数据记录、人机交互等功能,使得医疗保健产业正在快速蓬勃的发展。本文将为您介绍信息与通信技术对医疗保健产业所带来的影响,以及由Murata(村田制作所)所推出的多样、完整的医疗保健解决方案。

信息与通信技术驱动医疗保健设备和服务发展 

由于社会环境的变化,例如信息与通信技术(ICT)的发展(尤其是云服务的普及)、生活环境的变化、因高龄化而导致与生活方式相关的疾病患者人数增加以及医疗费用飞涨,医疗保健领域的设备和服务正在发生变化。科技对于医疗保健产业带来了深刻的变革和创新,推动了未来医疗保健产业的发展。

通过远程医疗技术,患者可以远程与医生进行视频会诊,监控健康状况,获得医疗建议和处方,可以提高患者的便利性、医疗效率和整体健康管理。结合人工智能和机器学习技术,可以协助分析设备所搜集的大量医疗数据,帮助医生做出更准确的诊断和治疗建议。人工智能还可以推测疾病的发展趋势,通过算法来提供个性化的医学建议,提高治疗效果和患者的生存率,并避免侵犯病人的隐私,也可以通过创建聊天机器人和虚拟助手,以便在病人的各个阶段提供帮助。

此外,通过智能手表和可穿戴医疗设备,还可以监测患者的生理指标、活动水平、睡眠质量等信息。这些数据可以用于进行及时干预和提供定制化的健康建议,有助于预防疾病和提高生活质量。在2022年,全球可穿戴医疗设备市场规模约为268亿美元,预计从2023年到2030年,其复合年增长率(CAGR)将达到25.7%。预计到2024年,全球消费者医疗保健可穿戴设备的出货量将可能达到近4.4亿台。此外,可穿戴技术有可能在未来五年内降低医院成本高达16%。

另一方面,还有3D打印技术可以用于制作定制的假肢、假牙、外科手术模型等,以及用于生产个性化的药物和医疗器械。这种定制化的制品可以提高治疗效果和患者的舒适度。此外,虚拟现实和增强现实技术可以用于手术模拟、医学教育、心理疗法和疼痛管理。这些技术可以提高医疗培训的效果,减少手术风险,以及增进患者的心理健康。

目前热门的区块链技术,也可以用于确保医疗数据的安全和隐私,推进医疗信息的共享和传输。它还可以用于管理药品供应链、患者档案和医疗账单,提高效率和透明度。先进的基因编辑技术,则可以用于治疗遗传疾病,个性化医疗通过分析个体的基因组信息,定制个性化的治疗方案,提高治疗效果和患者的生存率。

展望未来,科技在医疗保健产业中的应用将推动医疗领域朝向更有效、个性化、智能化和可及性的方向发展,为人类提供更有效的健康保障。然而,也需要平衡科技发展与伦理、法律、隐私等方面的考虑,确保科技的应用符合社会价值和伦理原则。

Murata-Medical-System

提供多种创新技术拓展医疗保健领域的未来发展

医疗保健的未来发展依赖于技术,Murata在医疗保健领域提供多种创新技术,助力医疗设计工程师能够开发质量更优的医疗设备,Murata的电子组件产品组合有助于开发患者监测相关技术的改进,提高生命支持设备的智能,以及增强诊断成像的质量。通过科学创新的发展,Murata开发和制造适用于时下新型医疗保健产品所需的小型、智能、准确和有效的电子技术,并用于制造先进的电子组件,为医疗保健产品设计人员构建优良产品提供了非常好的基础。

Murata针对用于日常健康管理的血压监测仪、体温计和血糖测量仪等产品,在设备的小型化、连续测量和与云连接方面,为患者健康管理提供便捷性,通过提供小型通用零件(电容器、电感器等)使产品小型化并提高设计自由度,以及通过采用Bluetooth® Smart模块和NFC(Near Field Communication)等无线通信模块,提供设备进行网络连接,以提高日常健康管理的便利性。此外,Murata还可为助听器、胰岛素泵、皮肤贴等医疗保健产品提供解决方案。

Murata也为医疗实践基础的诊断成像设备提供解决方案,使其在医院内更易于携带,并且为了用于家庭医疗而将设备进一步小型化,其功能也变得越来越强。Murata通过提供小型通用零件使产品小型化,并通过提供无线通信模块传输图像数据,以及通过热敏电阻和倾角传感器等多种传感器提高功能性。

Murata-Bluetooth-NFC

更小、更薄、更低功耗的完整解决方案

Murata针对病人监护市场推出了完整的解决方案,具有更小、更薄、更低功耗的特性,包括用于电源中的功率电感、磁珠、热敏电阻、积层陶瓷电容(MLCC),以及用于搭配处理器的CERALOCK陶瓷谐振器,以及SMD型NTC、引线型NTC、树脂成型NTC等传感器,还有连接功能中的Wi-Fi模块、BLE模块、开关连接器、多线连接器、共模扼流线圈(CMCC)、功率电感与射频电感,以及输出部分的蜂鸣器等产品,能提供客户丰富的产品组合。

在电子产品的EMI应用中,Murata推出DLW21SN/HN的CMCC,可用于USB接口过滤器,具有小尺寸与良好的插入损耗特性,还有LQH32PN、DFE21CCN、DFE3225、DEM8045等应用于电源的功率电感,具有低RDC/大电流与低功耗特性,以及用于射频匹配的LQW15、LQP03/02射频电感,具有小尺寸高Q值的优势,BLM18/21/32磁珠则可用于信号线与电源线滤波器,具有小尺寸与大电流的优势,此外还有BNX02**1、PLT10块式滤波器CMCC,可用于电源线共模噪声滤波器,具有上佳的性能。

Murata生产的热敏电阻种类相当多样,目前有SMD型NTC和引线型NTC两种形态,NTC又分NCP、NCU系列(01005,0201,0402尺寸)、FTI系列,可用于温度检测和温度补偿。其中还有特别为体温检测设计的NTC,在38℃时温度检测的精度能达到±0.055℃,可用于高精度体温检测。Murata热敏电阻的多样化封装适用于应用的不同安装方式,并易于进行电路设计。

在时钟器件部分,Murata的PKMCS/PKLCS蜂鸣器则可用于声音提醒,具有声压特性稳定,以及产品均匀性高与功耗低的特性。CSTNE系列CERALOCK陶瓷谐振器则可用于当作MCU的参考时钟,具有可靠性高、不需要负载电容(CL 3)、启动时间快(功耗低)与支持IC匹配测试报告等特性。XRCGB系列的Crystal晶振具有高精度、温漂小、经过回流焊之后频率变化小的优势,Murata免费的晶振IC匹配服务可以给客户提供低功耗的电路条件进行参考。

Murata-PKMCS-PKLCS

丰富多样的电源、通信模块与连接器解决方案

在电源部分,Murata的PQx系列(250W/650W/1000W)ACDC转换器,具有标准外形、医疗认证与高可靠性的特性,NCL产品线(1W/2W)则是隔离DCDC转换器,可用于RS232的隔离电源,具有小尺寸与高可靠性的优势,MonoBK非隔离DCDC转换器可执行数字电源DCDC转换,具有体积小与可靠性高的特性。

Murata亦提供多款WiFi-物联网模块,包括LBWA1UZ1GC、LBWA1UZ1PS与CMWC1ZZABR无线模块,可应用于在呼吸机、移动设备和云之间交换数据,LBWA1UZ1GC与LBWA1UZ1PS则可支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi,具有超小尺寸(10 x 10 mm),以及强劲的ARM Cortex-R4 MCU和以太网支持,并通过AWS规范与FCC/IC/TELEC/CE“参考”认证,可节省上市时间和认证成本。CMWC1ZZABR则可用于2.4G Wi-Fi 4板载天线,内置ARM Cortex-M4F MCU,集成Wi-Fi协议栈,采用NXP EZ-Connect工具(WMSDKA)来提供周全的支持,具有AWS合格与FCC/IC/CE认证,可节省上市时间和认证成本。

在BLE模块方面,Murata的MBN52832与2TY通信模块可在呼吸机和移动设备之间交换数据,具有相当小的尺寸(都是7.4mm x 7mm),支持板载天线,可节省射频设计资源,并通过FCC、ISEC、TELEC、CE认证,可节省上市时间和认证成本。 

Murata也提供多款连接器,包括SWJ开关连接器,可用于可穿戴产品、智能手机的RF信号或者ANT信号测试,具有小尺寸的特性,MLF多线连接器则可用于在可穿戴产品、智能手机中进行板与板之间的射频和数字信号传输,具有小尺寸、射频和数字信号传输与高频特性。

Murata也提供定制的SESAS CPN服务,用于生产可拉伸电子设备(例如可拉伸基板/传感器),具有亲肤、可拉伸、可通过FDA的优势,其为一次性开发,成本较高,可与客户共同开发。

结语

受益于居家医疗产业需求的快速提升,病人监护仪应用场景向家庭领域扩展,在此背景下,市场对小型化、便携化、无线化的病人监护需求不断释放,也带动医疗保健产业市场欣欣向荣的发展。由Murata推出用于病人监护的全系列产品线,将可协助医疗保健产品朝向更小、更薄、更低功耗的方向发展,并加快相关产品的开发速度,将是您抢占医疗保健应用市场的理想合作伙伴。

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。