马达的扭距取决于通过马达线圈的电流。因此,控制扭距常见而符合逻辑的方式便是直接对其进行监测,从而实现电流调节。这种方法称为电流模式控制。还存在另一种驱动马达的方法,叫做电压模式控制。
在这种情况下,不用监测电流,但是为了达到所期望的目标电流,必须对应用于马达上的电压进行计算。本文将介绍这两种方法的优点和缺点。此款 powerSTEP01 步进马达驱动器产自 STMicroelectronics 公司,是市场上唯一可以使用这两种方法编程的驱动器。
参阅相关产品
在马达设计中,马达的电气规格可以表示为电感,电阻和反电动势,如图 1 所示。双向步进马达有一个双路 H 桥,每路 H 桥有 90 度相位差,应用相同的信号。因此,我们只专注于一路 H 桥即可。
图 1
在电流模式控制下,电流监测依靠在 H 在桥底部的分流电阻(见图 2)来完成,分流电阻的电压连接到 ADC。
图 2
参阅相关产品
基于此电压,可以触发各种动作,如图 3 所示。如果该电压超过给定阈值,则必须进行衰减。如果需要缓慢降低该电流,则要通过让桥的低边(或高边)上的电流再循环来实现缓慢衰减。通过在线圈上施加负电压,快速衰减会迅速下降。经过一段时间后,需要增加电流,并对马达施加正电压。电流会围绕着目标值波动,直到程序编入一个新的数值。
图 3
然后,必须使用电流模式控制来解决下面的问题:
——要求在同一个周期中,进行慢速和快速衰减编程设计。
—— 衰减时序的算法。由于反电动势 (BEMF)随着速度而变化,因此衰减时间必须改变。此外,在细分控制过程中,步进值是不同的,每一个细分驱动都需要一个不同的时序。即使有一个优化的时序,由于电流的嘈杂,也会阻止准确定位。
—— 随着时序的改变,频率会改变并可能在音频噪声中下降。在许多应用中,这(当然)不可接受。
—— 要求使用分流电阻。在高电流情况下,并联电阻会很大并很昂贵。
电压模式控制可以解决这些问题。正如前面所见,马达可表示为电感和电阻的固定值和取决于电机速度的反电动势。根据马达的速度,该系统表现为电阻电路(在低速下)或表现为感应电路(在高速下)。如果目标电流设为 Iph_target,则应用电压将由下列公式计算:
Ke 为马达的电常数,单位是 V/Hz;fel 为电频率,单位是 Hz。
在该模式下,电压是由一个固定频率 PWM 来施加(对于大多数系统,20 kHz 的频率是可行的,所以该频率总是高于音频频率)。其结果是,没有混合衰减要处理,系统运行更流畅,定位更精确,允许失速检测并在低速下可以更好地进行转矩控制。不幸的是,任何步进马达在不同转速下都有共振,当系统阻尼器不足够强时,电压模式控制便显示出弱点。事实上,由于没有监测电流,发生振动时,反电动势 (BEMF) 便不再可预测了。由于设计原因,该电压的频率和电压值不能适应,电流相位会跟随反电动势 (BEMF) 进行不稳定晃动,导致扭矩失控并有可能最终陷入停顿。
图 4 显示了这两种模式驱动的差别。H 桥的电压输出是蓝色和绿色,马达中的电流为棕色。在电流模式控制下,当蓝色和绿色互锁,会发生慢速和快速衰减的混合情况,这有别于只使用缓慢衰减来调整电流的电压模式。
图 4
总而言之,根据需求,电压或电流模式控制已经足够了。在低速时,电压模式控制更有利,而在高速时,或者如果马达必须经过共振阶段,电流模式是更适合。STMicroelectronics 公司的 powerSTEP01 步进马达驱动器,是市场上唯一可以使用这两种模式进行编程的驱动器。