去年,我们在节日季为您奉上了我们为工程师准备的 10 大礼物。今年,本指南将带您一览您亲爱的工程师们保证会喜欢的所有礼物,不论他们年龄多大、经验多少。不论您购买礼物的对象是一个不满 10 岁喜欢动手鼓捣的新手,一个还不能自己买东西的讨厌的孩子,还是一名经验丰富的工程师,这个清单都能满足您的需求。
Dino Pet
当我写下这些文字的时候,这台非常棒的设备可能放在我的办公桌上,也可能不在,因为它真的是非常酷,令人惊讶的酷。以自然发光的生物性发光海藻作为设计基础,Dino Pet(即将上市!)能够在夜晚发出星光熠熠的光芒,而且不需要用电(这里不包括科学电力)。Dino Pet 会附带喂养这些发光的小鞭毛藻类的食物,但我们仍然建议购买更多 Dino 食物来让它们多发光几个月。若要点亮这些小 dino,您只需要轻轻地让它们旋转,它们便会快乐地照亮整个结构了。这个小型水族馆完全无毒,是一个非常棒的小夜灯、镇纸或派对游戏项目。 这个小小的 Dino Pet 对于任何一名工程师都是一件出色的礼物,但—插一句嘴—您并不需要必须是一名工程师才能够感受到这款产品的炫酷迷人。
Raspberry Pi Cookbook
Raspberry Pi Foundation 很长时间以来都是让单板计算机成为电子产品维修师、业余爱好者、工程师、制造者和 DIY 狂热者所追捧的对象的领路者。如果您从未听说过 Raspberry PI(不,不是美味的让您大快朵颐的甜点),那太好了,因为这个 Raspberry Pi Cookbook(即将上市!)真正能够帮助您(或您爱的人)开启构建极低成本的 Raspberry Pi 单板计算机的旅程。Raspberry Pi Cookbook 由 Simon Monk 编写,他拥有软件工程博士学位,并且是电子产品爱好者和发明者世界里非常活跃的一员。Cookbook 附带 200 多种方法,能够事无巨细地指导您如何连接传感器、使用 Python 编码,乃至使用新的接口板。
littleBits
科学、技术、工程和数学 (STEM) 教育已经成为现在的童年经历的主要内容,但是,要获得正确的教育工具可能非常困难。littleBits 高级套件是进入电子世界的现成的入门工具,即使是对于那些经验很少或零经验的人。这款高级套件能够让任何人以用户非常容易掌握的方式开始构建他们的发明—不需要焊接、接线或编程!如果您在传授年轻人一般的电子知识或尝试自学,little Bits 高级套件是非常好的选择。我们保证您会爱上它的,最起码会有一点儿喜欢。
Google AIY 声音套件
我们为所有工程师准备的珍藏礼物的另一个也采用了 Raspberry Pi(不附送),这一点也不奇怪。不过,这个套件确实是其所属分类中的第一款产品,这让得到它的几乎任何一个人都会感到非常兴奋。这款声音套件由 Google 的合作伙伴 AIY Projects 开发,其只有一个目的,就是将 Raspberry Pi 上的 Google Cloud API 与 AIY Voice HAT 板、辅助麦克风和 DIY 包无缝集成。听起来好可怕。我明白。基本上,您可以在自己的 DIY Google 家族中改装您的 Raspberry Pi 小型计算机,然后按照自己喜欢的方式定制。这个好帮手可能是面向迄今为止推出的 Raspberry Pi 的最棒的独立套件。不论一年的什么时节,这款产品都是必不可少的,尤其是当您或您爱的人身负自定义您周围世界的任务时。若要观看如何开始使用 AIY 套件的超炫演示,请观看这个快速入门视频!
Particle Photon
说到自定义我们居住的世界…,Particle Photon 可以为非常易用的最出色的物联网原型设计设备获取养料。假设您希望在这个世界的任何一个地方都能够控制家里的电灯。没问题,您可以使用 Particle Photon 加上您的智能手机轻松做到这一点。基于 Arduino 编码 IDE,Particle Photon 的编程界面使用起来非常简单,所有一切都可以以无线方式通过 Web 浏览器进行。开始构建您自己的物联网设备所需要的只是一台计算机和挥洒自己的创造力!Particle 社区提供了很多非常棒的示例项目,所以,即使您或您的工程师没有任何 DIY 经验,这款套件也一定会是这个节日季的一份大礼!
Newton’s Cradle
这是一款经典产品,不论您是什么身份。Newton’s Cradle(即将上市!)在任何一个工程师的办公桌上都将表现出色,而且肯定经济实惠。最初的定位是作为阐释动量守恒定律的工具,Newton’s Cradle 已经成为在工作时能够用得上完美科学阐释的任何一个用户的经典必备品。
OpenScope MZ
OpenScope MZ 是 DIY 发明者的梦想工具,简单直接。这款低成本设备对于任何工程师的工具箱都是一款出色的工具,因为它能够可视化、生成和控制数模信号。面对如此之多动辄数千美元的其他类似工具,这款多功能的设备凭借其负担能力脱颖而出。OpenScope MZ 通过 WiFi 或 USB 连接到计算机进行编号,这意味着它与 Arduino 或 Raspberry Pi 的工作方式相同,但却拥有快速精确的数模 I/O。它还附带免费的开源 WaveForms Live,让用户可以将 OpenScope MZ 配置成为示波器、函数发生器、逻辑分析仪、电源,甚至是数据记录器。
Pimoroni Picade
好吧,我保证这是最后一个采用 Raspberry PI 的工程师节日礼物。不过,这是一个视频游戏。更确切地说,这是一个视频游戏控制台,能够让您的工程师模拟数百(没错,数百)个复古的街机游戏!这意味着吃豆人、小蜜蜂、太空入侵者都可以不受限制地一直玩下去,还有更多—全都在一个控制台上。最主要的是,这个控制台实际看起来像一个小型游乐场。Pimoroni Picade 套件几乎附带您开始构建自己的游乐场控制台所需要的一切。唯一的要求是 Raspberry Pi。
参阅相关产品
若要了解为您的工程师准备的更多出色礼物,请查看我们的其他一些节日礼物指南!