産業プロセスでは、流量、温度、圧力などのプロセスパラメータを管理するアクチュエータの正確で堅牢な制御が必要です。プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) または分散制御システム (DCS) と呼ばれる高精度アナログ出力モジュールは、このようなアクチュエータを制御するために使用される電圧または電流出力を生成します。これらのモジュールは、過酷な産業環境において堅牢で信頼性が高く、正確な出力を提供する必要があります。
この設計ノートを読んで、 Analog Devices のAD5423シングル チャネル、16ビットI/V出力DACとADG5401F過電圧保護SPSTスイッチの組み合わせが、これらの制御ニーズにどのように適合し、アナログ出力モジュールの要件にどのように適合するかを確認してください。
AD5423とADG5401Fを組み合わせることで、産業用プロセス制御アプリケーションに必要な精度と堅牢性が得られます。AD5423の16ビットI/V出力は、最新のアナログ出力モジュールに必要な正確な制御信号を提供し、ADG5401Fはその精度を維持し、過酷な環境における外部ストレスに対する堅牢な保護を提供します。
関連商品を見る
関連商品を見る