加速度計を予測保守に使用する方法と利点、および Analog Devices の加速度計がどのようにしてさまざまな新しい可能性への扉を開くかについて学習します。
従来、予防的または是正的なメンテナンスは、通常、生産コストのかなりの部分を占めます。現在、IIoT (Industrial Internet of Things) により、機械の健全性状態を監視し、予測メンテナンスが可能になります。摩耗した部品を一定の間隔で交換する代わりに、センサー、特に加速度計を使用することで、機械の動作状態を分析することが可能になり、オペレーターは故障を予測して大幅な運用コストの削減を実現できます。
産業機器のデジタル化と接続性の一般化によって実現したインダストリー4.0は、生産ツールに革命をもたらしつつあります。この画期的な技術により、生産チェーンの柔軟性が高まり、カスタマイズされた製品の製造が可能になります。メンテナンスも、IIoTのデジタル化と接続性の利点を享受できます。
Analog Devices の加速度計を使用して、予測メンテナンスのモデルを構築し、さまざまな新しい可能性への扉を開く方法について説明します。
関連商品を見る
関連商品を見る