2013年5月、 Raspberry Pi Foundation は独自の カメラ モジュールをリリースし、この小さな SBC (シングル ボード コンピューター) の可能性を広げました。それ以来、コンピューティングの世界では多くの変化がありました。Raspberry Piは、いくつかの新しい世代のボードと、新しいカメラ、アップグレードされた V2をリリースしました。他のSBCも市場に登場しています。Google のCoral Edge TPU開発ボードはユニークなデバイスですが、他のカメラと共通する機能もいくつかあります。
相互互換性の評価
この記事では、ボード自体ではなく、カメラ モジュールに焦点を当てます。最初に言っておきますが、CoralカメラとRaspberry Piカメラは形も機能も非常に似ていますが、互換性はありません。まず、どちらもカメラと開発キット/SBCを接続するためにMIPI-CSIコネクタを使用していますが、Coralのリボン ケーブルと導体パッドはPiカメラのものよりも大幅に小さくなっています。
しかし、これらのコンポーネントが小さい場合は、Pi Zeroアダプターを使用するとどうでしょうか?Pi Zeroに適合したPiカメラ リボン ケーブルが並んでいることに気付いたかもしれません。そのため、それが動作するかどうかを確認したいという誘惑に駆られるのも理解できます。ただし、小さいPi Zeroケーブルでは、この ピン配置図に示すように、Coralカメラに使用されるいくつかのピンが未接続のままになります。したがって、相当のハッキングを行わない限り、この2つを交換するのは不可能と思われます。
取り付けに関しては、各デバイスの穴のパターンも異なるため、Coral CameraをRaspberry Pi取り付け器具に押し込むことは期待できません。
免責事項を少し説明したところで、これらのボードが互いにどのように比較されるかを見てみましょう。
Google Coral カメラ仕様:
定価:$24.99
サイズ: 25 x 25 x 7mm
重量: 3g
センサー解像度: 5メガピクセル
センサー: OmniVision OV5645
光学サイズ: 1/4"
フォーカス: 自動: 10cm-無限遠
Raspberry Pi カメラV2仕様:
定価: 25ドル
サイズ: 25 x 23 x 9mm
重量: 3g
センサー解像度: 8メガピクセル
センサー: Sony IMX219
光学サイズ: 1/4"
フォーカス: 手動 8cm(未検証)-無限遠
デバイスの仕様の解釈
定価はほぼ同じですが、Pi Camera V2の解像度は8MPであるのに対し、Coralは5MP仕様です。もう1つの大きな違いは、Coralカメラは自動フォーカスが可能なのに対し、Pi Cam V2は手動でフォーカスを調整できることです。どちらにも、用途に応じて長所と短所があるため、どちらに重点を置くのが最適かを検討してください。
考慮すべきもう1つの点は、さまざまな機能を備えた非公式のRPiカメラが幅広く存在することと、夜間使用向けの公式NoIRカメラが存在することです。Coral Cameraのエコシステムは、非常に新しい製品であるため、非常に限られています。ハードウェアと同様に、この時点ではPicameraの使用例を見つけるのが簡単です。
その他のオプション
一方、Coral TPU開発ボードとRaspberry PiはどちらもUSBカメラを使用できるため、幅広い選択肢が提供されます。Coral TPUを搭載した特定のカメラが必要な場合は、Coral TPUアクセラレータを搭載したRaspberry Piを使用するという選択肢もあります。Raspberry Piカメラと相性の良い Jetson Nano も検討できます。
CoralカメラとTPUボードはまだ初期段階ですが、人々がそれらと対応するカメラをどのように使用するのか興味があります。CoralカメラとRaspberry Piカメラはどちらも適切な使用例があり、必要に応じてWebカメラ オプションも利用できます。