水力発電ダムは、巨大な静水力位置エネルギー貯蔵庫を作り、大量の水をタービンを通して移動させ、発電機を回転させて電気を生み出します。世界最大の水力発電ダムである中国の長江にある三峡ダムは、最大22,500MWの電力を発電することができます。つまり、このダムは1,800万世帯以上に電力を供給するのに十分な電力を生産できることになります (米国の平均エネルギー消費率に基づく)。水力発電所は世界の電力の約6.7%を生産しています。
水力発電ダムはどのようにして電気を生み出すのでしょうか?
これらの巨大な水力発電ダムはどのように機能するのでしょうか?水力発電ダムの基本的な構成要素と、持続可能で生産性の高い電力を生み出すプロセスについて探ってみましょう。
ステップ1: 潜在エネルギーを活用する
轟音を立てて流れる川は、運動エネルギーと音の形で位置エネルギーを放出します。重力によって水は特定の経路を通って流れます。ダムは、この運動エネルギーの放出を止め、川の位置エネルギーを湖のような貯水池に効果的に蓄えます。水力発電ダムは、川の水と位置エネルギーを「蓄える」ことによって機能します。ダムの水圧管を通る水の深さと水の速度によって生じる水頭によって、水力発電所のタービンが回転します。
ステップ2:水力発電タービンを回す
機械式ファン 形や大きさは様々です。一般的に、ファンが大きくなればなるほど、移動が難しくなります。大型のファンを回転させるには、より高い電圧と大きなモーターも必要です。三峡ダムや他の多くの水力発電ダムのフランシス水車などの大型タービンも、その動きを加速するためにより多くのエネルギーを必要とします。
フランシス水車は水頭を利用して回転します。ダムの位置エネルギーによって生み出される静水圧によってこの水頭が生成され、流体の速度が増加するにつれて水頭も増加します。つまり、より高いダムはより大きな水頭を生み出し、より大きなタービンを回転させることができるのです。タービンが回転すると、水頭が運動エネルギーに変換されます。この変換により、水の速度と静水圧が効果的に除去され、水がダムの土台からゆっくりと流れ出るようになります。
ステップ3:水力タービン発電機
タービンの回転運動により電気エネルギーが生成されます。タービンは、直接、またはシャフトと発電機のアーマチュアを回転させるギアボックスまたはトランスミッションを介して発電機に結合されます。整流子とブラシのアセンブリは、発電機の固定子に対して回転するアーマチュアによって生成される電気の流れを捕捉します。
水力発電ダムで稼働しているような巨大な発電機は、かなりの抵抗(機械的な回転に対する抵抗)を生み出しますが、これを克服できるのは、回転するタービンの結果として生じる大きなトルク力だけです。自動車のような伝動システムを使用して、タービンの回転運動をさまざまなトルクと速度比に変換します。
ステップ4:水力発電の捕集と送電
発電された電気はすぐに送電網レベルの電圧に変換され、地元の電力会社が送電線を通じて送電します。水力発電ダムの昇圧変圧器は、比較的低い発電機の出力電圧から実用規模の電圧を生成します。水力発電所から出る高電圧は、電流値が低いため効率が高く、長距離送電に最適です。たとえば、アリゾナ州ペイジのグレンキャニオンダムは、ネブラスカ州北部の約900マイル離れた住宅に電力を供給しており、電力の経路の一部として500kV送電が利用されていると考えられます。
水力発電による再生可能エネルギーの進歩
水力発電所は世界最大の再生可能エネルギー源です。新しい水力発電ダムや潮力発電所が建設され、システム効率が向上するにつれて、水力発電の影響は大きくなります。流体力学モデリングも改善され、製造許容範囲が縮小し、タービンの効率が100% に近づいています。ギアボックス製造、潤滑剤材料科学、製造許容範囲の発展により、磁石の強化、導体の効率化、制御システムの改良などにより、効率は向上し続けています。流水と標高が確保できる限り、水力発電は持続可能なエネルギーにとって貴重な選択肢となるでしょう 。