LEDについて 効率性、小型サイズ、そして驚くべき汎用性により、今日の市場で最も普及している電子製品の1つです。ステータス表示灯、園芸、高解像度ディスプレイなど、さまざまな用途に使用できます。LEDは非常に一般的になり、ほとんど気づかないほどになっていますが、私たちは今でも新しいLEDの用途を見つけ、新しい技術を開発し、頻繁に画期的な進歩を遂げています。実際、LED市場は特に東南アジア、インド、ヨーロッパ(2018年の年間成長率は約10%)で依然として例外的な速度で成長しています。それで、LEDの何が新しいのでしょうか?見てみましょう。
最新のLEDテクノロジー: マルチカラーLED
つい最近、私たちはついに実現が困難だった青色LEDを実現し、フルスペクトルLEDアレイの可能性を切り開きました。今年、科学者たちは、 単一の LED で三原色すべてを生成できる技術を開発しました。これは、通常、全スペクトルをレンダリングするために互いに近接して配置された3 ~ 4個の小さな個別のLEDを必要とするアクティブ LEDディスプレイ にとって大きな意味を持ちます。近い将来、色調整されたLEDで構成されたLEDディスプレイが登場するかもしれません。
さらに、 新しいLED技術 (窒化ガリウムにユーロピウムと呼ばれる希土類元素をドーピングする)は、現在のGaNベースのLED技術と互換性があります。GaNベースのLEDは商業用固体照明でよく使用されていますが、これはこの進歩が今後商業分野に大きな影響を与えることを意味します。
逆LED冷却
LED物理学におけるもう一つのエキサイティングな新展開は、研究者たちが LEDを逆方向に作動させて冷却効果を生み出していることです。最近、研究チームは、ダイオードから予想されるように何もしないのではなく、LEDを逆方向に動作させると、6W/m2 という非常に短距離の冷却効果が得られることを実証しました。
研究者たちは、将来的には冷却能力を1000W/m2 まで向上させることができると仮定している。このアイデアはまだ実用化の段階ではありませんが、LEDを使用してプロセッサから熱を逃がすことで、ウェアラブルやモバイル デバイスの熱性能が向上する可能性があります。
園芸照明
色調整された照明とLED温度効果の交差点は、園芸照明分野における刺激的なストーリーです。ベルギーのトマト栽培者協会「ベルギーのトマトマスターズ」は、植物の成長を促進するためにLEDを使用しました。 トマトマスターズは、業界標準の高圧ナトリウム (HPS) 照明を使用する代わりに、13.3エーカーの屋内トマト農場にLED照明を完全に装備しました。
トマトの成長を促すために完璧に調整された彼らのレシピは、赤、遠赤外線、青、白の混合で、人間の目にはピンク色に見える。彼らが特注で建設した農場では、赤色光と遠赤色光の部分に、Cree社の次世代XLamp XP-E2を搭載したHyperionフィッティングを使用しています (これらの新しい園芸用ランプは、英国とオランダでも導入されています)。 Creeのその他のLEDについては、 ここをクリックしてください。
ベルギーのチームは当初、LEDは効率が高いため、冬に植物を暖かく保つのに十分な熱を照明が発生できないのではないかと懸念していた。しかし、最初の冬はバックアップ暖房システムを作動させなくても十分な成果が得られ、照明技術の進歩が投資回収期間を短縮することを改めて証明しました。
OLEDのコストは下がる可能性
最後にもう一つ興味深いアップデートは、低コストの有機LED (OLED) 技術の開発です。有機LEDは、一般的なLEDとは異なり、薄いシート状の材料から作られているため、ディスプレイでの使用に最適です。残念ながら、製造コストが高く、単一点LEDに比べて効率が比較的低いため、OLEDディスプレイは照明分野で普及しませんでした。しかし、すべてが変わりつつあるかもしれません。 いくつかの 企業 がOLEDのコスト削減に取り組んでおり、特に建築照明に重点を置いてOLED技術の新しいフォーム ファクターを開発しています。
LEDの未来
LEDは数十年前から実用化されてきましたが、今もイノベーションと重要な技術開発の源となっています。 これらの新しい開発により、LEDが使用されているほぼすべての分野で、新しい改良された製品がすぐに生まれるかもしれません。私たちは、技術と応用の両面で、カラーチューニングにおける大きな進歩に特に興奮しています。