新しいRaspberry Pi 3 Model B+

発行者

2018年のPiの日に、 Raspberry Pi Foundation が画期的な Raspberry Pi 3 Model B以来の最新のRaspberry Piを発表するのは、まさにふさわしいことです。同社の最新のPiは、Raspberry Pi 4ではなく (これも間違いなく画期的でしょう)、Model Bの便利で合理化されたバージョンです。新しいPiには新しいチップ パッケージが組み込まれており、Piに飢えた人々の既に強力なユーザー ベースにとって魅力的な新機能が実現されています。

モデルBとモデルB+ の間の最初の注目すべきアップグレードは、BCM2837B0 Broadcomプロセッサの更新バージョンです。これは、電力整合性と放熱に重点を置いた64ビット チップであり、パフォーマンス上の理由から、より高いクロック周波数とより優れた温度監視を可能にします。

Body-Image-1-image-of-a-Raspberry-Pi-3-Model-B-Plus

新しいRaspberry Pi Model B+ の主な機能:

  •  1.4GHz 64ビットクアッドコアARM Cortex-A53 CPU
  •  1GB LPDDR2 SDRAM
  •  デュアルバンド802.11ac ワイヤレスLANと Bluetooth 4.2
  •  より高速なイーサネット (USB 2.0経由 – 最大300Mbps)
  •  Power-over-Ethernet サポート(PoE HATが必要)
  •  PXEネットワークとUSBマスストレージブートの改善
  •  改善された熱管理

より高速なWi-Fiとイーサネット

CPUのクロック周波数は200MHzという大幅な増加を遂げましたが、本当に素晴らしいのは、有線および無線ネットワークのスループットがほぼ3倍になり、より高いパフォーマンスをより長い期間維持できるようになったことです。2.4GHzのTxおよびRx帯域幅機能は30% 向上し、5GHz帯域幅はPi 3Bの元の35.7 Mb/sの2.85倍になります。Raspberry Piは無線モジュールをシールド内に配置しているため、ボード全体をモジュールとしてFCC認定できるため、Pi B+ を使用して設計された製品は独自のFCC放射線認定を受ける必要がありません。

Pi 3B+ の有線側では、 Microchipの LAN7515のアップグレード バージョンがギガビット イーサネットをサポートし、Pi 3Bの95 Mb/sを超える315 Mb/sのTxおよびRx帯域幅機能を実現します。エミュレーションとストリーミングは、Raspberry Pi 3B+ で完全に最適化されています。

電力最適化

Pi 3B+ のもう一つの非常に際立った特徴は、PoE互換性です。Raspberry Pi Foundationでは、48V PoE電源をPiに適した5Vに変換する新しいPoE HAT (および新しい4ピン ヘッダー) を使用する必要があります。パワーに関して言えば、Raspberry Piは新しいチップの実装において実に素晴らしい計画を立てており、Pi 3Bよりも高いパフォーマンスを実現しています。

新しいMaxLinear MxL7704電源管理ICを使用することで、Pi B+ はクロックと電圧のルールを調整できるようになり、チップの温度に関係なく全体的なパフォーマンスが向上しました。70℃ 未満では、Pi B+ はコア周波数を1.4GHzまで 増加 させますが、70℃ を超えると コア電圧を減少 させ、チップが80℃ でスロットルするまでの時間を長くします。ほとんどのアプリケーションはスロットルポイントに達することはありませんが、この電源管理のトリックにより、全体的なピークパフォーマンスが向上し、パフォーマンスの持続期間が長くなります。ただし、これはRaspberry Pi 3 B+ がPi Bよりも大幅に多くの電力を消費することを意味します。そのため、Raspberry Pi 3 B+ で使用するには、高品質の2.5A電源を用意しておく必要があります。

結局のところ...

結局のところ、Raspberry Pi 3 Model B+ はModel Bのアップデートであり、今では誰もが慣れ親しんでいる「新しい」スマートフォンのアップデートに似ています。ボードの大幅な見直しは行われず、いくつかの新機能を追加することで大多数のユーザーを満足させることを目的とした微調整の再スピンが行われました。モデルB+ は、PoEが望ましい産業用アプリケーションや、Piを独自のスケール製品として設計するユーザー向けに最適化されています。ネットワーク速度の向上を除けば、Pi 3B+ はPi 3Bと比較的同様の機能を備えており、ほとんどの新機能は上級ユーザーのみが完全に活用できます。


関連商品を見る

Raspberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi Foundation 組み込みシステム開発ボードおよびキット ビュー

最新ニュース

申し訳ございませんが、フィルター選択では結果が返されませんでした。

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here