テクノロジーが小型化、高速化され、過酷な環境にさらされるようになるにつれ、すべてのコンポーネントが課題に立ち向かう必要があります。
以前は、LEDドライバーの電圧レギュレーターにフィードバックを提供するためにどのような抵抗器が使用されるかは問題ではありませんでしたが、現在では単純な受動部品であっても、正確で小型であり、高温に耐えられるものでなければなりません。 NICコンポーネント 高性能パッシブ製品の提供を拡大し、ボトムアップで革新を続けています。
コンデンサの等価直列抵抗 (ESR) は、金属導体内の抵抗損失、誘電体による損失、コンポーネントの製造技術など、多くの要因によって決まります。100mΩ以下の標準値は標準のDC回路には影響しませんが、システムのスイッチング周波数が上昇すると、特にコンデンサが出力フィルタの一部として使用される場合、ESRが問題になる可能性があります。どのような形態の抵抗も本質的に電力を吸収し、熱を生成して効率を低下させます。ESRが低いほど、発生する熱が少なくなり、システム全体の効率が向上します。
関連商品を見る
多くの設計は、動作電流を正確に検知する能力に大きく依存していますが、電流検知抵抗器の選択は、設計者が最後に考えることが多いものです。もはや、0.1オームの抵抗器を見つけて回路に挿入するほど単純ではありません。電流検知抵抗器は、小型で、正確で、温度耐性があり、高電流を処理できる必要があります。非常に低いオームの抵抗器を流れる高電流でも、その抵抗器で消費しなければならない大量の電力が発生します。NCSRシリーズは、2515 SMDパッケージで、0.0005オームから0.012オームまでの値で最大3Wを処理できます。
関連商品を見る
スペースが設計上の主な懸念事項である場合、個々の受動部品間の最小クリアランスは設計者を悩ませる可能性があります。超小型抵抗器アレイのNRSNEシリーズは、単一の0502パッケージに最大4つの個別の抵抗器を収めることでこの問題を軽減します。0201抵抗器でも、個別に配置した場合はそれほど接近して収まらないため、これらのアレイはコンパクトな高密度回路設計に完全に革命をもたらす可能性があります。
関連商品を見る
サイズと温度安定性は普遍的な懸念事項になりがちですが、システム内の抵抗器のニーズはシステム自体と同じくらい独特です。耐硫黄性のNRC-ASシリーズ、耐腐食性のNTRCシリーズ、自動車グレードのNTRAシリーズのいずれが必要な場合でも、NIC Componentsには必要な抵抗器があります。
関連商品を見る
インダクタはほとんどの電源設計に使用されており、さらに0.02ドルの受動部品を追加したいと考えている設計者の予算を簡単に吹き飛ばしてしまう可能性があります。NICのインダクタは、低DCRで予算への影響が少ない小型パッケージで、高インダクタンス、高電流定格、またはその両方を実現できます。NPISシリーズは、低DCRの表面実装パッケージで30Aを超える電流を流すことができます。一方、NPIM*Pシリーズは、高電流容量と低抵抗、薄型の表面実装パッケージを組み合わせています。 NPIM145C4R7MTRF はインダクタンスが4.7uHで、14x13 SMDパッケージでわずか15mOhm DCRで12Aを処理できます。
関連商品を見る
パッシブ インジケーターLEDは一般的ですが、特に必要な波長が極端に短い場合は、適切な色を見つけるのが難しい場合があります。NIC Componentsは、非常に短い波長の1mWエミッターから、コンパクトな6mm角パッケージの3Wクアッドエミッターまで、さまざまな製品でUV LEDのギャップを埋めることを選択しました。NUVC66DW278TRFを使用すると、ピーク波長がわずか278nmにまで下がり、消毒用途に最適です。3030パッケージの定格電流500mAのNUVA33U395TRFを使用すると、10ドル未満でシステムに簡単に検出できる400nmの光を追加できます。同様のNUVA35ラインのLEDの視野角は45度から120度です。小さな太陽を作成する必要がある場合、NUAV77シリーズは、硬化または光触媒用途向けに最大3Wの放射束と2度/W未満の熱抵抗を提供できます。
関連商品を見る
NICについて考える
高周波設計用の低ESRコンデンサが必要な場合でも、数アンペアの電流を測定するための小型抵抗器が必要な場合でも、 NIC Components は、より小型のパッケージで手頃な価格の、より優れた受動部品の必要性を認識しています。今すぐ探索しましょう。