今日の世界において、コードレスのツールやデバイスの重要性がますます高まっていることは周知の事実です。しかし、最も先進的なバッテリー駆動技術であっても、充電能力が優れているかどうかはわかりません。プラグイン充電は長い間ほぼ業界標準となってきましたが、ワイヤレス充電の人気が急速に高まっています。この記事では、 オムロンの最新のワイヤレス電力伝送 (WPT) モジュールについて説明します。
最近、ワイヤレス電力伝送 (WPT) は、幅広いアプリケーションでますます普及しています。WPTは新しい技術ではありませんが、近年大きな革新が見られ、数え切れないほど多くの用途の充電機能の改善と進化を続けています。ワイヤレス充電は消費者と企業の両方から幅広いニーズがあり、技術の革新と改善が絶えず行われ、多くの業界でますます適したものになっています。
プラグイン充電と機械的な接点は過去の技術であり、スマート製品、自動化、使いやすさに対する高度なニーズに適合しません。そのため、ワイヤレス充電には大きな利点があります。WPTシステムは、ワイヤーを使用せずに電源から負荷に電気エネルギーを転送するため、従来の有線充電器よりも信頼性が高く、便利で安全な充電方法になります。
ワイヤレス電力伝送は、平面送信機 (Tx) コイルと受信機 (Rx) コイル間の磁気誘導に依存します。送信コイルを送信コイルの上に配置し、送信コイルを電源で駆動すると、磁気結合が発生します。磁束は二次(受信)コイルに結合し、ACの形で電圧と電流の流れを誘導します。二次電圧は整流され、すべてワイヤレスで負荷(バッテリー)に転送されます。
オムロンの新しいWPTモジュールは、小型モビリティ市場のニーズと課題を解決するように設計されています。特許取得済みの第2次共振テクノロジーは、最適な充電周波数を調整し、コイルの大きなずれがあっても高い転送効率機能を備えた堅牢な充電を提供します。さらに、オムロンの第2共振テクノロジーにより、コイル半径の最大オフセットが可能になり、これは今日の市場にある他のテクノロジーに比べて大きな利点です。 ± ½
OMRON WPTは、最適な設計技術を実装することで、モジュール間の高い伝送効率を実現しています。スイッチング損失/エネルギー損失を低減する独自の回路設計と、電力転送に最適な周波数を制御する独自のアルゴリズムを組み合わせることで、デバイスの高効率化に貢献し、ユーザーはエネルギーを節約して電気代を削減できます。
オムロンは、お客様がWPTモジュールを安全かつ安心してご使用いただけるよう、安全設計機能を備えた高品質な製品を実現しています。オムロンは独自の過電圧保護回路を搭載し、すべての製品を世界的な安全規格に準拠して設計しています。
アプリケーション
OMRON WPTモジュールは100W ~ 500Wの電力を供給できます。WPTは、自転車シェアリング (E-Bike、E-Scooter)、AMR/AGV、ロボット芝刈り機などの小型モビリティ デバイスのバッテリーの充電に最適です。
北米では自転車シェアリングが急速に成長しています。しかし、このアプリケーションでは、バッテリーの充電に関連する運用および保守コストが高額になるという問題があります。
オムロンのWPTソリューションは、これらのコストの削減に貢献します。さらに、WPTモジュールは屋外アプリケーションでも堅牢な充電が可能で、コイルの位置がずれたり汚れたりしても充電できます。
AMRとAGVも北米で急速に進歩しています。OMRON WPTモジュールは、これらのデバイスに電力を供給し、信頼性が高く堅牢な充電を実現します。各ラインに複数の充電ステーションを設置することで、AMR/AGVが停止するたびに充電が可能になります。断続的な充電により、追加の人件費をかけずにシステムのダウンタイムを削減し、全体的な運用コストを削減できます。
ロボット芝刈り機は、OMRON WPTが簡単で手間のかからない充電に貢献する多くの種類のサービス ロボットの1つにすぎません。OMRON WPTモジュールでは、電極の清掃、調整、交換が不要です。
OMRON WPTモジュールを使用すると、ほぼすべての製品やアプリケーションのニーズに合わせて、シンプルでカスタマイズ可能なワイヤレス充電ソリューションを実現できます。100Wまたは200WのWPTモジュールのデモに使用できるOMRON汎用WPTデモ キットも用意されています。