スマートビルディング設計における効率的なシステムの重要性。
スマート テクノロジーは、人間が個人的にも職業的にも建物と関わる方法に革命を起こしています。私たちの個人的な生活では、スマートホームのエネルギー効率デバイスが自動的に照明のオン/オフを切り替え、HVACシステムを管理します。私たちの職場では、IoTによって 倉庫の効率、商業用照明のカスタマイズ、HVACの最適化などにおいて大きな成果が得られました。
インテリジェントなIoTシステムは、建物内での制御、利便性、効率性を実現します。この記事では、体系的な組み込み設計によってスマート ビルディングIoTデバイスのエネルギー効率がどのように向上するかについて説明します。
スマートビルディングデバイスの最適化
ドアベルカメラやスマートガレージドアオープナーなど、一部のIoTデバイスは電源に有線接続される場合がありますが、多くのデバイスは バッテリー電源のみに依存しています。スマート ウィンドウ センサー、スマート 温度センサー、占有センサーなどのデバイスは、 高効率マイクロコントローラー と センサー を利用して低消費電力を維持します。最適化された電源モード、スリープ状態、および最小限のアイドル電力消費と組み合わせることで、専用の低電力ハードウェアは、スマート ビルディング設計で使用されるワイヤレス センサーのバッテリ寿命を延ばし、メンテナンス コストを削減し、より長い期間のサービスを提供できます。
エネルギー効率の高い通信と接続
スマート ビルディングIoTデバイスは、シームレスな接続性と効率的な通信によって、データ共有や集中制御などの重要な機能を実現します。有線および無線通信で消費されるエネルギーを最小限に抑えるには、電力効率の高い通信が不可欠です。低電力無線プロトコル、例えば ジグビー、 Z-ウェーブ、 糸、または Bluetooth低エネルギー (BLE) スマートビルディング アプリケーションでは、デバイス レベルで最適な電力節約を実現するためによく使用されます。
組み込みシステムでエネルギー効率の高い建物を作る方法
電力効率と持続可能なエネルギー源は、スマートビルディングの設計とテクノロジーの2つの柱です。これらは、電力を大量に消費するHVACシステムを含め、エネルギーの収集とエネルギー消費の最適化を通じて実現されます。
スマートビルディング設計におけるエネルギーハーベスティング
ソーラーパネル、運動エネルギーハーベスター、バッテリーバンクなどのエネルギー収集および貯蔵システムは、スマートビルディングテクノロジーによって制御できます。 たとえば、ワイヤレス 照明スイッチ は、ユーザーの操作や周囲の光からエネルギーを収集できるため、バッテリーやメンテナンスが不要になります。さらに、スマート照明スイッチは、部屋にいる人の存在を検知し、スペースが空いている場合は照明を消すことができます。このスマート ライト スイッチの場合、系統的に設計されたエネルギー収集システムとエネルギー管理システムにより、デバイスの消費量と、それが制御するシステムの電力使用量を最適化できます。
スマートビルディングのリアルタイム監視と制御
電力消費のリアルタイム監視はスマートビルディングにおいて重要な役割を果たします。エネルギー監視を可能にする組み込みシステムは、多くの場合、履歴およびリアルタイムの需要を監視する 電流センサー で構成されます。スマートプラグや電源タップなどのこれらのシステムは、多くのデバイスの電力消費を監視し、必要に応じてデバイスに供給される電力を制限することができます。
商業環境では、産業機器には、電力消費を監視し、電源の起動と停止を行ったり、営業時間外に機械を自動的に起動してエネルギーコストを抑えたりできる統合 電力管理 システムが搭載されていることがよくあります。これらの統合電力管理システムは、占有されている建物のエネルギー管理システムと接続して効率を最大化します。
スマート ビル全体のエネルギー配分、最適化、負荷分散を監視するスマート エネルギー管理システムでは、電力効率が最も重要です。非常に複雑な建物では、スマート エネルギー管理システムが数百台の機械、複数のHVACシステム、照明システムに電力を供給する場合があります。建物全体のエネルギー消費をインテリジェントに最適化するために、これらのスマート エネルギー管理システムは、組み込み型および中央型の電力管理システムの複雑なネットワークになる場合があります。
HVACシステムの最適化
HVACシステムは、多くの場合、建物のエネルギー消費の中で最も電力を消費する部分です。HVACインフラストラクチャの電力効率の高い組み込みシステムにより、正確な温度制御、予測使用アルゴリズム、エネルギー最適化、占有検出、エネルギー貯蔵、エネルギー回収が可能になります。
たとえば、建物には、電力効率の高い 占有センサー と、人間の占有、照明需要、機械の使用、日光などの周囲の状況、さらにはユーザーの好みに基づいて温度設定を調整できる環境センサーが統合されている場合があります。これらのシステムは入力に対して非常に反応性が高いだけでなく、需要の変化を予測する予測アルゴリズムも活用できます。国内では、スマート サーモスタット が、実行時間を最適化し、建物の占有状況を考慮し、ユーザーにリアルタイムのデータを提供することで、スマートホームで同様の効率重視の結果を実現します。
組み込みシステムとスマートビルディング設計
エネルギー効率の高い建築技術では、組み込み設計がこれらのインテリジェント システムの機能性と持続可能性を確保する上で重要な役割を果たします。低電力コンポーネントを選択することで、バッテリー寿命を延ばし、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができ、デバイスレベルで電力消費を最小限に抑えることができます。デバイス、照明および電気システム、HVACインフラストラクチャのリアルタイムの監視と制御は、建物全体の効率を最適化するために不可欠であり、すべて精密な組み込みシステムによって制御されます。結局のところ、電力効率はスマート エネルギー ビルディングにおける設計上の考慮事項であるだけでなく、スマート ビルディングIoTテクノロジーの成功と実現可能性の前提条件でもあります。
Arrow.comで、業界をリードするメーカーのスマート リビング向けArrow製品セレクションを検索してください。人気があり、最も売れている マイクロコントローラ、 センサーなどを以下で見つけてください。