アナログ・デバイセズのウェビナー「ギガスピードの分離」
USBおよびHDMI通信のデータ整合性の解放
オンデマンド ウェビナー | (日付: 2023年9月27日水曜日)
所要時間: 1時間
データ処理の領域が急激に拡大するにつれ、新しいアプリケーションは急激に増加するデータレートに対応する必要に迫られています。重要なシステムにおける安全性、信号の整合性、および確実な信頼性に対する需要の高まりにより、プロトコル分離を組み込むことの必要性が強調されています。このウェビナーでは、USBやHDMIなどの高速プロトコル通信の分離を容易にする戦略を紹介します。アイソレータのパフォーマンスを最適化し、信号の整合性を強化することを目的とした手法について学習します。プレゼンテーションでは、ジッタ最小化技術に加えて、インピーダンスと長さのマッチングを含む、適切なPCB方法論について詳しく説明します。包括的な物理的分離を設計するための複雑な取り組みは、セッション全体を通じて綿密に検討され、説明されます。
学んだこと:
- 市場の代替品と比較したUSBおよびLVDS絶縁の利点
- さまざまな利用可能なオプションを網羅し、特定のアプリケーションに合わせて適切なUSBおよびLVDSアイソレータを選択するための評価基準
- アイ ダイアグラムやジッターなどのアイソレータのパフォーマンス メトリックを調査し、推奨されるPCBレイアウト方法を使用してアイソレータの有効性を最適化し、データと電源のアイソレーション技術を調和させて組み合わせることで、完全なUSBおよびHDMI物理層のシームレスなアイソレーションを実現します。
スピーカー
Prasanthi Yerra
アナログ デバイセズの製品アプリケーション エンジニア
Prasanthi Yerraは、アナログ デバイセズの製品アプリケーション エンジニアです。彼女はインドで電子通信工学の学士号を取得しました。彼女は組み込みIoTプロジェクトの開発者としてキャリアをスタートしました。その後、ミラノ工科大学で電子工学の修士号を取得しました。以前はレーザービームスキャン技術のアプリケーションエンジニアとして働いていました。現在、彼女はiCoupler® 製品のシステム レベル ソフトウェア統合に注力しています。
Riccardo Privitera
Analog Devicesの製品アプリケーション エンジニア
Riccardo Priviteraは、Analog Devices, Inc. の製品アプリケーション エンジニアです。Riccardoは、高速通信システム、絶縁型アプリケーション、およびデバイスに関する経験を持っています。彼は現在、iCoupler® テクノロジーを使用するギガスピード アイソレータの定義と開発に注力しています。彼はカターニア大学で電子工学の学士号を取得し、トリノ工科大学でマイクロエレクトロニクス工学の修士号を取得しています。
ライブイベントに参加できませんか?大丈夫です!今すぐ登録していただければ、ライブ放送後にウェビナーをオンデマンドで視聴するためのリンクをお送りします。
数分ほど時間を取って、当社のテックスナックをいくつかご覧になってみませんか?