Digi International CTOのJoel YoungがさまざまなLPWAテクノロジーについて説明します。
こんにちは。私はジョエル・ヤングです。 Digi International のCTOを務めています。多くのお客様から、低電力の広域ネットワーク技術、つまりLPWAタイプの技術について質問を受けます。そこで、今日の世界で何が起こっているのかについて少しお話しすると良いのではないかと思いました。
ではまず、低電力広域ネットワークとは何でしょうか?そうですね、全体的なコンセプトとしては、ワイヤレス ネットワークを実現し、非常に低電力で動作するため、バッテリー寿命が数年になるというものです。データは多くありません。私たちはこれをデータドリブラーと呼んでいます。つまり、少しの時間でデータを取得して、何らかの制御機能を実行できるのです。したがって、私たちが住んでいるこの モノのインターネット の世界で、多数の センサー から大量のデータを収集したり、さまざまな種類のデバイスを作動させたりしたい場合は、低電力の広域ネットワーク テクノロジーが適している可能性があります。
しかし、それらは一体何なのでしょうか?現在存在するさまざまな標準とテクノロジーにはどのようなものがありますか?それで、4つについてお話しします。最初のものはSigfoxと呼ばれるものです。Sigfoxはフランス発の技術で、スループットが極めて低いです。つまり、これはデータドリブラーの中でも最もドリブルのきついものなのです。先ほども述べたように、この会社はフランスから来ており、世界的なネットワークを構築することが彼らの使命です。先ほど述べたように、消費電力が非常に低く、帯域幅も非常に小さいため、一種のオープン スタンダードです。プロトコルがオープンであるため、オープン スタンダードであると話しますが、Sigfoxネットワークで使用する必要があります。ネットワークに関しては、供給業者は多くありませんが、技術に関しては、ISMバンド868または900メガヘルツの狭帯域無線を製造している企業であれば誰でも使用できます。セキュリティは限られていますが、ある程度は備えているので良いことであり、導入例も多数あります。彼らは今日、たくさんの投資を得ました。彼らが長期的に留まるかどうかは、まだ分からない。
次はLoRaです。さて、LoRaはフランス発の別のプロトコルですが、テクノロジーとしては少し異なります。これは Semtechというチップ会社によって推進されています。つまり、彼らはあなたにたくさんのチップを買ってほしいのです。実際のところ、彼らはより多くのネットワークを望んでおり、チップを販売できるように、誰もがLoRaネットワークを構築することを望んでいます。技術としては広域技術であり、Sigfoxほど低消費電力ではありませんが、それでもかなり優れています。ただし、帯域幅は広くなるため、制御機能を実行し、実際に適切なデータ ストリーミングを送信する場合は、かなりうまく機能します。これはオープン スタンダードではありません。Semtechチップを使用する必要があるためです。これは、私から見ると大きな弱点です。その結果、Semtechチップを使用する必要があるため、サプライヤーはそれほど多くありません。セキュリティの観点から見ると、かなり優れたセキュリティです。彼らはすべての基本認証を行っており、ヨーロッパでの展開もかなりの部分を占めています。残念ながら、LoRaもSigfoxも米国では実際には利用できませんでした。
さて、次のカテゴリーは携帯電話のものです。3GPPや携帯電話の標準化団体について聞いたことがあるなら、そこにはナローバンドIoTとLTEMと呼ばれるものの両方があることをご存知でしょう。これらは、モバイル通信事業者が継続していくテクノロジーです。ナローバンドIoTは、極めて低消費電力の、ナローバンド型の技術です。Sigfoxに似ており、帯域幅が少し広く、非常に優れていますが、展開はまだ十分ではありません。しかし、帯域幅はかなり良好です。これは3GPPの一部であるため、オープン スタンダードです。しかし、まだ半周しただけです。なぜなら、3GPP標準は、2016年の初めにちょうど今承認されたばかりだからです。オープンであるため、多くのサプライヤーが参入しており、携帯電話チップを製造する企業は誰でもこのビジネスに参加したいと考えています。優れた堅牢なセキュリティと認証、そして少しの展開。ヨーロッパでもいくつか展開中。ボーダフォンは大規模なパイロットを実施中だ。
最後はLTEMと呼ばれるものです。さて、皆さんの中には、スマートフォンでLTEをご存知の方もいるかもしれません。つまり、これはBig LTEの弟分のようなものです。LTEMの素晴らしい点は、他のテクノロジーほど電力効率は高くないかもしれませんが、今日のLTEで知られている帯域幅がかなりあることです。これは完全にオープンな標準ですが、現在承認されているところです。そして、今後登場するサプライヤーは数多くあります。また、携帯電話ネットワークの優れた品質すべてに準拠しているため、最高のセキュリティを備えています。最大の問題は?現時点では展開はありません。でも待ってください。今から1年半、2年後には、すべての携帯電話事業者がLTEMネットワークやナローバンドIoTネットワークを導入することになります。それで、最終的に何が起こるかと言えば、LoRaとSigfoxが見られるようになると思います。私はLTEMとナローバンドIoTに賭けます。