このような高精度SAR ADCファミリが市場に登場すべき時期が来ています。特に、設計上の問題を解決し、システムの複雑さを軽減するのに役立つ場合。3分ほどかけて、この非常に詳細なビデオですべてを説明してください。 アナログデバイス。
Analog Devicesは最近、最新の高精度SAR ADCファミリを発売しました。実際、AD4020は20ビット、1.8MSPSの精度を提供しながら、同時に3.1PPMの直線性を保証する初の製品です。
この魅力的な組み合わせにより、システム レベルで最適なパフォーマンスを実現できるだけでなく、解像度、感度、再現性が向上し、コンポーネントの選択に関しても柔軟性が得られます。
この新しいSAR ADCファミリは、驚くほど使いやすく、業界をリードする高精度のパフォーマンスと低消費電力、小型サイズを実現し、最も困難なシステムおよび技術的課題の多くを軽減するのに役立ちます。これにより、システムの電力とPCB領域が節約され、チャネル密度が向上し、設計リスクが大幅に軽減されます。
従来SAR ADCシグナル チェーンに付随していた一般的な設計上の課題の多くを排除することに関心がある場合は、この革新的な新しいコンバータ ファミリの詳細をご覧ください。