エネルギー消費の削減の重要性がますます高まるにつれ、システムのさまざまなポイントでの電力監視が必須になります。ホール センサーやフラックス ゲートなどの代替概念ではオフセットやゲイン ドリフトによる不完全さが生じるため、正確な電力監視には電流検出抵抗器での電圧降下を測定する必要があります。
このビデオに示されているように、シャント抵抗器による電流測定は正確ですが、センス抵抗器での電圧降下により追加の電力損失が発生するという明らかな欠点があります。さらに、数十アンペアなどの高電流レベルでは、消費される電力に対処するために大きなセンス抵抗器が必要になります。
抵抗値を下げると電力損失を減らすことができますが、電流測定のダイナミック レンジは犠牲になります。実際、外部抵抗器を使用すると、熱電対などのボードの寄生効果やケルビン検出ラインの限られたノイズ耐性によって、解決できる最小の信号が制限されることがよくあります。したがって、外部センス抵抗器を使用した電流測定では、追加の電力損失と電流測定の精度との間で難しいトレードオフが必要になります。
このビデオを見て、その方法を学びましょう アナログデバイスLTC2947は、300uOhmの抵抗を内蔵することでダイナミック レンジとシステム効率のトレードオフを克服し、システム内の電流、電圧、電力、充電、エネルギーを監視するための小型で非常に正確なソリューションを提供します。