高品質で正確なイメージングは、ますます拡大し多様化するアプリケーションにおいて重要な要素になりつつあります。暗い場所から非常に明るい場所まで、さまざまな光の条件でダイナミックなシーンを撮影することは、この拡大する市場で最も困難な課題です。最新のアプリケーションの代表例としては、ドローンや拡張現実、仮想現実が挙げられます。
CMOSイメージング センサーのグローバル シャッター テクノロジーにより、イメージャーは、画像のにじみや歪みを発生させることなく、高速で移動するシーンの静止レンダリングをキャプチャできます。従来のローリング シャッター センサーは画像を1行ずつ読み取るため、フレーム内で物体が動いている場合、各行で異なる位置から読み取られ、画像が曲がったり、にじんだり、歪んだりして見えます。グローバル シャッター センサーは、処理のために読み出される前に、画像全体を統合してストレージ領域にコピーします。これにより、鮮明できれいな画像が保証されます。
ON SemiconductorのAR0144イメージセンサー ファミリは、最新のグローバル シャッターCMOSイメージング テクノロジの一例です。この1/4インチ光学フォーマットの1MPセンサーは3µmピクセルをベースとしており、あらゆる光条件で優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。パラダイムシフトは、AR0144が前世代よりも小さなピクセルでそのパフォーマンスを発揮し、ダイサイズが小さくなり、コストが下がり、最終的な顧客設計にセンサーをより簡単に組み込むことができることです。
グローバルシャッター技術を使用するアプリケーションが増えています。2Dバーコード スキャナー、産業用検査機器、特殊なハイエンド セキュリティ カメラなどの既存製品はすべて、AR0144に搭載されているグローバル シャッター テクノロジのパフォーマンスによって、使用時に大きなメリットが得られる設計の例です。
これらのアプリケーションに取り組んでいる企業は、厳しい顧客の要求を満たすために、設計をより小型で、よりポータブルで、よりコスト効率の高い形式に進化させることを模索することがよくあります。さらに、グローバルシャッター技術が提供するパフォーマンスを必要とするまったく新しい一連のアプリケーションが登場しています。ドローンは衝突を回避するためにグローバルシャッターを必要とし、一方、AR/VRヘッドセットはグローバルシャッターを使用して人間の動きを認識し、現実世界の周囲を3D空間にマッピングし、360度キャプチャカメラはグローバルシャッター技術を使用して複数のカメラからの適切なフレームの位置合わせを確保できます。
AR0144は、この専門分野におけるON Semiconductorの豊富な経験を活かして開発されており、既存のアプリケーションの進化やまったく新しい設計に適しています。AR0144は、保存領域に不要な光が入らないようにして、撮影した画像がきれいで鮮明になるようにするだけでなく、より多くの光を捉える高い量子効率、ダイナミック レンジを向上させる高い線形フルウェル、低い画像ノイズを保証する高い信号対雑音比 (SNR) を備えています。