違いを実際に見るには ミクロン エンタープライズSSDとクライアントSSDを区別するには、容量とスロット タイプの表面的な部分を超えて検討する必要があります。違いは、SSDの耐久性、パフォーマンス、およびデータ保護レベルにあります。MicronのエンタープライズSSDを使用すると、耐久性のための追加のオーバーヘッド、数千人のユーザーに対応するためのパフォーマンス スループットの向上、マルチユーザー エンタープライズ レベルでの安全な保護のためのより大きなキャッシュとより多くのデータ レイヤーおよび特大のコンデンサが実現します。
Micronでは、「クライアントSSDとエンタープライズSSDの違いは何ですか?」という質問をよく受けます。
それでは、少し時間を取って、それを見てみましょう。もちろん、2つのドライブの容量をよく確認し、M.2、SATA、SASなど、環境で使用しているスロットの種類を確認します。しかし、それを超えると、ストレージの見方に慣れたように、違いは少し隠れてしまいます。
それでは、違いが生じやすい3つの主な領域を見てみましょう。まず第一に、忍耐力です。お気に入りのTシャツとよく似ていて、着れば着るほど、ドライブへの書き込み回数に応じて摩耗していきます。そこで私たちはそれを予測します。
クライアント環境では、たとえばラップトップを使用して大きなファイルを書き込んだり、そこにムービーを書き込んだりしているときに、かなり集中してバーストする傾向があります。エンタープライズ環境では、何千ものVMと何千ものユーザーが時間の経過とともに書き込みを行うため、ドライブの消耗がさらに激しくなります。
私たちはそれを予測し、クライアント ドライブではなくエンタープライズ ドライブに追加のオーバーヘッドを組み込んでいます。どちらもお客様の環境で何年も長持ちするように作られています。次に注目したいのはパフォーマンスです。もちろん、クライアント ドライブでは、1人のユーザーがPowerPointファイルを作成したり、何らかの作業を行ったりするため、スループットが少し低下する傾向があります。
弊社のエンタープライズ ドライブは、すべてのVMや、一日中ドライブを操作しているすべてのユーザーでも問題なく対応でき、さらにその先を行くように設計されています。次はデータ保護です。繰り返しになりますが、1人のクライアント ユーザーがデータを処理する場合は常に、キャッシュ レイヤーが存在し、基本的にキャッシュがドライブのデータに書き込まれる途中で使用されます。
クライアント環境では、キャッシュを保護する必要はありません。ローカル バッテリーがあり、それを安全に保つさまざまな手段があります。企業環境では、予測が少し難しくなる場合があります。何千人ものユーザーがこれに依存しており、何百ものアプリやVMがこれに依存しているため、キャッシュ層とデータ層の両方を保護します。そのため、エンタープライズ側では特大のコンデンサを使用してこれを保護します。
また、当社のドライブには、XPERTツールと呼ばれるソフトウェア スイートが組み込まれており、電源からデータ保護、データの書き込みまで、あらゆる領域を保護して、どのような操作を行ってもエンタープライズ環境でデータが安全であることを保証します。つまり、データ保護、パフォーマンス、耐久性という3つの主要領域が、優れたエンタープライズ ドライブを構成しているのです。
さらに詳しく知りたい場合は、後ほど表示されるリンクをご覧ください。micron.comにアクセスして、さまざまな分野で何が起こっているかを確認できます。