2017年エンジニア向けギフト ガイドについては、こちら をクリックしてください。
休日でも、エンジニアは研究室や作業スペースにこもって、新しいプロジェクトの詳細を詰めたり、いつまでたっても終わらないプロジェクトに頭を悩ませたりしていることが多いです。一方、今シーズン、どんな贈り物を贈ろうかと頭を悩ませているなら、相手の仕事場をもう少し充実させるものを選んでみてはいかがでしょうか。あなたを助けるために、私たちはあなたの買い物リストにある電子工学エンジニアに最適なツールとおもちゃのリストをまとめました。
1.LoRaWAN 868エクストリームレンジ スターターキット ~ $122
このホリデーシーズンに、もっとつながりを深めましょう。世界がよりつながりを持つようになるにつれて(そして私たちのプロジェクトも同様に)、システムがどこにあってもデータを送信し、コマンドに応答する必要が生じます。LibeliumのLoRaWAN 868スターター キット を使用すると、非常に低い消費電力でセルラー モデムよりも広い範囲を実現するLoRaWAN標準を試すことができます。範囲の広さをイメージしていただくと、アムステルダムはわずか10個のゲートウェイを使用して市全体をカバーすることに成功しました。バッテリー電力を犠牲にすることなく、システムをどこにでも接続したままにできるようになりました。休日のご褒美としていかがですか?
関連商品を見る
2.ソーラーパワーBLEキット ~ 46ドル
Bluetooth Low Energyがあれば、この時期に憂鬱になる必要はありません。Bluetooth Low Energyは、大量の電力を必要とせずに、多数の小さなセンサーを接続できる機能を備えています。この CypressのCYALKIT-E02キット を使用すると、BLE経由で温度と湿度のデータをブロードキャスト送信するセンサーを操作できます。このキットは小型の太陽電池のみで動作し、必要なデータを送信しながら電力プロファイルを小さく抑える方法を学ぶのに最適です。
3.ICE40HX1K-BLINK-EVN ~ 37ドル
新しい技術を学ぶのは常に楽しいことですが、今は機械学習や画像認識などの極めて高性能なコンピューティングで人気が高まっているFPGAの世界を体験するのに最適な時期です。Lattice Semi iCEblink40 HX1K は、この世界への小さな入門書です。1024個のロジック セル、68個の3.3V I/O、およびArduinoシールドを追加して開始できるピン配置を備えた、すぐに使用できる開発ボードです。HX1Kは、AIや機械学習からクアッドコプターやカメラまで、多くの現代のエンジニアリング プロジェクトに導入されつつあるこれらのテクノロジーについて学ぶのに最適な方法です。
4.X NUCLEO IKS01A1 ~ 15ドル
周囲の環境を感知できることは、外部刺激に反応できるプロジェクトを実現するための第一歩です。ST IKS01A1 は、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計による9自由度のセンシングに加え、気圧、湿度、温度も提供できるフル機能のセンサー アドオン ボードです。Arduinoレイアウト用にピン留めされているということは、次の倉庫仕分けロボットや荷物配達ドローンなど、どのようなプロジェクトに取り組む場合でも、すぐに開始して高品質のセンシング データを取得できることを意味します。
関連商品を見る
5.Intel JOULEキット ~ 373ドル
これまで、Raspberry Pi、Arduino、その他多くの趣味用ボードで遊ぶ機会がありましたが、今度はそれをさらにステップアップさせるときです。Intel Joule は非常に強力で、4Kビデオのエンコードと表示を処理できるほか、ビデオを理解して反応するための一連のツールも備えているため、ロボット工学や自己ナビゲーション システムの優れた基盤となります。これらすべてのパワーが、すぐに使い始められるブレークアウト ボードを備えた非常に小さなパッケージに収められています。
関連商品を見る
6.Kinetis K66フリーダムボード ~ $63
組み込み電子機器は急速に高性能化しており、最近ではさまざまなARMアーキテクチャに何らかの形で関連しているものが多くあるようです。この NXPのKinetis K66 Freedomboard を使用すると、Arduino互換シールドを使用でき、オンボードのジャイロスコープ、磁力計、加速度計を使用して実験しながら、ARM M4プロセッサをすぐに使い始めることができます。Freedomボードは、より高性能な組み込み電子機器を使い始めるのに最適なギフトです。
関連商品を見る
7.Wellerはんだ付けステーション ~ $326と $112
独自のシステムを構築し、夢のプロトタイプを作成し、アイデアを実現するのに取り掛かるときに、対応できるツールがあると便利です。Weller WD1003はんだ付けステーション では温度をデジタル制御できるので、必要な温度を伝えるだけでその温度が得られます。また、3つのメモリ スロットを備えているため、コンポーネントの種類を変更しても、必要な温度にすぐに到達できます。これは、プロジェクトのニーズに対応できるはんだ付けステーションであり、作業台のアップグレードに最適です。
電子機器に夢中になるきっかけは、壁に直接差し込むペン型のはんだごてですが、より熱中するようになるにつれて、細かい温度制御ができると便利になります。の ウェラーWES51 は、電子作業台の優れたアップグレードであり、はんだ付け温度を細かく制御し、マイクロコントローラなどのより多くのコンポーネントを操作できるようになります。さらに、先端を交換できるため、はんだ付け作業ごとに適切なツールを使用できます。これはどんなエンジニアも喜ぶ贈り物です。
8.Weller WSB80はんだ槽 ~ $222
Weller WDまたはWRシリーズのはんだ付けステーションをすでにお持ちの場合は、 WSB80はんだ槽 作業台に置かれているプロジェクトのタイムラインをスピードアップするのに役立ちます。はんだ槽を使用すると、ワイヤとコンポーネントのリードをすばやく錫メッキできるため、はんだ接合部が向上し、システムの信頼性が向上します。
9.Weller RTW 1ピンセット ~ 67ドル
スルーホールから表面実装に移行すると、部品のはんだ付け時に新たな課題が生じる可能性があります。このようなピンセット WellerのRTW 1 チップ抵抗器やその他の部品をボードに簡単に取り付けて、休日のプロジェクトをすぐに開始できます。
10.Adafruit PCB定規 ~ 4ドル
これ AdafruitのPCB定規 は、基本的な測定からワイヤゲージのサイズ、表面実装部品のレイアウトまで、役立つ情報を多数提供しており、大切なエンジニアへのクリスマスプレゼントに最適です。
ホリデーシーズンが近づいてきていますが、この便利なリストがあれば、お気に入りのエンジニアをきっと笑顔にしてくれる特別なギフトを簡単に見つけることができます。Arrowのスタッフ一同より、楽しい休日をお過ごしください。
※価格は変更になる場合がございます。