Silicon Labsのマルチプロトコル ワイヤレス照明を簡単に実現

Silicon Labsによるワイヤレス照明プロトコルの詳細を説明したビデオの書き起こしテキストを以下でお読みください。

**転写されたテキスト**

ZigBeeゲートウェイとMighty Geckoコネクテッド照明リファレンス デザインの使用開始へようこそ。これらの設計により、ワイヤレス接続の追加に関連する時間、コスト、複雑さが大幅に削減され、次の優れた製品を市場に投入することに集中できるようになります。

このビデオでは、新しいコネクテッド照明デザインをすぐに開始する方法と、Silicon Labsゲートウェイ ソリューションを使用してそれをZigBeeネットワークに追加する方法を紹介します。始めるには、両方が必要です。ゲートウェイは、ZigBeeネットワークとサーバー機能を管理するためのハードウェアとHA 1.2互換ソフトウェアを提供します。また、照明リファレンス設計やその他のSilicon Labsホームオートメーション製品を制御するオプションも提供し、ゲートウェイのさらなる開発のための開発プラットフォームとしても機能します。新しいMighty Geckoコネクテッド ライティング リファレンス デザインは、次のワイヤレス製品のためのソリューションです。

これはワイヤレス照明ポートフォリオの第3版です。Silicon Labsの3つの照明ソリューションすべてを見ると、EM357リファレンス デザインはメモリが限られているため、ZigBeeソリューションのみとなっています。EM3585コネクテッド ライティング リファレンス デザインは、追加のスレッド機能と年間を通じてのアップグレードのためにメモリを追加します。そして今、業界最小のワイヤレス ボードと高性能のマルチプロトコル ワイヤレスGeckoを搭載した最新のMighty Geckoコネクテッド照明リファレンス デザインをご紹介します。

概要として、コネクテッド ライティング リファレンス デザイン キットには、3つのボード、電源アダプタ、および製品に電力を供給するためのマイクロUSBケーブルが含まれています。下部のベースボードは照明開発ボードで、出力LED、テスト ポイント、光レベル制御スイッチ、ネットワーク ステータスLED、開発用のミニ シンプル コネクタを備えています。

これは、このビデオで主に操作するボードです。一番上のドーター カードは、EFR32 Mighty Gecko、内蔵PCBアンテナ、PWMヘッダー コネクタ、開発用のミニ シンプル コネクタを備えたワイヤレス ボードです。EFR32 Mighty Geckoは、長距離用の20 dBm出力、低コスト ソリューション用の統合型パワー アンプとバラン、低電力セキュリティ要素、低エネルギー タイマーやUARTなどのその他の低電力機能を備えた真の低電力ワイヤレスMCUです。

何よりも、マルチプロトコル無線設計と、ストレージスペース用の追加の512キロバイトのフラッシュにより、マルチプロトコル アプリケーションをサポートします。中央のインターポーザー ボードは、照明開発ボードとワイヤレスGeckoボードを接続するボードです。このキットの利点の1つは、インターポーザーがワイヤレス スターター キットに同梱されているSilicon Labs無線ボードとピン互換性があることです。

つまり、開発のためにWSDKに直接プラグインすることができます。同様に、WSDK上の無線ボードをベースボードに接続することもできます。この照明キットをZigBeeネットワークに追加する前に、これから設定するネットワーク アーキテクチャを確認しましょう。システム構成は、ZigBeeゲートウェイ、1つ以上のZigBeeデバイス、およびWebブラウザーを搭載したコンピューターまたはハンドヘルド デバイスで構成されていることがわかります。

ゲートウェイをまだ設定していない場合は、ここで停止してSilicon LabsのWebサイトに移動し、Zigbee接続照明のホームページを見つけてください。このページには、他のリファレンス デザイン、他の設計資料へのリンク、そして最も重要なGatewayユーザー ガイドUG129が掲載されています。

ユーザー ガイドの手順を完了したら、ゲートウェイに5ボルトのDC電源を供給します。ゲートウェイのWi-Fiネットワークに接続します。最後に、Webブラウザにここに記載されているアドレスを入力して、ローカル ゲートウェイ アプリケーションにアクセスします。

これで、ZigBeeネットワークが稼働していることが確認されるこの画面とセットアップ ページが表示されます。ZigBeeゲートウェイが起動したので、Zigbeeライトを追加できます。まず、照明キットの電源を入れましょう。マイクロUSBケーブルを使用して、開発ボード上のヘッダーJ3を標準USBポートまたは5ボルトDC電源に接続します。

開発ボードのメインLEDが点灯し、デバイスをネットワークに接続できるようになります。[+ デバイス] ボタンをクリックして、ゲートウェイでネットワーク参加プロセスを開始します。このボタンは、リスニング デバイスへのネットワーク検出コマンドを開始します。

照明デバイスの検出を開始するには、開発ボードのスイッチS1を10回すばやく押します。高速点滅は、デバイスが参加する準備ができていることを示します。LED D1 ~ D5が6回高速点滅すると、デモ ボードはZigbeeネットワークに正常に接続されたことになります。追加されたデバイスはWebユーザー インターフェイスにも表示されます。

Zigbee Lightがネットワークに接続されたので、ゲートウェイ アプリケーションから制御できます。カラーモードを制御し、オンとオフを切り替えることができます。また、[ホーム] タブに移動すると、色温度、明るさ、オン/オフ状態などの他のモードを制御することができます。これで、Mighty Gecko Connected Lighting Designの入門ビデオは完了です。

独自のワイヤレス照明製品の発売に向けて大きく前進されたことをお祝い申し上げます。このキットを使用すると、Silicon Labsワイヤレス スターター キットで非常に迅速かつ簡単に開発できることを忘れないでください。また、Silicon LabsのWebサイトやコネクテッド ライティングのページにアクセスすると、設計プロセスを加速するのに役立つさらに多くのリソースが見つかります。

ご視聴ありがとうございました。

関連商品を見る

EFR32MG12P232F1024GM48-C

Silicon Labs コンボワイヤレスモジュール ビュー

関連商品を見る

EFR32MG12P432F1024GM48-C

Silicon Labs コンボワイヤレスモジュール ビュー

 

最新ビデオ

Sorry, your filter selection returned no results.

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here