BeagleBone Blackの製造方法については、次の手順に従ってください。
1.はんだペースト: このプロセスでは、はんだが必要なコンポーネント パッドに、はんだペーストが追加されます。これはステンシルを使用して実現できます。はんだペーストを塗布した後、機械はパネルに塗布されたはんだの量を検査します。
2.ピックアンドプレース: ピックアンドプレース マシンには、コンポーネントのリールが事前にロードされています。このプロセスでは、機械がリールまたは他のディスペンサーからコンポーネントをピックアップし、ボード上に配置します。
3.リフローオーブン: 各パネルは、表面実装部品のリフローはんだ付けのためにオーブンを通過します。
4.手作業による配置: スルーホール コネクタは、選択的はんだ付けの準備として手作業で配置されます。
5.選択的はんだ付け: 選択的にはんだ付けされる部品は通常、SMTで以前にリフローされた部品に囲まれています。
6.PCB洗浄: PCBは洗浄機に通され、以前のはんだ付け作業からのフラックス残留物が洗浄されます。
7.光学検査: ボードは自動光学検査 (AOI) 装置によって検査されます。不良なはんだ接合部、間違った位置にあるコンポーネント、間違ったコンポーネントがここで視覚的に検出されます。自動検査の直後に手動検査も行われます。
8.フラッシュとバーンイン: 各ボードは工場出荷時のソフトウェアでフラッシュされ、バーンイン テストを受けます。
9.機能テスト: このプロセスでは、どのボードが梱包および出荷に適しているかを判断します。各ボードの機能とインターフェースはテストフィクスチャで徹底的にテストされます。
10.梱包と配送