Raspberry Pi Zeroをお持ちかもしれませんが、コンパクトなため、マイクロUSBポートが1つしかありません。さて、Zero4Uはそれを変えることができます!
Zero4U は、Pi Zeroバージョン1.3またはWにUSB機能を追加します。4ポートUSBハブを備えており、Pi Zeroに背中合わせに取り付けることができます。USBハブはPi Zeroから直接電力を供給されるため、USBハブに別途電力を供給する必要はありません。背面の4つのポゴピンもPi Zeroのテスト パッドに接続されるため、はんだ付けは不要です。この小さなデバイスは、お持ちの標準的なUSBハブの代わりに使用できます。
さらなる製品情報については、Arrow.comでご確認ください。
*まだお持ちでない方は、新しい Raspberry Pi Zero W をチェックしてください。