ローラとのランチ: 初めての3DプリントとGoogle SketchUpの使い方

発行者

そこで、あなたは勇気を出して3Dプリントの流行に乗ることにしました。

素晴らしいですね。創造とラピッドプロトタイピングのまったく新しい世界を探索すれば、素晴らしい体験ができるでしょう。しかし、「最初の切り込みが一番深い」と言われているように、3Dプリントを始めるには、多少の学習が必要です。幸いなことに、Arrowのエンジニアであり3Dプリント愛好家でもあるLauraが、あなたのお手伝いをします。最初の3Dデザインの構築方法と、印刷に関するヒントや手順については、上記のビデオをご覧ください。

まだ3Dプリンターの購入を検討していないなら、LulzBotのこの製品をチェックしてみてください。 ミニ。自動水平調整ベッド、コンパクトなサイズ、そして価格の割に驚くほどの精度を備えたこの製品は、始めるのに最適です。 

これらすべてのテクノロジーと、それらがもたらすすべてのものを活用するにあたって、一歩下がって最初の3Dプリントについて考えてみるのもよいかもしれません。私たちは、無料でダウンロードできるプログラムであるSketchup Makeと、KuraのLulzbotバージョンを使用して、プリンターが実際に理解できるGコードを生成します。Sketchupを開くと、次のような画面が表示されます。スクロール リールを使用して、拡大縮小できます。スクロール リールをクリックしてドラッグすると、物を移動できます。カメラ > 標準 > 上部に移動すると、ビューを変更できます。これで、2次元で表示できます。 

まずはキーホルダーを作りましょう。ここで長方形を選択すると、原点に到達したときに通知されます。これは非常に便利です。何かを描くと、角に奇妙な寸法があることがわかります。これを変更できます。SketchUpは住宅モデリングや建築物に使用するように設計されているため、非常に拡大表示されます。そのため、小さなものを作成するときは非常に拡大表示されます。つまり、精度は1/16程度です。番目 1インチなので、モデリングするときにはそれを念頭に置いてください。 

素敵な小さなボックスができました。このボックスに穴を開けます。正確に中心に来るようにしたいです。線ツールを使用して、中点から中点まで線を引きます。穴を描くこともできますが、プリンタにとってわかりやすく、不均一な円になる可能性が低いため、高角形を使用することもできます。クリックしてドラッグすると、右下を見ると、すでに12辺に変更されていることがわかります。これは適切な数字です。デフォルトで8になっていることもあります。まだクリックしていない限り、変更できます。12に戻って、それをどこかの行に移動します。

 作り始めましょう。内接半径を定義できます。これを8と呼びます番目 測定ツールを使って端から端まで測定すると1/4インチになります番目 インチ。計算は合っています。 穴にするには、消しゴムに移動します。穴を選択して線を消し、表面を右クリックして消去します。

押し出しツールを使用すれば、いつでもこれを3次元にすることができます。これにより、表面を押したり引いたりすることができます。非常に便利ですが、押し出された表面から領域を切り出すのが難しくなるため、1次元でできる限りのことを行ってから押し出す方がほとんどの場合簡単です。先頭に戻って、キーチェーンにテキストを追加しましょう。3Dテキスト ツールを使用すると、好きなものを入力できます。多くのフォント オプションがあります。高さ、押し出す距離、押し出すかどうかを指定できます。塗りつぶされていない場合は押し出すことができず、文字の外側だけになります。(デモ) これらはすでに約1/16インチ押し出されていることがわかります。

 角を丸くすることができます。内側に入って、端を丸くします。内側に入って、2つの端点を見つけます。内側に入って、ループを好きな大きさにします。内側に入って、4つの角すべてに対してこれを行います。すべてが対称であることを確認したい場合は、計算を行う必要があります。

これで、全体を押し出すことができます。テキストはまだ表面に接着されているため、押し出すときに一緒に付いてきます。そこから抜け出してハートの接着を解除すると、ハートが失われます。ハートはちょうどいい位置にあります。これは望ましくないので、Ctrl + Zを押して再度接着します。接着を解除して分解し、各文字が独立して動くようにすることもできます。 

右クリックして消去すると、実際には中が空洞であることがわかります。これについては心配しないでください。すべての側面が閉じられている限り、Cara、次に使用するプログラムはこれを完全なオブジェクトとして認識します。保存してみましょう。SketchUpモデルとして保存されます。これを単独でSTLファイルにエクスポートすることはできません。SketchUpの拡張機能ウェアハウスの [ウィンドウ] に移動する必要があります。ここから、SketchupからSTLジェネレーターをダウンロードしてインストールできます。STLを検索してクリックし、SketchUpに接続するための手順を取得します。 

理由は不明ですが、インチで計測されているのに、ミリメートルで計測されていると表示されます。そのままにしておいてください。変更しないでください。変更すると、非常に奇妙なサイズになります。それをフォルダに入れてから、Caraを開きます。モデル ファイルを読み込むだけです。構築にかかる時間が表示されます。サポート構造をオンにしています。ここには張り出したものが何もないので、すべてプラットフォームから構築でき、時間は変わりません。他の操作を行っていた場合は、大幅に変更される可能性があります。 

これは初心者設定です。完全な設定にすることもできますが、正直なところ、これらの設定を変更し始めても良いことは何も起こりませんでした。本当に何をしているのか分かっている場合を除き、これらを変更せず、初心者モードのままにしてください。うまく機能します。 

今必要なのは、Gコードを保存することだけです。モデルを保存すると、モデル ファイルとして保存されます。マシンの実際のコードを保存します。使用しているSDカードを見つけて、そこに保存します。次に、SDカードをプリンターに持って行き、SDカードから印刷を選択してモデルを見つけると、最初の印刷ジョブに進むことができます。

アロードットコム 



最新ビデオ

Sorry, your filter selection returned no results.

We've updated our privacy policy. Please take a moment to review these changes. By clicking I Agree to Arrow Electronics Terms Of Use  and have read and understand the Privacy Policy and Cookie Policy.

Our website places cookies on your device to improve your experience and to improve our site. Read more about the cookies we use and how to disable them here. Cookies and tracking technologies may be used for marketing purposes.
By clicking “Accept”, you are consenting to placement of cookies on your device and to our use of tracking technologies. Click “Read More” below for more information and instructions on how to disable cookies and tracking technologies. While acceptance of cookies and tracking technologies is voluntary, disabling them may result in the website not working properly, and certain advertisements may be less relevant to you.
We respect your privacy. Read our privacy policy here