의료 스마트 워치: 웨어러블 의료 기술의 발전상
스마트 워치는 사람이 개인 건강 모니터링 및 최적화 등 기술과 상호작용하는 방식을 혁신하는 데 일조했습니다. 연속 혈당 모니터링(CGM) 의료 스마트 워치인 PK Vitality의 K’Watch와 같은 기기는 현대 의학 치료에서 점점 더 많이 활용되고 있는데, 이 산업은 초기 단계에 불과합니다. 이 문서에서는 의료 웨어러블 기술의 현재 상태를 살펴봅니다.
스마트 워치의 간략한 역사
최초의 '스마트 워치'는 1970년대로 거슬러 올라가며 이때는 디지털 시계가 기존의 아날로그 시계를 대체할 제품으로 떠오르던 시기였습니다. 계산기가 있는 시계는 1980년대에 등장했지만, 시계가 컴퓨터에 연결해 할일 목록을 만들고 달력을 업데이트할 수 있게 된 것은 Seiko Ruputer가 출시된 1998년이었습니다.
초기 생체 중심 스마트 워치로 Suunto M4를 들 수 있는데, 착용자의 심박수를 모니터링하고, 신체 활동을 추적하고, 체중 관리 관련 제안 사항을 제공하도록 설계된 제품이었습니다. 하지만 웨어러블 시장이 본격적으로 커지기 시작한 것은 Pebble 스마트 워치가 출시된 2021년입니다. Pebble의 혁신적인 설계는 흑백 전자 종이 디스플레이와 긴 배터리 수명이 특징이었습니다. Pebble 출시에 이어 Apple, Garmin, Samsung, Google 모두 이 시장에 뛰어들며 혁신이 계속되었습니다.
스마트 워치로 건강 모니터링
오늘날 대부분의 스마트 워치에는 센서가 장착되어 있어 착용자의 심박수 및 혈중 산소 수준을 측정하고 심지어 불규칙적인 심장 박동도 감지해 줍니다. 이러한 기능 덕분에 스마트 워치는 건강 상태를 모니터링하고 잠재적인 건강 문제를 심각해지기 전 감지하는 데 귀중한 도구입니다.
예를 들어 최신 Apple Watch Series 8에는 다음과 같이 일련의 놀라운 기능이 포함되어 있습니다.
- 체온을 모니터링하여 여성 건강에 대한 통찰력 제공
- 더 효과적인 수면 패턴 파악을 위한 수면 단계 파악
- 혈중 산소 수준 측정
- 단일 전극선 심전도 기계와 동일한 정확도로 ECG 측정
- 감지된 불규칙적 심장 박동 리듬을 사용자에게 알림
- ADXL356BEZ 등 가속도계를 통해 응급 상황에서 충돌 감지 기능 활용
Apple은 현재 스마트 워치 기술의 업계 선도업체로서 2020년 이후 스위스 시계 산업 전체를 넘어서는 매출을 기록하고 있습니다. Samsung과 Galaxy 시리즈는 Android 사용자에게 가장 유명한 옵션입니다.
Garmin, Fitbit, Polar의 다른 피트니스 중심 스마트 워치는 전반적인 건강 및 웰니스를 비롯해 활동별 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어 Garmin Fenix 시리즈는 평균 일일 휴식 및 활동 심박수 계산(및 비정상적인 심박수에 대한 알림 제공), 호흡수 파악, 혈중 산소 수준 감지, 수면 주기 모니터링, Body Battery™ 및 수면 점수 통찰력 계산을 위한 수집 데이터 사용이 가능합니다. 또한 기압 고도계, 자이로스코프, 가속도계, 온도계, 맥박/혈중 산소 농도 모니터 등 다양한 활동 추적용 센서가 있어 운동 중 성과 통계를 제공합니다. 의료 기능이 있는 스마트 워치라고 해서 이 모든 것이 가능하지는 않지만 소비자 등급 시계에 비해 특정한 작업을 더 정확하게 수행할 수 있습니다.

의료 등급 스마트 워치란?
소비자 등급 스마트 워치와 의료 등급 스마트 워치 모두 다양한 건강 및 피트니스 추적 기능이 있으나 둘 사이에는 몇 가지 주요 차이점이 있습니다. 의료 등급 스마트 워치는 특정한 규정 요건을 충족하며 의료 환경에서 사용할 수 있도록 임상 검증을 완료했습니다. 이러한 의료 스마트 워치는 일반적으로 소비자 등급 스마트 워치보다 더 정확하고 안정적이기 때문에 만성 질환을 모니터링하고 의료 전문가에게 실시간 데이터를 제공하는 데 더 적합합니다. 또한 의료 등급 스마트 워치는 웨어러블 의료 알림 시스템 기능을 포함하고 있어 응급 상황에서 환자 및 의료진에게 중요한 신호를 제공할 수 있습니다.
특수 목적형 모델로는 스마트 워치 혈당 모니터(CGM 스마트 워치)이거나 ECG 모니터링, 원격 환자 모니터링(RPM) 또는 웨어러블 약물 투여에 중점을 둘 수 있습니다. 예를 들어 Vitruvian Shield와 협업하여 개발된 ADI의 활력 징후 모니터링(VSM) 스마트 워치는 활력 징후를 추적하여 간질 발작을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 ADI의 VSM 워치는 EVAL-HCRWATCH4Z를 통해 평가 도구 역할을 할 수 있습니다.
혈압 모니터로 유명한 Omron이 최근 출시한 스마트 워치 제품 HeartGuide는 임상적으로 정확한 웨어러블 혈압 모니터입니다. 또한 PK Vitality의 K’Watch는 혈액 검사를 위해 주기적으로 손가락에서 채혈해야 하는 필요를 없애 당뇨 환자의 삶을 대폭 개선했습니다.
미래의 웨어러블 의료 기술
최근 의료 스마트 워치의 발전상이 의미하는 바는 환자가 새로운 방법으로 건강을 모니터링하고 관리할 수 있는 동시에 의료진에게 원격 환자 개입을 위한 새로운 도구가 확보된다는 것입니다. 의료 등급 및 의료 알림 스마트 워치 기술이 계속 발전함에 따라 의료계에서 스마트 워치가 더욱 폭넓게 채택될 것으로 전망됩니다. 이러한 기술은 소비자 등급 스마트 워치 산업에도 영향을 미쳐 오늘날의 기기보다 생체 데이터 액세스가 더 광범위해질 가능성이 큽니다.
Arrow.com에서 산업을 선도하는 제조업체의 가속도계, 센서 등 웨어러블 의료 혁신에 기여하는 각종 제품을 둘러보십시오.