테스트 계측에서와 같이 높은 채널 밀도가 요구되는 시스템을 설계할 때는 일반적으로 보드에 많은 수의 스위치를 포함해야 할 경우가 많습니다. 병렬 인터페이스로 제어되는 스위치를 사용할 때는 스위치 제어를 위해 필요한 논리 라인이 보드 공간의 상당 부분을 차지합니다. 이 문서에서는 Analog Devices의 차세대 직렬 주변 장치 인터페이스(SPI) 제어 스위치를 사용하여 이러한 설계 과제를 해결하는 방법을 알아봅니다.
채널 수를 극대화할 때의 일반 문제
모듈이 점점 더 복잡해짐에 따라 채널 비용이 극대화되고 보드 공간이 제한됩니다. 스위치는 채널 수 증가의 핵심이지만, 관련 컴포넌트는 물론 스위치 자체가 보드 공간을 차지합니다. 궁극적으로 보드 공간 요구사항에 따라 허용되지 않기 때문에 채널을 더 추가하는 것이 더 이상 합리적이지 않은 지점까지 변곡점이 발달할 수 있습니다.
기존 병렬 스위치 솔루션
채널 밀도를 늘리기 위한 가장 일반적인 솔루션은 병렬 논리 신호로 제어되는 스위치를 사용하는 것입니다. 이 시스템은 많은 수의 스위치와 보드 공간을 생성해야 하는 대규모 GPIO 신호가 필요합니다.
SPI 스위치 솔루션
시스템에 SPI 제어를 도입하면 스위치가 이제 데이지 체인 구성으로 작동합니다. 이 형식으로 기기를 사용하면 최대 20%까지 보드 크기가 전반적으로 감소합니다.
결론
Analog Devices의 SPI 스위치 솔루션은 보다 컴팩트한 IC 보드 설계를 도와주며, 점점 더 작아지는 기기에 대한 고객 수요를 충족시켜 주는 최종 제품을 만들 수 있게 해줍니다. 자세한 내용은 이 문서를 클릭하여 참조하십시오.