Cuando se diseña un sistema que requiere una alta densidad de canales, como en la instrumentación de pruebas, por lo general, es necesario incluir una gran cantidad de conmutadores en la placa. Cuando se utilizan conmutadores controlados por una interfaz paralela, un gran porcentaje del espacio de la placa se ocupa con las líneas lógicas necesarias para controlar los conmutadores. En este artículo, aprenda cómo la nueva generación de conmutadores controlados por la interfaz periférica en serie (SPI) de Analog Devices puede hacer frente a este desafío de diseño.
Problemas comunes al maximizar el número de canales
A medida que los módulos se vuelven cada vez más complejos, con la expectativa de que el número de canales se maximice, el espacio de la placa comienza a verse limitado. Los conmutadores son clave para aumentar el número de canales, pero el espacio de la placa lo ocupan los propios conmutadores, así como los componentes asociados. En última instancia, un punto de inflexión se puede desarrollar donde ya no tiene sentido añadir más canales, ya que los requisitos de espacio de la placa no lo permiten.
Solución convencional del conmutador paralelo
La solución más común para aumentar la densidad de canales es usar conmutadores controlados por señales lógicas paralelas. Este sistema requiere un gran número de señales del puerto GPIO, que precisan de una gran cantidad de conmutadores y espacio en la placa para generarse.
Solución de conmutadores SPI
La introducción del control SPI en el sistema implica que los conmutadores ahora operan en una configuración en cadena. El uso de los dispositivos en este formato lleva a una reducción general del tamaño de la placa de hasta un 20 %.
Conclusión
Las soluciones de conmutadores SPI de Analog Devices pueden ayudarlo a diseñar placas de circuitos integrados más compactas, lo que permite obtener productos terminados que satisfacen las demandas de los clientes de dispositivos cada vez más pequeños. Haga clic en el artículo para obtener más información.